カーブミラー 仮設用のレビュー
2025-10-05
- 用途:
- 敷地出入口用
- 対象商品:
- 28548504
耐久性が低そうでペラペラ写りもモザイクがかかっているようです。使えないわけではないです。これからはホームセンターの¥10000くらいのを買います。
1人が参考にしています
学校法人つくし学園認定こども園のびのび幼稚園 様2023-11-20
- 用途:
- 駐車スペース出車時に見えづらい方向からくる車・人を確認するため
- 対象商品:
- 28548504
横に長く左右が映るミラーが欲しかったのですが、価格でこちらを選びました。すぐ到着し設置することができました。よく見えて今のところ満足しています。ただあまり強度がなさそうなので、数年に一度交換する用かな、と考えています。
1人が参考にしています
2025-02-04
- 用途:
- 出入口
鏡の面が薄くてペコペコしてる。拭き掃除時にかなり気を遣う。
MonotaROからの回答
ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。
2022-08-17
- 用途:
- 車庫前の安全確認
- 対象商品:
- 28548504
直径600mmの箱は大きい。しかし軽い。
2mの単管を突き刺して、支えをつけて固定。
外で見るとあまり大きく感じず、軽いため作業は楽。しっかり固定できた。
道路にあるミラーと変わらない大きさでとても見やすい。
値段も安く、良い買い物ができた。
おすすめできる商品です。
2人が参考にしています
2020-05-21
- 用途:
- 地域の見通しの悪い場所の安全通行
- 対象商品:
- 28548504
以前購入した同じサイズのものより3割以上安かったので、買ってみました。2セット購入しましたが、1セットはミラー部分と枠を固定するネジがバカになっていて外れていました。もう1セットはミラーが少し凹んでいました。返品も考えましたが手直しで修正しました。取り付けはM8のボルトですが、ナットが1セットは14ミリ、もう1セットはなぜか13ミリでした。ミラーそのものは問題なく使用しています。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見をありがとうございます。商品の不良でご迷惑をお掛けし、大変申し訳ありません。今後の開発で改善に努めてまいります。
2020-03-03
- 用途:
- 構内に使用
- 対象商品:
- 28548504
軽くて安くてちょうどいい。取付もかんたん。
ただ、フィルムをはがしたら3センチぐらいの傷があったが、支障ないのでそのまま使っています。
あとは、どのくらい持つか楽しみ。