テーブルソー 255mmのレビュー

平均満足度 3.94 (17件のレビュー)
商品レビューを投稿する
テーブルソー 255mm SK11
SK11
35,980 / 税込 39,578
従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。 【用途】木材の切断。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-11-07
用途:
型枠作成時
対象商品:
28576145

梱包開封も、組み立てもスムーズにできました。
使い勝手もよく、購入してよかったと思います。
ただ片づけるときに、自分が、悪いかもしれませんが、説明書どうりにいかなかったのが、残念でした。

2023-02-02
用途:
diy
対象商品:
28576145

集塵機買いたいとおもつてます。いましらべています。

1人が参考にしています
2022-09-11
用途:
木材の加工、切断、角度切り等に使用しています。
対象商品:
28576145

当初、ミニテーブルソーの購入に当たり、価格、機能、国産メーカーであることなどを考慮してSK-11テーブルソーに決めました。 延長テーブルが付いているため、尺物、幅広物の加工に大変便利であった。購入して満足しています。

1人が参考にしています
2022-04-08
用途:
テーブルソーとして使用
対象商品:
28576145

3年以上前に購入し、かなりの頻度で使用していますが一度も問題ありません。ただし購入後、所々微調整が必要ですが、多少手先が器用な方なら簡単に調整できると思います。
動作の音量は結構大きいので、最初は驚いて慣れてないと怖く感じるかもしれませんが、作業前と作業中に安全確認さえすれば事故等は大丈夫です。コスパ以上の働きなので本当におすすめです!

岩永工業 様2022-02-05
用途:
木材切断
対象商品:
28576145

コスパはよいと思う。ちょっと困った点は切断ガイドのロックレバーねじ頭に被切断材が干渉すること。現在はこのネジは取り外しているのでロック・アンロック時は操作が固い。切断時は粉じんが凄いので集塵用の口に集塵機を繋げているが周りに飛び散る量が多い。今後、防塵BOXやカバーを製作設置の予定。

1人が参考にしています
2021-09-16
用途:
木材加工
対象商品:
28576145

色々な物を作ってきましたが、ついに買ってしまいました。
禁断の手押しです。
あると絶対に便利ですがとても危険な工具です。
土日5%割引とレビューを書いた割引券を使わせてもらい思い切ってポチりました。
届いたものを調整する前提のものであるということを理解して購入しました。
この商品についてはいろいろな方が書いていたりYouTubeのもありますので。
私もそれを参考にして調整をしてみました。
天板のゆがみはありませんでした、ラッキーです。
チップソーの直角を出すにはデジタル傾斜計は必要です。
この価格ですから機械の目盛りはすべてあてになりません。
チップソーを一番上げた状態で直角の調整をします。
次に本体の平行定規をチップソーにあてて、天板の止ねじ4本と角度調整ダイヤルを緩めて
天板のミゾを基準に調整します。
そしてよく問題になる赤いテーブルインサートですが、
私のインサートは手前はテーブルより低いですが、
後ろのステンレス版のついているあたりがテーブルヨリ1ミリ飛び出していました。
テーブルのインサート部分のへこみとインサート板の厚みを図るとへこみより、インサート板のほうが薄いので、数字の上では出っ張らないはずなのですが、
インサート板のプレスにバラツキとムラがあり、ステンレス板がはめ込んであるところにゆがみができてしまうようです。
メーカーに電話したところ、代替品を送ってくれて、それは歪みもなくうまくおさまりました。
ほかの方が自作してりしている、
ゼロクリアランスインサートも考えましたが、ゼロクリアランスにすると、45度カットに対応できないのとメンテナンス性も考えて作っていません。
平行定規は平行にはスライドしません。
構造を見ても無理があり、これは仕方のないことです。
後ろ側にもメジャーを張り付けて解決するべく注文中です。
それまでは平行定規と溝の間隔を測って平行を出しています。
そして試し切り、
起動時の爆音を言う方もいますが、
電子制御とかはないのでこんなもんだと思います。
私には爆音には感じません。
カットしてみました。
バッチリ平行に切れます。
いままで材木屋に行かないとできなかったカットが自分でできるようになり、
世界が広がりました。
切り口にのこの跡があったりしますが、これ以上の制度を求めるなら
パネルソーに行くしかないと思います。
吸塵用のダクトが後部にあり、バキュームしてカットしてみましたが、
切りカスは上にも舞い上がり下にもかなり落ちます。
この辺も改善されている片がいますので、必要に応じて徐々に進化させていくのがよろしいと思います。
基本性能はきちんとしていますので、
私にはこの商品は大満足です。

14人が参考にしています
遠藤農産 様2021-06-19
用途:
日曜大工
対象商品:
28576145

大変使いやすく、作業時間が早く、きれいに仕上がる。

2022-01-11
用途:
木工作業
対象商品:
28576145

テーブルが広く、鋸刃昇降機構が新方式で操作勝手も良くなり、また付属品等の収納箇所が用意されて改善工夫されたようで大変満足なのですが次の欠点がありました。
鋸刃傾斜で45-89度までしか設定できず、天板にモータ機構をぶら下げている部分の鉄板の取り付け穴を長孔にヤスリで加工して90度まで設定できるようにしました。(モータ本体取付部分で調整代があるのか分かりません)。
また添付の255mm鋸刃を190mmに変えて使いたかったのですが対応できる軸径変更ブッシュが無いとのことでした。

1人が参考にしています
2021-02-17
用途:
製材
対象商品:
28576145

この商品について調べたことのある方はご存知だとは思いますが、「買ってそのまま使える」たぐいのものではありません。
これのよくある症状は「テーブルインサート段差」問題ですが、僕に届いた商品はそこは問題ありませんでした。
ただ、平行定規は平行にならないことがよくあるので、奥側にもメジャーを貼って対応しました。
右側のスケールテープはどう調整しても合わないくらいずれてたので、取ってしまいました。また貼り直そうと思います。
あとは問題なかったように思います。ノコもよく切れますし、値段を考えれば、ホントお買い得だと思います。
DIYには十分です。

4人が参考にしています
2021-02-24
用途:
木工業で使用

思っていたよりもパワーもありますし精度も出ます。もちろん調整をした場合、。
わからない場合はネットや動画などいくらでもやり方は載っています。説明書にも載っていますよ。
ただ剛性に関しては残念でした。持ち運びの際薄板のアルミ材の天板なので天板を持つとすぐに歪んでしまう。
据置の使用であれば無理な使用をしなければ充分な性能かと思います。

3人が参考にしています
2021-01-27
用途:
日本ミツバチの巣箱作るため
対象商品:
28576145

この値段で性能は十分満足してます、ただ付属品に欠品があり直ぐに対応してもらいました 商品が来たら直ぐに検品をおすすめします。

2人が参考にしています
2020-05-16
用途:
しょせん安物

ハンドルを目一杯回しても90度(直角)にならない。手前のメモリも当てにならない。集塵用のホースガイドがカバーに当たってホースが取り付けられない(削って対応)。
DIY用といえ、こんな精度じゃ何も制作できません。

9人が参考にしています
民宿 八重山荘 様2019-11-19
用途:
木工品の作成
対象商品:
28576145

寸法切の精度が良く驚いています。音の大きいのが残念です。

2人が参考にしています
2019-02-28
用途:
日曜大工
対象商品:
28576145

角度切りの道具が必要であったので購入しました。精度もあり活躍しています。

2人が参考にしています
2019-07-26
用途:
DIY
対象商品:
28576145

使用する前に、テーブルとノコ歯の垂直出しにすごく手間取った。また、割歯が歪んでいた。
金額相当の品と割り切れば、まあまあだと思う。

2人が参考にしています
2019-07-13
用途:
木工用
対象商品:
28576145

鋸刃の上げ下げのとき刃がぶれて直角を調整しなければならない。

4人が参考にしています
2019-01-25
用途:
木材加工
対象商品:
28576145

工具がついていましたが同じ大きさのレンチが2個ついていました。
丸鋸の取り外しや締め付けが付属のレンチだけでは出来ませんでした。
大きさの違うレンチをつけてほしい。

3人が参考にしています