クイックリリースバークランプのレビュー
- 用途:
- 木工作業に使用
- 対象商品:
- 28981016
素人の木工作業に使用する為に購入しました。
買って良かったです、安価でしたので強く締めたりすると変形したりプラスチック部が割れたりするかと思いましたが頑丈でつかいやすいです。
- 用途:
- 加工製品固定
旧型から使用して本体の固定ネジが壊れ、現行製品購入。
しかしながら、クランプ強度が下がり締めても緩む、固定しても緩む事毎回・・・
中の金具が薄くなりバネ材も細くてあり使い物にならない。
壊れた旧型と中身入れ替えたら、まともに使えた。
- 用途:
- キャビネット作り、家具作り、一般的な大工仕事
- 対象商品:
- 28981016
西洋の木工職人の間でよくあることわざ:"It is impossible to have too many clamps." 「クランプが多すぎることは不可能です。」
10cmから96cmまでのあらゆるサイズのクランプがたくさんありますが、ワークピースを持ったまま片手で着脱できるクイックリリースクランプを迅速に追加しています。
クランプの片手操作は、ネジ式に比べて大幅に改善されています。 クランプジョーのプラスチックパッドを締めすぎたり、紛失したりしないように注意してください。
優れた製品
- 用途:
- 店舗のスピーカーネット取付時の締め付け
- 対象商品:
- 28981043
レバーを握るだけで閉まっていくのが大変操作しやすい。
締め付ける力や、製品の強度は値段なりだが使う用途を考慮する必要あり。
2x4等の木工がメインの使用には、充分過ぎる作りだと感じます。
- 用途:
- DIYで使用
- 対象商品:
- 28981043
ホームセンターでは短いバージョンしか置いてない上にあまりにも高額すぎて買う気にもなりませんでしたがモノタロウで発見!
すぐに購入しました。
スライドするシャコ万タイプの万力は持っていましたがイマイチ使い辛いし短いし広げられないですね。
この商品は位置調整もワンタッチ、リリース時はちょっとボタンとグリップの押すタイミングと握るタイミングがありますが慣れれば超快適に保持と解除ができます。
1200mmクラスが欲しかったんですがモノタロウでは扱っていないようですね。
これがあるといろんな場面で重宝します。
お勧めです!
- 用途:
- 木工作業全般
- 対象商品:
- 28981034
F型クランプしか使ったことがなかったので買いました。締め上げる力はF型に及びませんが、抑えるには十分です。また価格が安いのに商品はしっかりしている。
- 用途:
- カーポート施工の柱施工の筋交い仮固定のクランプでつかいます。
- 対象商品:
- 28981025
半信半疑で購入しました。
使ってみると十分な固定力があり、片手でクランプ出来るので作業がはかどります。
難を言えば、クランプのパットがスライドではめ込んであるのでズレます。接着すると良いでしょう。
お試しで1個購入したので、もう一つ購入します。