磁気ボール盤カッターのレビュー
- 用途:
- 鋼材の穴あけ
日東工器のアトラとハイコーキのボーラーで問題なく使用できました。
- 用途:
- 鋼材の穴あけ
カッター本体とセンターピンにガタが有り過ぎて1ミリ以上センターがズレて穴が開いていて困りました…
- 用途:
- 鉄骨工事
- 対象商品:
- 31446504
初めての買いましたが、切れ味も悪くない!他の製品はセンターの軸の出が少なくて、芯を出すのが出しづらいが!この製品はセンタピンの出があるので見やすく芯が出しやすい!耐久性はまだ分かりませんのでやや満足。
- 用途:
- 鋼材の穴開けに使用しています。
- 対象商品:
- 31446477
安価で使用感もよいです満足して使用出来ます。
次回も購入したいです。
- 用途:
- 機械メンテナンス作業時
- 対象商品:
- 31446504
他メーカーで買うと中のピンがバラ売りで高いですが
モノタロウ商品はピンも一体で安い為、お得です。
全然、問題なく使わせてもらえてます。
大満足です!
- 用途:
- 取付できない
別サイズとこのサイズ購入。別サイズの方は、堅いがなんとか取付できました。
このサイズは、無理。固くて取付できない。使えない。
取付部の精度が悪いのでは?残念、ただのゴミになりました。
- 用途:
- 鉄板への穴あけ
ガタも大きいが、安かったから我慢したような物。それが、ここぞとばかりに1000円以上も値上げしてさ。
購入頻度を減らすことにする。
- 用途:
- 16mmのボルト穴開け
最近入手したFA-35のブローチを探してましたが、初めての磁気ボール盤なので不明な事が多く悩んでましたが、他のレビューが購入に決め手になりました。
- 用途:
- アトラエースでの開孔
- 対象商品:
- 31446495
純正品と全く変わりなく使用できセンターピン付きでこの値段。使用頻度と耐久性にもよりますが今後もコンスタントに注文したいと思います。大変良い買い物でした。
- 用途:
- チャンネルの穴加工
- 対象商品:
- 31446538
前回は気付かなかったので日東工器さんにお願いして修理していただきましたが、今回の購入品で原因が分かりました。差し込みがキツキツ過ぎて、抜けなくなります。
正規品は嵌めるとカチッとばねが回ってロックされるのに、モノタロウ製品は押し込まないと入りません。無理に入れると抜けなくなり、正規品を購入する以上の修理費用が掛かりました。おススメしません。
- 用途:
- 穴あけ
- 対象商品:
- 31446495
センターピンが他社の物と違い互換性はない。しかし物自体が安いのでOK。あとは耐久性がどうかはまだ不明。
- 用途:
- 厚板の孔開け
アトラオートFA-35/QA-4000で使用しています。
センターピン付きなのに他社のピンなしより安く、上記機種の自動送りで普通に使えてます。(切削油あり
なにより小さな径でもt35まで抜けるのはモノタロウだけじゃないでしょうか。
t25~32あたりでよく使うので、価格以上に助かってます。
- 用途:
- 穴あけ
- 対象商品:
- 31446513
アトラーの替刃として使用しました。
コストパフォーマンスに優れています。
既製品は倍の値段するので、助かります。
- 用途:
- 板の穴あけ
- 対象商品:
- 31446486
4個目の穴あけでチップ1個飛んだ。八ズレロットかもしれないが耐久性に問題ありかも。
製品単価はいいですが穴あけ代としては高くつく感じ。
- 用途:
- 鉄工
- 対象商品:
- 31446556
国内販売メーカー(純正メーカー、他3社)と比較し全く問題なく使用できます。むしろ耐久性が高いと思われます。
刃付け部分にやや問題あるようですが問題ありませんでした。今回から切り替えて使用します。
- 用途:
- プレート削孔
アトラエースLo-3000Aには使用できませんでした。合えばとても便利におもいます。