草刈用二枚刃のレビュー
- 用途:
- 草刈り
これまでチップソーしか使ったことがなかったのですが、
初めて二枚刃を使ってみたのですが、ツルも絡まず粉砕してくように刈れます。
これはいいですね。
ジズライザー等の安定板との組み合わせが使い良いようです。
- 用途:
- 田んぼの草刈り作業
- 対象商品:
- 29051253
初めて二枚刃を使用しましたが 草の絡まりもなく 切れ味も良かったです。只、刈草の飛散や飛び石に注意が必要なため防護具は必須ですね。
- 用途:
- 田んぼや畑の草刈り
今までは円盤ののこぎり歯しか使ったことが無く、YouTubeを見ていたら作業性が良さそうなのでホームセンターに行ったが無く、購入しました。
軽くて燃費も良く作業は今までに無く捗るようです。
- 用途:
- 草刈りの時
- 対象商品:
- 29051244
歩行型の草刈り機に使用、2枚刃の為草が粉々になって後始末がしなくても良くなったので草刈り作業が楽になりました。
- 用途:
- 畑の草刈り
- 対象商品:
- 29051244
今までは 丸タイプの刃を使ってました
今回初めて 2枚刃を使いました
回転数を上げなくても 結構切れました
石とか当てた時に へっこんだりしますが
これからは このタイプを使おうと思います
- 用途:
- 草刈り作業に使用してます
- 対象商品:
- 29051244
大変重宝してます。もう少しお値段が下がれば、もっと良いのですが。両面使えて、簡単に研ぐ事が出来る。デメリットは壁際などチップソーだと出来たけど、少し難しいかな、あとは石と硬いカブなどは刃が欠けて切れが悪くなります。一番はツルが絡まりずらいのと、粉砕しながら切っていくところが気に入ってます。
- 用途:
- 草刈り作業
- 対象商品:
- 29051253
ツル等のからみやすい草の時に威力を発揮。粉々にしてくれるので後の処理が楽です。キックバックが非常に強いので石や木等のあたりの強いものには注意が必要。
- 用途:
- 草刈り作業
- 対象商品:
- 29051244
新品でも草を切る切刃の部分をもっと鋭利にしないと草が切れずむしり取る様な状態です。やすりで切り刃を付けて使用しました。問題なく切れますが、刃先が切れなくなるのが早いです。材質をもう少し固いものにすれば更に良い製品になると思います。
- 用途:
- 畦、土手、庭、休耕地等の草刈り
- 対象商品:
- 29051253
チップソー、ナイロンカッター、8枚刃、4枚刃、3枚刃と色々試して、この2枚刃が一番お気に入りになりました。ナイロンカッターのように立体的に振り回せば草を粉々に砕くことができ、ナイロンより早く刈れます。普通の刃は230mmか255mmですが、この刃は305mmもあり、ナイロンを長く伸ばして刈るのと同じような感覚で刈れます。ただ障害物に当たった時の衝撃は大きく危険性を感じます。でも普通の刃より肉厚なので障害物に当たってもグニャリと曲がったことはありません。
- 用途:
- 刈払作業時
- 対象商品:
- 29051253
長く伸びた草(カヤなど)を普通のチップソーで刈るとまとわりつくが、
この二枚刃だと絡みつかずに細かく裁断できる。
刃を研ぎやすいので、長く使えコスパもよい。
ただ、小石や刈草などが飛んできやすいので、防護は必須です。
- 用途:
- 畑の草刈り
- 対象商品:
- 29051244
畑の草刈りに非常に役にたっています。チップソーと違って、チップの消耗を気にせずに草刈りが出来るのは助かります。コストパフォーマンスは抜群です。
- 用途:
- 草刈り
- 対象商品:
- 29051244
石が飛んでくるので長靴の左右側面にウエットスーツの生地をシーラで張って防御しました。
防御しないと小石が飛んで長靴右足の側面がとても危険です。
- 用途:
- 畦の草刈り
- 対象商品:
- 29051253
刃が長いので新品の時はすごく能率が上がります。小さくなったものは猪防護柵の際等を刈るときに使えるのでコスパは非常に高いと思います。