ソーラー防獣ライトのレビュー

平均満足度 3.90 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ソーラー防獣ライト セフティー3
セフティー3
1,498 / 税込 1,648
LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。LED発光面にアルミ蒸着を採用しているので、正面・側面ともに光が大きく拡散します。害獣が認識しやすい赤と青が交互に点滅します。様々な設置場所に結束バンド等で簡単に設置できます。昼は消灯し、夜になると自動で点灯する昼夜センサー付です。ソーラー蓄電池の採用によりメンテナンスフリーで経済的です。 【用途】畑・お庭の獣避け、防犯・防災用。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-26
用途:
イノシシ対策

以前、水道工事の方よりハクビシン対策で頂き、1年間全く寄り付かず大変満足してました、お世話になってる農家の人よりイノシシ対策を相談され、迷いなくこのソーラー防獣ライトを紹介し購入に至りました、まだ取付5日目ですが、イノシシは現れず、現段階では大変満足されてます。

2025-07-27
用途:
鹿よけ

畑が鹿の楽園になっているので、購入してみました。
今のところ効果があるようです。

2025-01-27
用途:
イノシシ除け

イノシシが庭先まで来るようになったので
試しに購入しました。設置して4~5日経ちますが
今の所、来ていません

CAD LINE WORKS 様2023-09-04
用途:
ハクビシン対策
対象商品:
31281103

夜に確認したところ、思ったほど光が拡散しないので効果があるのかな?と思いました。
穴が空いていた床下通気孔に、やはりモノタロウから買ったパネルをすぐ外れるようパテで仮止めし、近くに防獣ライトを設置して天気の雨待ち状態・・・で昨日から雨。
今まで雨天はほぼ100%入ってきたハクビシンが来ません(ビックリ!)
パネルもちょっとひっかければ取れる程度の仮止めなので、入れなかったというよりは「近寄ってこない」が正解かもしれないです。
まだ様子見ですが、このまま来なくなることを期待します!

2022-07-07
用途:
ハクビシン除け!
対象商品:
31281103

夜中にプールに忍び込んで用を足すハクビシンにずっと悩まされて来ました。
ネットを張ったり音で寄り付かなくする物など、本当に色々試しました。
どれも効果は初めだけでした。
こちらを設置してからまだ1か月までは経ちませんが、今のところ効果てきめんです!
今度は池に用を足し始めたのでもう何個か必要です!

2023-07-16
用途:
畑のイノシシ対策
対象商品:
31281103

畑でのイノシシ対策に使用。
イノシシ対策としては、ワイヤメッシュ、有刺鉄線、電気柵を
していますが、今回ソーラー防獣ライトを対策として追加。
畑にイノシシが入ってもソーラー防獣ライトの近辺は荒らされていません。
追加購入をして効果を確認してみようと思います。

酒井組 様2021-07-07
用途:
畑の防獣用
対象商品:
31281103

あまり日の当たらない場所だったのか充電がうまくいかなかった
良く日の当たる場所に置いたら充電できた

2020-02-29
用途:
家の周りにある柾の生垣の葉を地面から1.5㍍位は全て食われてしまい、ピンクの遠眼性のテープが鹿の防護法になると聞いて試したのですが、一ヶ月ほどは聞いていたようですが慣れてしまうと再び出てくるようになったのでソーラー防獣ライトを使いました。2週間ほどで効き目は分かりませんが、今のところ近づいていないようです。
対象商品:
31281103

設置しやすく、太陽光で充電できる点は助かります。ただ、ご近所が夜間赤青の光でご迷惑ではないかと気がかりです。

2人が参考にしています
2022-07-05
用途:
家庭菜園の防御
対象商品:
31281103

青色の光は、360°出ないので注意が必要。
設置してから一週間程度ですが、今のところキュウリを食べに来てないです。

2022-02-25
用途:
渓流釣り場所取り&猛獣対策
対象商品:
31281103

渓流解禁時の場所取りマークと 熊が出るので 猛獣避けになるかなと
買ってみました。
素人に箱の形状何かに差すのか?使い方が解りません 紐で 竿立てに縛って使用。ソーラーなので昼間に設置し日暮れ擦れば自動点滅で 良いです。

オクムラ 様2021-07-12
用途:
田畑の獣害防止
対象商品:
31281103

もう少し輝度が欲しいと思いますが、致し方無いところでしょうか。
充電池の寿命が心配です。

株式会社 パクト 様2021-07-01
用途:
家の外で夜間に使用
対象商品:
31281103

昼に設置して、夜見たら点滅していなかった。
スッチの入れ忘れかと思い確認したか、ちゃんと入りになっていた。
何も使わないうちに点灯しないのでは不良品だと思う。

2人が参考にしています
2021-02-10
用途:
果樹園のハクビシン除け
対象商品:
31281103

直接ハクビシンを捕らえる道具ではないのでハッキリは結果はわかりませんが、
今現在は、食べられていない状況にあるので、成功かと思います。
但し、6個中1個 動作に不明な点があった為、直接メーカーに問合せし、
着払い返品をし、即刻新品を送り返していただきました。

1人が参考にしています
株式会社住環工業 様2020-11-06
用途:
工事現場
対象商品:
31281103

同じ場所に赤いLED警告灯とソーラー防獣ライトを設置しているが、防獣ライトは、点灯しても直ぐに消える

2人が参考にしています
2020-10-18
用途:
鹿よけ
対象商品:
31281103

ソーラーライトを取り付ける支柱の販売を希望します。

1人が参考にしています
ビューティーサロンスマイル 様2020-07-10
用途:
獣避け

遠くまで光が届いてて 感動しました。直ぐに壊れない様に 祈りたいです。
猪に効目があれば良いのですが…

1人が参考にしています
市川工房 様2021-02-17
用途:
安全確認
対象商品:
31281103

格安で長期間使用できて満足しています。
いつもありがとうございます。

2020-05-20
用途:
猪被害対策
対象商品:
31281103

青色のみの点滅および点灯のものが有れば、猪予防対策には効果があると思います。

1人が参考にしています
2019-08-26
用途:
イノシシ侵入防止用
対象商品:
31281103

他のものも含めて、イノシシは慣れてしまっており、光の改善が必要です。

2人が参考にしています
2019-07-28
用途:
イノシシ避け
対象商品:
31281103

青色点滅とのフレーズだったので注文したが青赤交互点滅に近いものだった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。