プラダン 4mmのレビュー
- 用途:
- 冷気の遮断
- 対象商品:
- 31861279
冬場のカーテン下から出る冷気を、夜の間だけ立てかけて遮断する為に購入しました。このような大きな商品が送料無料で購入できるのは素晴らしい。梱包もしっかりしていて大変満足です。
- 用途:
- ベランダなどの風風除けに
- 対象商品:
- 31861279
ベランダフェンスの隙間からの冷たい風を少しでも抑えたくてプラダンを使いました。
値段が安い割にしっかりともので加工もしやすくDIYを楽しんでます。
- 用途:
- 2重窓
- 対象商品:
- 31861279
今回は2重窓用に使用 窓際に置いているだけで部屋の温度が少し暖かくなるので これで十分です。 配達の際になったと思いますが角が2枚つぶれてました。角に段ボールなど付けて梱包していたでけると有り難いです。
このたびは、誠に申し訳ございませんでした。ご指摘いただいた内容は、担当部署に報告させていただきます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184
- 用途:
- ベランダの目隠し用に購入。
- 対象商品:
- 31861288
2階べランダ(格子)の目隠し用に5枚購入。 寸法(mm) 約1820×910×4が調度いい感じで、はめ込めたのでよかったです。ベランダ目隠し ネットも考えましたが、ケルヒャーでベランダ掃除のときにしぶきが隣の家に飛んでしまうので、プラダンにしてみました。値段は格段に安いので、いろいろな用途に使えそうです。
- 用途:
- 車のシェードに
- 対象商品:
- 31861297
車中泊で使うための車のシェードの土台に購入しました。
しっかりしていてとてもいいと思います。
1枚売りとかもしてくれるともっとうれしいなと思いました。
- 用途:
- 店舗の壁面に使用
- 対象商品:
- 31861306
店舗内一角のコーナーづくりで使用しました。
費用対効果は良いと思います。
サイズ的に私のクルマで運べない為、店舗直送はありがたいです^^
5枚からの最低注文数に対して必要な数量は2枚だったので★4つとします。
- 用途:
- 吸音材をはりつける
- 対象商品:
- 31861297
とてもいい商品でした。
黒いプラダンはとても重宝します。
賃貸の壁にテープが貼れないので吸音材を貼り付ける台にしました。追加注文予定です。
- 用途:
- 窓ガラスの断熱など
- 対象商品:
- 31861315
冬場は夜間に窓から冷気が下りてきますが、これを置いておくと暖房の熱もあまり逃がさないで、一時的な断熱効果もあります。
- 用途:
- 遮光
- 対象商品:
- 31861288
窓を遮光するために購入しました.切断しやすく軽いので,両面テープで留められます.カーテンの場合には隙間が生じるので,ガラスに直接貼り付けるためにこれを選びました.
- 用途:
- 品物納品時のキズ防止
- 対象商品:
- 31861324
品物納品時の網パレットの側面や、一段ごとのキズ防止の為に、使用しています。段ボールより強度が強いし、使い回しがきくので重宝しています。
- 用途:
- アミパレの内張り
- 対象商品:
- 31861279
数年前に使い始めたアミパレの内張りにしようしていたダンプラが
劣化してボロボロになってきたので、更新することに。
過去にもらった業者さんの見積りをみると、厚みが3mm、4mm、5mmとバラバラで
当然金額もバラバラで、3mmには物足りなさを感じていたので
4mmのモノタロウブランドを試しに買ってみましたが、しっかりしてる割に
カッターやハサミでの切断もしやすくて、満足しています。
今日まとめて、リピート発注しました。
- 用途:
- 窓の簡易2重サッシ用に使いました。
- 対象商品:
- 31861279
なかなかしっかりしていますが、カッターで簡単に切れて加工しやすいです。端にジョイナーをつけるとなかなかよい見栄えになりました。
- 用途:
- 断熱
- 対象商品:
- 31861279
角が5まい全て潰れていて使い物にならなりませんでした。
この度は大変申し訳ございませんでした。
モノタロウブランドにつきましては1年間の返品保障がございますので、
保障期間内の商品がお手元にございましたら返品をお申し付け下さい。
今後ともモノタロウをよろしくお願い致します。