ホース継手のレビュー

平均満足度 4.69 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ホース継手 モノタロウ
モノタロウ
149 / 税込 164
【用途】ホースの継手に
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社平井電設 様2025-05-08
用途:
ホースジョイント
対象商品:
33668286

モノタロウブランドで安価だか何の問題もなく使用可能。いろいろな太さがあり助かります。

2025-05-08
用途:
パワステフルードを抜く時

PSフルードのリザーブタンクに挿して、フルードを抜くのに使ってます。

2025-04-07
用途:
バイクのメンテナンス

切断したブリーザホースをつなぐのに使いました。バリなどもなく、キレイな仕上がりだったので満足です。

2025-12-17
用途:
配管作業

しっかりとした作りで、有名メーカーの製品と同じ品質で安心して使用できます。しかもモノタロウ製品はお手頃な価格に設定されており、とても助かっています。

東京パイプ技研工業株式会社 様2024-12-01
用途:
配管の水張り、水抜き等

外径20mmの本品と内径19mm-外径26mmブレードホース(いわゆる6分)を組み合わせて使用。袋ナットねじ込みで2つに分かれるタイプの製品は圧力が高いと継ぎ目から漏れるため、継ぎ目が無い本品の構造のほうが設備工事的には使いやすい。タケノコの段差カドもしっかり立っており適切なホースバンドを使えば水圧0.3MPa程度でも漏れない。ホースバンドは、モノタロウPB品は正直微妙なので、JUBILEE(SUS)18-25かABA(鉄)19-28あたりを強く推奨。

2人が参考にしています
2025-05-06
用途:
水道配管

品質に満足しています。ホームセンターと比べて価格も安めで大変満足しています。次回も必要な時にはリピートします。

有限会社三協自動車 様2023-07-28
用途:
自動車整備業
対象商品:
33668286

大型トラックの燃料ホースのジョイントに購入しましたがしっかり使うことができました

2023-07-04
用途:
自動車のエアコンドレンホース延長時
対象商品:
33668286

某自動車メーカーのOOニーのエアコンドレンホース延長時に使用しました。10.4mmのホース継手で9mmのシリコンホースに丁度良かったです。

1人が参考にしています
2023-04-01
用途:
通常の整備
対象商品:
33668243

いろんなメーカーの継手がありますが、全長が最も短かったので モノタロウ製品を選びました。長さにこだわらなければ 他社製品でもよいのかと思います。品質は他社製品と 変わらないと思います。耐熱耐寒温度に 違いがあるみたいなので、その部分を注意して選べばよいかと思います。

1人が参考にしています
2023-01-16
用途:
ブーストアップ用
対象商品:
33668243

オリフィスを付けるためこのホースを購入しました。
内径もいい感じでした。

1人が参考にしています
有限会社角田設備 様2022-08-03
用途:
水道工事
対象商品:
33668304

サイズの豊富なところ、単品でも安くて納品が早い。
メーカー製品と遜色ありません。

2022-03-20
用途:
キャブレターの加工、燃料ニップル
対象商品:
33668243

円の精度も高く真鍮なので加工がしやすかった。
ホースの抜け止めも効果的です。

2022-03-04
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
33668286

裂けたホースの応急処置に使いました。製品は切削バリなどなく丁寧な作りです。

2021-11-02
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
33668304

ブローバイガスを回収するためにオイルキャッチタンクを取りつけました。その際、内径12ミリの耐油ホース使用したところピッタリでした。

2021-06-10
用途:
都市ガスホースΦ9.5の延長
対象商品:
33668286

ガス焼肉器のホース延長に使いました。Φ9.5の都市ガスホースに本品とホースバンドを併用してバッチリです。

1人が参考にしています
Creative株式会社 様2021-05-25
用途:
エアーホースの経年劣化等、応急作業
対象商品:
33668295

特に不具合もなく応急処置で使用する際は大変ちょうほうしております。
刻印等でサイズ感が分かれば良いですね。

堀越畳店 様2021-08-27
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
33668243

燃料の中継に使いました、ガソリンです、今のところ問題なし、
耐久性十分でしょう。

2021-09-12
用途:
ピンゲルコックの補修
対象商品:
33668268

特に問題ないですが、胴体の途中に製造工程で付いたと思われる細い線が一周付いてました。
切り込みを入れた感じです。
用途によっては困るんじゃないかな。

2020-12-18
用途:
ガスホースの継ぎ手として使用
対象商品:
33668286

寄せ集めのカセットボンベガスホースの継ぎ手として使用。

1人が参考にしています
えにせる 様2020-10-06
用途:
ホース延長
対象商品:
33668313

庭の散水ホース延長用に購入 近隣ホームセンターには無く有難い
サイズもバッチリで文句なし