電気送風機のレビュー
- 用途:
- 家のメンテナンス
我が家の屋根裏が非常に温度が上がり夏は大変な暑さでした。換気が必要なため屋根裏にセットいたしました。ものの15~20分で熱気がなくなりました。大変に満足しています。
- 用途:
- 研磨作業時の粉塵抑制
フィルターと組み合わせ、研磨作業時の粉塵を吸い込んで抑制するために使用。問題無く粉塵は吸えたが、送風機がややうるさい。
- 用途:
- 機械室へ外気送風
初回使用時から 起動時のみ「ギャン」という異音があったが、そういうものと思いそのまま使用。
気になり点検してみたら 羽根固定ボルトがだいぶ緩んでいた。増し締めしたら異音は消えました。しっかり組み立てた物を出荷しでください!
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 33510558
工場内での排気ガスの排出等々使用しています。200にしましたが、大きくても良かったかなとは思っています。
- 用途:
- 床下の乾燥
- 対象商品:
- 33510549
今回新築の上棟後に台風で床下が冠水してしまいました。床を外しても中々乾かず、現場の味方モノタロウで、調べていた所『送風機』が出て来ました。
2日間ほどで、カラカラに乾き驚きました。
- 用途:
- 防食工事時の換気、硬化促進用。
- 対象商品:
- 33510549
以前勤めていた会社でも購入し、使用しておりましたが、以前のものより重いですね。
換気風量は申し分ないです。
ただ、24時間換気にも使用しますので、過熱・漏電ブレーカーがついていれば申し分なかったのですが。
- 用途:
- 工場内、空気交換時
- 対象商品:
- 33510549
コロナ禍もあり、工場内の気温上昇及び空気の循環のために購入させて頂きました。
送風の力も十分です。購入して満足しています。
- 用途:
- 油圧ポンプの冷却用
- 対象商品:
- 33510558
性能等は全く問題ないが、配送便が佐川急便だったので、クロネコなら1日で届く所が二日以上掛り、問い合せをしたら、岡山から福島は1日では届きませんと言われた。クロネコは配達日数地図を見ると、1日の範囲に入っています。佐川だと九州からだと3日エリアになってしまうのでしょうか。。
変えて貰いたい。
- 用途:
- 溶接作業時
- 対象商品:
- 33510558
ダクトをつけて使用した際、風が逆流してくるところがあり
溶接欠陥が出てしまいます。溶接作業には不向きです。
- 用途:
- 室内空気の循環
- 対象商品:
- 33510558
研修所は築92年の木造迎賓館仕様。日本建築なので部屋を広くすることもでき、
場所は地方の湿気の多い地方にありますから、薪ストーブで湿気を飛ばす暖房、いつも新鮮な空気で暖かく使ってます。そんな広さに薪ストーブの乾いた暖かい空気を時おり循環させます。
何よりも、薪ストーブなら、田舎の新鮮な茎を深呼吸しながら、暖かく過ごせるから人気です。
- 用途:
- 危険物液体タンク内清掃
- 対象商品:
- 33510549
小型の物と併用して使用していますが、風量が抜群で安心して作業出来ます。重量があるので、高所の作業では小型を使用しています。もっと軽ければ。
- 用途:
- 斫り工事
- 対象商品:
- 33510558
適合ダクト230とあったのでフレキシブルダクトを230セットで頼んだが吸気側は300あり取付できなかった。ダクトを取り直さなくてはならない。
- 用途:
- 部屋の換気
- 対象商品:
- 33510558
とりあえず1年間使っておりますが、問題なく使えております。
それなりにうるさくて近くで会話はしにくいです。
良くも悪くも重量はあり、フレキチューブに引っ張られて動いていくことも無いです。
電源コードが横から出ており、抜き差しできない物なのでどこかにぶつけて断線させないか少し心配です。
- 用途:
- 電気炉からの異臭の排気
- 対象商品:
- 33510558
送風機の前後にダクトを付けたが、前と後ろの半径が違うことを失念して同じ大きさのダクトを二つ買って失敗した。