スーパーエアフィルターのレビュー

平均満足度 4.23 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スーパーエアフィルター HKS
HKS
3,398 / 税込 3,738
新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。 【用途】自動車用純正交換タイプエアフィルター
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
豊和工業 様2025-12-03
用途:
エアクリーナー
対象商品:
33672373

分割になっているので少し押し込んで装着される必要が有りましたがキッチリ入りBOXもしっかり閉める事が出来ました。良い製品です。HKSなのもカッコいいし。

笹田商店 様2021-09-06
用途:
パイクのフィルター交換
対象商品:
33672145

5年間無交換だったので交換後は明らかに違いを感じました。アクセルONからのレスポンスと言うか、つきが良くなりました。

1人が参考にしています
2021-04-09
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
33672538

k&nフィルターを洗浄する間の穴埋めに買いました。良いと思います。耐久性が高ければコスパ良い商品ではないでしょうか。

2人が参考にしています
2021-02-10
用途:
エスティマのエアーフィルターの交換
対象商品:
33672486

2007年エスティマGSR-50Wのエアーフィルターの交換に使いました!
簡単に付け替えが出来、価格も安いですしアイドリングが安定したので満足です

2020-09-29
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
33672407

HKSということだけで交換してみました。街乗りだけなので体感できる変化はありませんが気分的に満足しています。

2020-07-01
用途:
メンテナンス
対象商品:
33672513

GRS204用に購入。中身だけ入れ替え可能なのでコスパは良いとおもいます。

2020-01-21
用途:
プレマシーCREW用
対象商品:
33672583

純正タイプのエアフィルターを5年以上換えていなかったので、このフィルターに交換したところ、エンジンの吹け上がりが劇的に良くなり、軽く回るようになりました。燃費改善を期待します。HKSのフィルターは初めてですが、外枠はそのままでエレメントだけ交換できるのも経済的でいいと思います。

2020-01-07
用途:
車両のメンテナンス
対象商品:
33672215

フィットハイブリッドGP-5へ旧仕様から新仕様に買い換えました。交換用フィルタースポンジだけの入れ替えでも良かったのですが、ケースごと交換しました。ツキや吹けが良いような感じはするのですが、プラシーボ効果かな。パワーチェックすれば多少パワーアップしていると思います。耐久性重視の純正や安物を使うよりは確実に満足出来ます。ターボ車ならもっと良い効果があると思いますよ。

2020-02-03
用途:
純正代替品として使用
対象商品:
33672547

純正品がメーカーより出るかどうか不明であったし、出たとしても製品単価が上昇していると思われるのでこちらを使用した。サイズ的にもぴったりで性能も期待できると思われる。

2020-02-23
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
33672556

純正品からの交換だったが、特に体感するものは無かった。純正品を買おうか迷ったが、HKSというメーカーブランドに惹かれて購入した。気に入っている。

2019-10-23
用途:
車のメンテナンス
対象商品:
33672608

2017年アクセラ38000㎞で純正から交換。
レスポンス上がった感はありました。
スポンジタイプなので洗えるので定期的に掃除しよう

ジョウホク株式会社 様2019-11-10
用途:
エアークリーナー交換
対象商品:
33672599

一般的なクリーナーと交換 出だしなどのレスポンス向上 アクセルの反応が良くなった

2022-12-14
用途:
エンジンフィルター交換用部品です。
対象商品:
33672513

吸気効率が良いようで吸気音が少し大きく成ります。
アクセルを早く踏みこんだ際には少しだけレーシーな吸気音が発生します。

2人が参考にしています
2020-10-05
用途:
自家用車用
対象商品:
33672118

今まで使っていたもの(他社)が古くなったので交換しました。特に問題はありません。

筑波電気工事株式会社 様2019-10-21
用途:
消耗品交換
対象商品:
33672608

アクセラ(2016年LDA-BM2FP22XD)3.8万kmで純正から交換
レスポンス上がったと思います

星運送店 様2020-07-10
用途:
ZN6のエアクリーナー交換
対象商品:
33672477

本当は、これまで使用していたTRUSTのものが良かったのだけれど、価格が随分高くなった(値引きしなくなった)ので、仕方なくこれに。レンジフードのフィルターにするヤツと同じ素材で、吸入抵抗については今ひとつ不明。シェルがゴム素材のTRUST製に対してこちらはプラスチックでできているので、密閉度に関してはちょっと心配。Flash Editorで数値を見る限りはTRUST製と特に変わるところもない。みすぼらしい純正品よりマシってところか。よくレビューで、「吸気音に迫力が増した」とか「馬力が上がった」とか、厨二病丸出しのコメントを見かけるけれど、いたって普通です。

1人が参考にしています
2019-08-02
用途:
メンテナンス時
対象商品:
33672626

空気抵抗が少なくなったからか吸気音が大きくなったかも…

2020-11-06
用途:
ムーヴ交換用

大失敗しました。L150ムーヴの
交換用に購入しましたが、L150の4気筒のターボにしか
適用しておらず、NAエンジンはダメでした。
よく考えて購入すれば良かったです。
トホホ

2020-03-30
用途:
エアーエレメント交換
対象商品:
33672373

ZC33用 2P構造のフレームがちょっと取り付けしづらいですね

2019-04-21
用途:
メンテナンス
対象商品:
33672459

紙製のエレメントの方が安価なのですが、こちらはスポンジ製のエレメントを洗って繰り返し使えるので買いました。
交換したら燃費が1km/l向上しました。