フレアリングツールのレビュー
- 用途:
- 灯油用同配管のフレア加工
これまで設備屋さんにお願いしていましたが、簡単なことで呼ぶのは申し訳なくて、購入しました。安価で使いやすいです。
- 用途:
- 平衡真空試験の配管接続時に使用
- 対象商品:
- 38424594
ラチェットタイプでなく、見たままのものです。コスパを考慮するとそれなりと思います。
- 用途:
- フレア製作
- 対象商品:
- 38424594
使い方が簡単だが、強度不足で成型出来ない事が多い。
ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の品質改善に努めてまいります。
- 用途:
- エアコンの配管
- 対象商品:
- 38424585
プロ用では無い、アマチュア用。レバーが華奢で細く、使いづらい。。。一度しか使わないのでそれも良いかも。。。
- 用途:
- エアコン用銅パイプ加工
- 対象商品:
- 38424585
エアコン用銅パイプのフレアー加工で使用しました。
フレアーも簡単で綺麗に出来てガス漏れも無くすごく良かったです。
モノタロウ製品は安価ですごく良いと思います。
- 用途:
- エアコンの銅管非溶接接続
- 対象商品:
- 38424594
思ったより重かったが、
しっかりしていて、
力をかけた際もズレなく簡単にできた。
値段の割によくできていると感じた。
- 用途:
- エアコン設置置
- 対象商品:
- 38424585
エアコンの設置で使用した。見た目にはひ弱そうでしたが、何とか漏れもなくフレア加工が出来ました。
コスパが良いのが利点と思います。
- 用途:
- 配管接続時
- 対象商品:
- 38424585
前回購入(モノタロウブランドの別商品)したものを紛失したのでこちらを購入。特に問題なく使えます。前回も今回も精度が良いといえませんが、十分な性能と専門業者ではない人が扱うには十分な耐久性だと思います。
- 用途:
- 旧車ので配管
- 対象商品:
- 38424585
何と言っても値段が安くて有り難いですね。しっかり綺麗にフレアが出来ます。出来ればインチサイズとミリサイズが一緒になって、収納ケース入りになればもっと良いと思います。
- 用途:
- ハウスの暖房用温風器燃料パイプ加工(灯油用8mm)
- 対象商品:
- 38424594
銅管のサンドイッチの器具より出すミリ数が
分からず、目見当でフレア作成。適当で十分か?
漏れないみたいだから良好。
- 用途:
- エアコンのフレア加工
- 対象商品:
- 38424585
エアコン配管のフレア加工に使用しました。きれいなフレア加工が出来、冷媒の漏れも無くエアコンの取り付けができました。良い商品だと思います。
- 用途:
- 温水管(銅管)の加工
- 対象商品:
- 38424594
温水管(銅管)を止水するために購入しました。値段は手頃ですが仕事はどうかと心配でしたが、コスパは十分に良いです。
- 用途:
- 冷媒管加工
- 対象商品:
- 38424585
トルクをかけていくと引っ掛かりの部分がすべって外れてしまう。
ご要望に沿えず大変申し訳ございません。
今後の改善検討課題とさせていただきます。
- 用途:
- 楕円のフレアができる
まともなフレアが作れないのでおすすめしない。楕円のフレアができる。イチネンTASCOの偏心タイプを買い直したら出来栄えが違いすぎて驚いた。
大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。
- 用途:
- オートバイのメンテナンス
- 対象商品:
- 38424585
バイクのエンジンのオイルライン製作に使用しました。特に問題もなくフレアが作れましたが、最初に少し(1mmくらい)突き出した状態でクランプしないとフレアが小さいので、注意が必要です。
- 用途:
- エアコンガス配管フレア加工
- 対象商品:
- 38424585
使い易さは良かったのですが、パイプカッターで切ったところの加工硬化が影響してフレアのできかたにバラツキがありやり直しがあった。
プラグのテーパー部はもっと滑りのよいものにしたらと思います。
- 用途:
- エアコンの配管
- 対象商品:
- 38424585
エアコン交換作業の為に買ったが、品質が低すぎて工具としての体を成していない。
まず、配管クランプ部分の精度が滅茶苦茶で配管より明らかにクランプ穴が小さい。両端のネジを最大限まで締めても配管の締め付け部分に1~2mm程度の隙間が空く。配管の締め付けた部分はギザギザの凹凸が残る。
フレアのプレスを手で締められる限界まで締め付けても、フレアが全然出来ない。手持ちのクランプツールでネジを掴み締め付けたが、然程変わらなかった。切羽詰まっていたのでハンドル部分に鉄パイプをかけ延長ハンドルのように使ったところ、ハンドルが曲がった。
一体、このツールでどのようにフレア加工が行えると言うのか、想像もつかない。
エアコンが無いままだと命に関わるので、急いで工具店で国内メーカーのフレアツールを買って事なきを得た。
- 用途:
- エアコン配管2分4分フレア作成
- 対象商品:
- 38424585
2分4分用で購入しました。2分はなんとか作れます、フレア内ももまずまず綺麗ですが、外側に細かいクランプ傷が多数つきます。
4分は蝶ねじが邪魔で表側だと外れてクランプにチカラが加わりません。この対策なのでしょうが1/2だけくぼみがあり、裏にすればなんとか回せまずが何度やってもどれだけ力をかけて回しても段付きになります。
2分は汚いですがまぁOK、4分はダメです使えませんでした、即返品します。
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。