ブッシング 黄銅製のレビュー

平均満足度 4.90 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブッシング 黄銅製 モノタロウ
モノタロウ
99 / 税込 109
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
光進産業 様2026-02-12
用途:
うどん玉こね機械の修理

φ80mmシリンダーのエアシリンダーに6mmチューブ用コネクタを取付するために使用。黄銅製で錆びにくく重宝致しました。

アット・クエッション 様2025-11-12
用途:
旧カランから新カランのアダプタ

古いカランの交換に使用
以前使用のカラン会社倒産のため新しいカランがなく、またホームセンターに合うアダプタがなく困っていましたがモノタロウにあり助かりました

2025-02-04
用途:
空気圧計取り付け用
対象商品:
38415239

空気圧力計は通常1/4サイズですが 3/8サイズの本館に取り付ける為購入しました
圧力計のサイズが1/4Gで 異形プラグ形式が1/4PTだったのか若干違和感(無理に回した)あった
しかし空気漏れはなし
コスパ最高でした。

2025-04-21
用途:
水道配管

物も良く格安で気に入っています。次回もリピートします。

1人が参考にしています
2024-12-11
用途:
軟水器の配管用

元の材料がプラスチックで破損していたので、黄銅に交換しました。
鉄よりも腐食しにくく長持ちします。

有限会社平井電設 様2024-11-08
用途:
圧力スイッチ取り付け
対象商品:
38415257

このような異径継手をモノタロウブランドで格安にて出している事に驚きです。もちろん使い勝手に何の問題もありません。

2024-08-29
用途:
芝生用スプリンクラーへの接続
対象商品:
38415309

芝生用のスプリンクラーのベースマウントの口径が違ったため購入しました。問題なく接続出来たので良い品質だと思います。

2025-06-17
用途:
散水の接続部品
対象商品:
38415257

他の製品と比べて安価で、問題なく使えて大変満足しています。

2024-04-12
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
38415214

作業工具の組み合わせに必要なパーツがすぐに手元に届きありがたかった。

2024-12-11
用途:
コンプレッサー回りの配管に使用
対象商品:
38415214

お値段が安いのに全く問題ありません。また必要な時にはリピートさせて頂きます。

2024-11-27
用途:
散水配管に使用

他社品と比べても違和感無く使用出来る為
安価でとても良い商品です。
今後も使用したいと思います。

2025-01-15
用途:
コンプレッサー配管

コンプレッサーの配管に使用。
機能的には問題無く、安価なのは良い

2024-01-08
用途:
水道蛇口増設
対象商品:
38415293

錆対策でステンレスより安いので使用しました。満足してます。

2023-08-12
用途:
水道管配管の接続修理に使用しました
対象商品:
38415257

配管のシールテープを巻く時も製品の表面が滑らかでしたので.安全に作業出来ました。

株式会社長谷川商店 様2023-05-31
用途:
水道工事にて
対象商品:
38415293

各商品のバラツキもなく、ネジ山の切込み誤差もなく、良い商品です。

2024-02-09
用途:
エアー配管
対象商品:
38415266

価格が安いが、メーカー品と造りも変わらないので、
お勧めします。

2023-02-20
用途:
お安いので
対象商品:
38415318

安くて漏れないので満足しています。
多少ネジ山が傷んでますが白ネジブッシングに比べればネジも柔らかくきっちり締まるので良いです。

2023-01-19
用途:
径違いアダプタの使用
対象商品:
38415239

ステンレス製でなく、価格の安い径違いアダプタを探していました。
品質も良さそうで、良い製品だと思います。

2022-12-05
用途:
径違いの変換
対象商品:
38415214

安くて品質が良く、大変満足しています。ラインナップが豊富ですので今後も利用することがありそうです。

2022-04-20
用途:
コンプレッサーの吐出口のサイズ変換に
対象商品:
38415214

R1/8 から R1/4 へのサイズ変更に使いました。これの前に「ニップル ブッシュ 同径R1/8×G1/8」と、あとに「ソケットカプラー(オネジ取付用)」を接続しました。
目論見通り接続ができてよかったぁ。