- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 洗車・清掃
- ボディー用
- カーコーティング/ワックス
- コーティング剤
- 黒樹脂復活剤 プレミアムコート カーメイト
- 黒樹脂復活剤 プレミアムコートの口コミ・評判
黒樹脂復活剤 プレミアムコートのレビュー
黒のプラスティックパーツは経年劣化でどうしても白濁が起きる。表面がツルツルのパーツはワックス掛けで何とかなるが、凸凹のある材質だと、ワックスが詰まってしまって、余計にみっともなくなる。そんな時、これを使うと見事に黒がよみがえる。
箱を開けると、ビックリするくらい少量だが、一度開封すると、次回使う時には固まっていて使えなくなっている。だから、もったいないが、使い切ってしまうしかない。使う環境にもよるだろうが、私の場合は効果は半年は持たない。4ヶ月ぐらいで色落ちしてしまう。もう少し耐久性があると嬉しい。
これまで幾つかの復活剤を試してみましたが、艶の耐久性について非常に満足しています。
樹脂部に細い傷が入り、それが白く目立つ様になってきたので塗ってみました。
80mlと量的には少ないですが。黒光りして良い感じになりました。
フォレスターですが、これ一つでちょうど補えました。
洗車は3回ほどしましたが、普通にまだ黒いです。
バイクの樹脂部分でかなり白化した部分に使用。この商品は塗った感じは伸びもよく染みる感じがした。
前回塗布から1年以上経過し、若干のムラが出てきたので、再度、同じものを購入。塗布することで見栄えもよくなり、耐久性もいいと思います。
車の未塗装部分に使用ししました。ギャランフォルティススポーツバックですが、1台分使い切りました。黒くなり、満足です。使い勝手も問題はありませんでした。耐久性は1年持てばよいかと思っていますが、経過を見ていきたいと思いkます。
まあまあかな
塗る前になるべく下地を洗浄しないとダメです。
結構ツヤが出ますが、結構ムラになります。
ユーチューブなど見ると良い評価で、購入しましたが、実際に使ってみると、思っていたほど、黒色にはならなかったです。
とても簡単で、ビックリするくらいに綺麗に仕上がります。液体もサラサラしているので、良く伸びて塗りやすいです。
内貼りにはあまり効果的ではなかった。あくまでも無塗装外装部品のアセに使用するものだから.....しかしもう少し
軽自動車のワイパー周りのカウルが灰色化してきたので使用しました。
作業自体付属のスポンジに数滴落とし伸ばすように塗るだけで簡単でした。
カウルを外し洗浄する方が時間掛かりました。
出来上がりは輝かりを抑えた良い感じの黒色に仕上がりました。
使い切りタイプなので、余った液をドアミラーや車体のモールとか塗装していないプラスチック部分に全て使用し、黒色が復活し大変満足しました
持続性は判りませんが低価格なのに、宣伝通り黒色に復活すると言うことが確認できました。
樹脂部分に使用しましたが、もう少し量があるとバイクにも使用できたと思います。効果はなかなかです。
いつもこのシリーズを使っています。
昔のC24は10mLでしたが、こちらは8mLになりましたので、気をつけて使っています。品質は最高です。
UVレジン製品なのでしょうか、少し白っぽくなったPPにはかなり効果的です。でも灰色にまでなったPPには無理でした。その場合はPPバンパースプレーの方が良いですね。状態によって使い分けましょう。スプレーはマスキングとか分解とか面倒ですけど。
一本ですと樹脂部が多い車輌ですとギリギリ足りるかなという一本の容量です。念のため二本購入しました。耐久性は1ヶ月経過し若干、塗布膜が落ちたように思いますが梅雨時期に作業したため乾燥が不完全だった可能性あります。梅雨明けに再挑戦します。
30年モノのプラスチックを復活させました。コストパフォーマンスを考えれば上出来です。知っておいた方が良いのはスポンジを使ってもいつの間にか手が汚れて、溶剤を落とすのに苦労します。ゴム手袋などを使われたら良いですね
塗りやすくてすぐに効果が確認できるところが良いです。
みなさんのレビューでもよく目にしますがもうワンサイズ大きいと大満足です。