ドライバー パワーグリップ ラチェット式のレビュー

平均満足度 3.80 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドライバー パワーグリップ ラチェット式 モノタロウ
ラチェットタイプで楽にネジを回せます。 ボールグリップ形状で手にフィットします。 【用途】ねじの締め付け・緩めに
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-03-05
用途:
家庭用に普段使い
対象商品:
39198094

初めてラチェット式ドライバーを購入しました。使用感はこれからです。多方面で使用予定です。

2023-03-29
用途:
機器のねじ締め
対象商品:
39198094

商品説明には記載されていませんが、72ギアのラチェットでした。
ギア数がとても細かく静かでしかもこの価格、とても満足しています。
欠点としては、少し重いことでしょうか。
表面の凹凸が少ないので少し滑りやすいかなと思いましたが、手に油が付いてなければラバーのグリップが効いておりしっかり握れました。
見た目がベッセルのものと似ているので替軸が合うか試してみました。
ぴったりではないですが使用することができました。これで+1も使えそうです。

2023-08-04
用途:
電気器具の分解組み立て
対象商品:
39198094

ラチェットの段数は多くて滑らかなので具合は良いです。
柄の部分と先端部分がセパレートタイプで先端部分は専用のアタッチメントを購入すると交換できます。この値段であればセパレートにする意味はないと感じました。(ビット部分のコストを考えると)
柄の部分と先端部分のガタが大きく2~3mmブレガ発生します。
ハンドツールでは致命的なブレで細かい作業ができない。
また、ラチェットの切り替えも重く引っ掛かる感じです。
価格以前に寸法の追い込みができていない感じ、中華製以下の仕上がりです。(台湾製のようですが、仕様の問題だと思います)
他社の六角ビットはガタガタで使用には耐えられない、元から使用する仕様でないとおもわれます。
先端部分を交換式にするのであれば手持ちのビットを使えるようにすることでパフォーマンスは上がると思います。
モノタロウ製品でここまで問題を感じたのは初めてです。
ラチェットの段数と動きが気に入ったので★1個追加です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

ピデスアート 様2022-08-09
用途:
日常の作業
対象商品:
39198094

グリップもほど良く太くて使い易いです。
電動と併用しております。

2022-04-05
用途:
ネジの開け閉め
対象商品:
39198094

コスパはいいと思います。
耐久性はまだわかりませんが、引っ越しのために購入した家具10個を組み立てるくらいは十分耐えらえます。
普通のドライバーを購入するくらいならラチェット機能付きを購入するほうがかなり効率が上がると思います。

2022-06-04
用途:
狭い場所でのネジの緩め、ネジ閉め
対象商品:
39198094

狭い場所でラジエットを利用してネジの開閉が楽にできました。

2021-06-23
用途:
換気扇の取り付け
対象商品:
39198094

結構しっかりしており回しやすいです
大きさも力が入れやすいですがもう少し小さくてもよかったです

2021-05-18
用途:
全般
対象商品:
39198094

安いので心配でしたが、今のとこと、メーカー物変わらないです。
後は耐久性だけです。良い品物と思います。

2023-06-30
用途:
普段使い
対象商品:
39198094

ラチェットドライバーは2本目ですが、以前から使っているANEXのクイックボールラチェットドライバーのほうが片手で切り替えが出来作業効率が上がるように思う。
今回のドライバーは切り替える時、いちいち見ながら両手で切り替えなければならず、ちょっと使いにくい時が有る。

2020-03-25
用途:
自家用車DIY
対象商品:
39198094

狭くて手が入らないような場所において
作業性がアップし確実な作業が出来るようになる。