充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクトのレビュー
- 用途:
- 犬の散歩
コンパクトで明るくて使い勝手が良いです。充電も直接できますので非常時にも活躍を期待したいと思います。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
ポケットサイズで明るいのでそこは気に入ってますが、購入して3ヶ月でスイッチ押しても反応しなくなりました。現状他にこれというのが見つからないのでまた購入しますが、他に良いのがあればすぐに違うのにしたいと思います。
- 用途:
- 夜間散歩
犬の散歩時、強で連続使用時に、本体に熱がこもります。
その他は、良好です。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
数日使用したら、点滅しっぱなしの状態になり、スイッチを押しても消灯しなくなりました。最悪です。
- 用途:
- 夜間の犬の散歩で利用しています。
今まで小型の製品の場合、あまり明るい物が少なかった為、こちらを購入しました。期待通りの明るさ、サイズ感も程よく、使い勝手が良いです。また、USBで充電できるのもとても良いです。どれくらい持つのかわかりませんが、いまのところ良いお買い物だったと思います。
- 用途:
- 防犯パトロール
防犯パトロールで使っています。
小型軽量で使い安い、値段の割にはお買い得商品です。
明るさも満足しています。
- 用途:
- 紛失した極小の電子部品を探す時
- 対象商品:
- 39869507
会社の仕事用に2個購入して2年程使用しましたが、とても明るくバッテリーもへたらず良いです
またスイッチの位置も底ではないので使い勝手が良いので、今回個人用に買いました
- 用途:
- 製品検査、荷造り
- 対象商品:
- 39869507
年のせいか今までの懐中電灯では暗く感じていましたが、明るさもピンポイントに照らすこともできるので満足です。
- 用途:
- 夜間作業や、地下ピット点検時など
- 対象商品:
- 39869507
硬質ケース入りで高級感あります。明るさは期待以上でした。ズームをひくと綺麗な円形に照射されるので気持ちがいいです。ズームアップはLEDの四角い模様になるので見ずらい部分もあります。
- 用途:
- 散歩用
- 対象商品:
- 39869507
これはコスパいいと思います。
これだけ明るくて充電式でズーム付きでストラップ付きというワードで探すとなかなか無いです。
まだ10日しか使っていませんが、これで耐久性もあるならリピートしようと考えてます。
- 用途:
- 製品の傷チェック
- 対象商品:
- 39869507
明るくて軽量コンパクトなのは良かったです。3週間くらいでスイッチのボタンが外れてしまいはめ直してもまた外れます接着剤を少しつけて様子をみてます
- 用途:
- 機械類のメンテナンス 時 ウォーキング時
- 対象商品:
- 39869507
低価格ながら結構明るい。
充電式なので電池の接触不良が無くストレスが無い。
ただズーミングの時LEDの四角い配列がそのまま写し出されるのが気になる。
- 用途:
- 機械設備点検用
当方に届いた物は、色温度が6500ケルビン以上か同程度の為にコントラストが判りにくく、せめて6000ケルビン程度なら使えたはず。モノタロウ製3W懐中電灯に変更。
- 用途:
- 夜のウォーキング
- 対象商品:
- 39869507
明るさも2段階調整ができ、夜歩くのに軽くて良いです。
乾電池の入れ替えも心配いらない。