ブラケット プランター用のレビュー

平均満足度 3.00 (5件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブラケット プランター用 タカショー
タカショー
1,798 / 税込 1,978
幅調整が出来るフック型。壁面にプランターを飾るためのブラケット。 奥行きに合わせて10~18cmまでのプランターに対応。 ブロック塀などの平らな部分にブラケットを挟みこんで固定することで2本のアームがしっかりと支えます。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-11-30
用途:
ベランダ壁への取り付け
対象商品:
41658838

壁厚が16㎝以上ある場合のブラケットとして…この商品に辿り着いた。その意味では貴重な商品。ステンレス製ならば良かったが残念ながら黒塗装の鋼製品。この製品では同壁厚以上の場合、ブラケットの一部金具を前後ひっくり返して使う事で対応が可能になる。しかし、付属の鋼製蝶ネジは非常に脆く、少々強く回すとネジ山が潰れてしまう欠点があり2本が駄目になった。幅を調整して固定する為のネジがグラグラでは不安定なブラケットには危なくて使えない。仕方なく全ネジをステンレス製のM5×10ボルト、ナット、ワッシャーの3セットに交換した。取付時のナットの回転止めは、瞬間接着剤で固定すると楽。ステンレス製を使う事で錆び止め対策にもなるので、新しく購入される方は最初から予定していた方が良いかも知れない。

2人が参考にしています
2021-05-27
用途:
プランターの取り付け
対象商品:
41658838

ダメなところを書きますね。集合住宅等のベランダの柵で、断面形がT形になっているタイプ(スチール製のフェンスや柵等)の場合、重みで手前に傾くのを防止するために当てがう水平のスライダー(プランターの底を支える部分から壁に当てるためのバー)が余りにも短すぎて届きません。
最大限に張り出してもたった2cm程度であり、まったくモノの役にも立ちません(実に7cmも不足でした)。それを壁に当てなければ派手に傾いてしまいます。
当方の場合、仕方なく2cm角の角材を添え木のように、その水平のスライダーに針金で括り付けて対処しました。
基本的には、ブロック塀のようなП形の断面形にしか使えないと思ってください。Γ形やΤ形の断面には使えません。取り付け用のビスも鉄製のため、雨に当たって1週間もすれば赤錆が出ますので、そう遠くない将来に腐食してプランターごと脱落しかねません。耐候性・耐久度は低いです。

2人が参考にしています
2021-04-26
用途:
ガーデンづくり
対象商品:
41658838

長~い入荷待ちの上、価格の割にもあわずで、某メーカーと比べ、何回微調整してもがっちりきませんでした。商品自体の角度が悪いと思います。ガッカリ。

1人が参考にしています
2020-10-16
用途:
ベランダのプランター置き場増築
対象商品:
41658838

結果的に買って、陽当たりよくなったので満足しています。サイズはよく確認されてから購入された方が良いと思います。私はベランダの手すり部分に引っ掛けて使用したいと思って購入しましたが、手すりに引っ掛けるまでは良かったのですが後ろにあたる部分のパーツがあり、当たる部分(壁)が必要な事に購入してから気づきました。よって手すりの所は空洞なので支えが無いため、ベランダの壁の部分に設置し使えました。

2020-05-31
用途:
壁面の有効利用に…

うちの壁面幅が16.5㌢なので、なかなか合う物がなくやっと見付けました。
到着まで時間はかかりましたが、部品の向きを変えるだけでサイズ調整出来るなかなかの優れ物です。購入して良かったです。

1人が参考にしています