チップソー研磨機 DケンマーSPのレビュー

平均満足度 3.75 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
チップソー研磨機 DケンマーSP フジ鋼業
フジ鋼業
13,980 / 税込 15,378
刈払機用草刈チップソー専用の研磨機。(低速ディスクグラインダー&ダイヤ砥石付き)再研磨で草刈チップソーが活き返る! 刈払機用チップソーの様々な本格的研磨が行えます。市販されている9吋/230mmから12吋/305mmまでのサイズに使用可能!(特殊品を除く) 本体とグラインダーのセット方法で、刈払機用草刈チップソーに必要な先端逃げ角・横すくい角・山林アサリ角の研磨が誰でも出来ます。 セットのディスクグラインダーは焼戻りの極めて少ない低速回転(6000rpm)となっています。 ロックボタン付きで砥石の取り替えが簡単に行えます。誰でも解る解説用DVD付き! 【用途】チップソー研磨用
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
伝整体施術院 様2024-06-27
用途:
草刈の刃の研磨
対象商品:
41961055

コメントで簡単に作業できると意見があったので購入したが、もう少しラインのでの説明分が細かい調整等の、刃の研磨の仕方が詳しくなかった。(他のユーチューブでチップソーの研磨で参照)また、他の機種では研ぐ刃を固定するワッシャがついているが、この機種はつしいていなくて刃を研ぐときに刃が固定されていないのであぶない。本部に問合せしたが固定の金具がないがそういう苦情とか等の意見はないし、別途金具の対応はなしとの回答でした。金物屋で口径8mmの円盤型の少し大きめのワッシャとねじが短いので少し長いのを調達すると固定出来ました。また刃を固く締めると刃が回転しないので気持ち緩めにすると楽に刃の切り口を当てることができます。刃を半固定することにより研磨時のぐらぐらがましです。まぁ価格以上の希望は望めないから仕方ないです。壊れたらもう一段階上を購入します。

1人が参考にしています
2023-07-25
用途:
草刈り刃の研磨
対象商品:
41961055

これまで、草刈り機の刃の研磨は、難しいと決め込んでいましたが、この商品は
最初から、モーター、角度自在の作業台、研磨すべてそろっており助かりました。

有限会社帝都開発 様2022-08-11
用途:
草刈り場の研磨に
対象商品:
41961055

グラインダーに刃の角度をセットするのに少し手惑いましたが、何とか研磨することができました。後は、切れ味です。使用したらまたレビューしたいと思います。刃をセットするのもコツをつかめば大丈夫かな?1つ気になるのがグラインダーに付属している刃ですが、少し頼りないように感じました。取り敢えず2枚研磨してみましたがまだ使用できそうです。DVD付属してます。使用時ゴーグル、軍手の着用をお忘れなく。

1人が参考にしています
2019-08-29
用途:
農作業
対象商品:
41961055

昔の高いチップソー研磨機を使ってましたが、正直、こちらの方が早く、同じ精度で研磨できました。年間でかなりのチップソーを研磨しますが、これで充分です。

8人が参考にしています