ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルムのレビュー

平均満足度 4.63 (171件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ミニストレッチフィルム 15μ 強化タイプフィルム モノタロウ
手巻き用なので簡単に使用できます。対象物の形を選ぶことなく、束ねたりまとめたりするのに最適です。 芯に対して中心にフィルムセットされているので、巻き方向を選ばずに使用できます。 強化タイプフィルムの採用により、厚みを抑えながらも巻きやすさと実用強度を両立させました。 フィルム自体が薄いことで外径がコンパクトになり、保管効率も向上し、プラスチックごみの削減が可能となります。 【用途】簡易梱包。
171件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-01
用途:
ダンボールを捨てる時
対象商品:
42000386

ゴミ捨てや、大きいものを送るときの固定に重宝します。あと、クリスマスツリーをまとめて小さく収納できます。
使う頻度はありませんがあると嫌な作業がすこし気軽になる感じです。こちらの品質も問題なしです。ついでに買ってます

2026-02-08
用途:
梱包用

段ボールを合体させて発送する際に重宝しています。従来のバンド固定は手間もかかる上に段ボールにくいこみが出来ますが、こちらは簡単に巻けて固定にも強度が有り重宝しいています。

2025-12-07
用途:
様々な梱包で

エアキャップで梱包した際に、ガムテープで留めなくても、これを巻くだけでしっかり留まるので良い。ガムテープを使用しないため、エアキャップを再利用できる。
モノタロウホルダー ミニストレッチフィルム用 簡易ブレーキ付きも利用しているが、使いやすいので一緒に使うことをお勧めする。

株式会社中藤材木店 様2026-01-27
用途:
常備品です

木材店。加工したものをしっかりと、簡単に包装できて助かります

2025-09-13
用途:
小物の梱包、傷汚れ防止

以前から興味があったものの、初めて購入
他の商品を使ったことがないので比較は出来ませんが、初めてでも使いやすい形状・長さ・強度です。
専用ホルダーも一緒に買ってよかったです。
伸ばしながら切れてそのまま引っ付いてくれるところも作業効率がよく使いやすいです。

株式会社丸大木工所 様2025-10-20
用途:
個別梱包用

15で薄いかなと思いましたが、大丈夫でした。
20と比べてもいけるようです。

2025-09-15
用途:
ECサイトの商品発送に
対象商品:
42000386

商品をダンボールで挟んで、此れをぐるぐる巻きます。使い易いです。価格も安価で助かります。

1人が参考にしています
2025-09-04
用途:
材料や副資材をまとめたり、束ねたりするときに使います。

ミニストレッチフィルムは大変便利です。
又、専用ホルダーを使うことによりさらに作業効率が上がります。
お値打ちで買えてよかったです。

2025-08-19
用途:
梱包作業

毎度、リピートしています。長さと厚みも丁度良いです。今まで何度買ったかわからないくらいたくさん買っています。

2025-08-10
用途:
ごみをまとめるのに使用
対象商品:
42000386

厚さ巻量も丁度良く値段も手頃な為最近はいつもこれを使わせてもらっている。

2025-05-11
用途:
手作業での製品の固定に使用します

強化タイプということもあり、よく伸びてくれてテープで固定しなくても伸ばしながらちぎることで密着してくれます。20μのものに比べて使い勝手がよく十分な強度があります。

2025-08-31
用途:
商品梱包用に
対象商品:
42000386

初めて、PB商品を強化タイプとのことなので、買ってみたが、全然強化ではなくすぐ切れてしまう。弱すぎてイライラする。

1人が参考にしています
2026-01-14
用途:
安い!

以前も購入しましたがやはり量の多いこちらにしました!
梱包作業をよくするので安くて長いのが助かってます。

2025-02-19
用途:
梱包作業用に。

小回りが利き厚みも丁度良く大変役に立ってます。
250mを先に使いましたが、こちらは若干太いですがなんとか使えます。
お得なので次回からは250mをメインで購入を考えてます。

葉本畳店 様2025-01-27
用途:
襖や障子の運搬時、一束にする時に使ってます。

軽いけど、いっぺんに運ぶ時には持ちづらい物などを、まとめる時に使っていますが、ガッチリ何回も巻きつける必要もなく、
手での運搬程度には、強度的にも十分ですし、量も丁度良いです。

2025-01-14
用途:
ゴミ捨ての梱包・及び備品管理

ごみ捨て時、枝の取り纏めや、備品管理時に内容物の画像や説明文を同時にラッピングして使用しています。また、マジックで文字もかけるので便利です。近くのホームセンターよりとても安価で費用対効果も抜群です。

ADS 様2025-01-04
用途:
フリマサイトの商品発送時の梱包他

もともとの商品の箱のまま発送する際にキズや汚れ防止として使用しています。どのくらい強度が上がっているかは体感しづらいですが、通常タイプよりは安心かと思います。また強化タイプの方がフィルムが薄く、同じ長さなのにこちらの方が安価ということでとても満足しています。

2024-12-19
用途:
シャワー時の患部保護

本来の使い方はもちろんですが、ケガの患部を濡らせないのでビニール袋で養生した後、これで下側から上側に巻いて行くと水が入らずとても便利でした。

寿香堂 様2025-03-03
用途:
梱包にとても使える

梱包の時荷物が動かないようにピッタリト固定できます。使い易いです。

2024-12-17
用途:
梱包

細かい物の梱包に重宝しております。
持ち手があるので、とても使いやすいです。