リング錠(ポリ袋入り)のレビュー

平均満足度 4.50 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
リング錠(ポリ袋入り) GORIN(ゴリン)
GORIN(ゴリン)
549 / 税込 604
不正開錠に強いシリンダー式リング錠 従来モデル(GR-720)のピンシリンダーからディンプルシリンダーにグレードアップし、ピッキングに対する防犯性がよりアップ ポリ袋入り簡易包装でコストダウン
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-23
用途:
安くて作りも良いです。

過去レビューを読みまして取付けのアドバイスさせていただきます、取付けバンドのネジを片方だけ一気に締め上げないでください、本体は金属製ですが素手でもねじれるほどペラペラのプレス製品です。(価格優先の仕様です) 閂と対岸の穴がズレてこないよう左右を均等にみながら締めてください、段階的に締めながら何度か閉錠状態にすると歪みがチェックできます。
自転車整備士より

非破壊検査 様2024-08-02
用途:
メンテナンス
対象商品:
53807767

消耗品の為、安価であり 非常に助かっております。取り付けパーツも全て入っており、ネジを2本だけ取り付ける簡単作業。

2024-04-23
用途:
クロスバイク施錠用
対象商品:
46423099

クロスバイク用に購入しましたがVブレーキに当たってしまい付けられませんでした。
Vブレーキ取付用プレートをぜひ商品化していただきたいです。
シリンダーキーは魅力です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2021-12-12
用途:
ママチャリの盗難防止
対象商品:
46423099

取付前に動作確認したところ、閂がまっすぐ穴に向かっていかない状態だったので、本体(銀色の部分)を若干前後にねじったら、閂がスムーズに穴に刺さるようになった。
その後ママチャリに取り付けたが機能に全く問題は無い。コスパのよい製品だと思う。

2021-08-18
用途:
古い自転車のリペアとして交換しました。
対象商品:
46423099

とにかく激安です。その上造りもしっかりしています。ロックするレバーピンがかなり小さいので、摘まみずらいのが難点です。キーはリバーシブで向きがないので、差し込みが簡単で暗い時でも安心です。とにかく安いので、スペアキーを失くしたら交換するようにしています。

2021-04-10
用途:
自転車整備
対象商品:
46423099

固着したリング錠を交換
リング錠はカシメてあって分解整備不可と判断
傷防止に、シートステーに古ゴムチューブ巻いて、取り付け金具を締め付けた
鍵は、ディンプルキーでどっち向きでも大丈夫
暗い時とか鍵の向きとか気にしなくていいので良い
鍵は出来れば3個欲しい
使用分
携帯分(失くした時に緊急使用・財布とか鞄とかに別保管)
保管分(自宅に保管・マスターキー)

2020-12-24
用途:
自転車メンテナンス
対象商品:
53807767

10年以上乗ってるママチャリのカギが不調なのでこちらの商品に交換しました。
値段が値段なので、高価な製品と比較したら華奢なつくりですが、
カギとしての必要最低限の役割は果たしてくれています。
耐久性は未知数ですが、5年くらいもったら御の字、と考えています。

in the feild factory 様2021-03-25
用途:
カギが曲がってしまったので交換
対象商品:
53807767

パッケージ無しなだけで、お安くなるので
この方が利用する側はありがたいです。

2020-03-30
用途:
自転車の施錠
対象商品:
46423108

雨に濡れて錆付き、動きが良く無いのでこのリング錠に交換。問題無く施錠しています。また、鍵がディンプルなので簡単には開錠されないと思う。只、差し込み時に少し手間が掛かる。改善が必要!

2020-07-06
用途:
折り畳み自転車に付いていなかったので新規に装着
対象商品:
46423099

普通のママチャリとはフレーム太さや幅が違っていたのでかなり金具を曲げて着けた。
この自転車のせいで、製品としては悪くなく、普通に使える。

2019-11-02
用途:
通学用ママチャリに
対象商品:
46423108

もともと付いていた鍵の動作が悪かったので取り替えました。簡単に付け替えできてしっかり固定することができました。

2020-01-11
用途:
鍵交換の時
対象商品:
46423099

ディンプルキーなのにこの価格は、かなりお買い得です。