メガネレンチ 超ロングタイプのレビュー

平均満足度 4.78 (100件のレビュー)
商品レビューを投稿する
メガネレンチ 超ロングタイプ モノタロウ
モノタロウ
1,398 / 税込 1,538
超ロングタイプのメガネレンチです。 全長が長いので小さな力で締め付け・緩め作業ができます。 【用途】狭い場所や奥まった場所での作業に
100件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
谷口オート 様2026-03-04
用途:
スズキエネチャージドライブベルト交換
対象商品:
44346235

スズキエネチャージドライブベルトの交換は上のテンショナーを回すのがロングタイプのメガネレンチが必要です。長いため力が入りやすく、またオフセットメガネレンチはフレーム等に当たって回すことができないのでストレートメガネが必要です

1人が参考にしています
2026-03-04
用途:
自動車整備
対象商品:
44346208

締め付けが硬いところのボルトも舐めずに外せました。この長さになると他では高いですが値段も手頃で買って損はなかったです。

2026-04-08
用途:
整備

テンショナーを動かすために購入しました。以前はスパナで作業し苦労しましたがこれで楽に作業できると思います。

大健 様2025-06-14
用途:
奥深く狭いナットを外すために使用

30数年使用の自動車のエンジンマウントのナット外しに使用しました。高トルクで取り付けられさらに固着しているため一般の長さのレンチでは外すことができず、こちらを使用しました。表面仕上げメッキは上質であり使用しやすかったです。

2025-06-14
用途:
自転車整備に使います

13×15で自転車整備に丁度いい組み合わせです 自転車専用レンチより柄が長いので楽に緩めたり締め付けができます おすすめの工具です

TY設計 様2025-03-12
用途:
エンジンのプーリーを緩めるため

デリカのベルトテンショナーのプーリーを緩めるのに使用、長さが丁度

1人が参考にしています
2025-04-15
用途:
車の足回りのメンテナンス

日産系のマルチリンクのメンテナンス用に購入しました。
かたいナットも軽々緩めました。

田中自動車 様2024-12-30
用途:
ボルト外し
対象商品:
44346174

長いので力入らずに楽に回ります
プラスドライバーと合体して緩めるのもオススメです

2024-09-14
用途:
自動車の整備
対象商品:
44346208

オイル交換時にドレンボルトが緩まず四苦八苦していましたが、本品だと一発で緩みます。作業前の外れなかったらどうしようという悩みが解消しました。もっと早く買えばよかった…。

1人が参考にしています
2024-11-28
用途:
自動車のメンテナンス

持ち手が長いので、固くしまったボルトも難なく緩めることができました

2024-07-18
用途:
車両の整備
対象商品:
44346199

通常の長さの物では届かない所のボルトの緩め作業等に使うと便利です。長いので力を掛けられるのも良いです。

2024-04-05
用途:
固く締まったボルトナットに
対象商品:
44346183

ベルト交換のオルタネータボルトの緩めや、ブレーキキャリパ―の緩めに、ロングがあると楽だわー。12,14,17くらいはよく使うから欲しいよね。

2024-04-16
用途:
自動車整備
対象商品:
44346183

硬いナット&ボルトに対して力を入れた時のねじりが無くて使いやすいです。

2024-03-26
用途:
自動車とバイクのメンテナンス
対象商品:
44346208

費用対効果に優れてると思います。これから必要なサイズが出てきたら買い揃えます。

株式会社川田商会 協栄自工 様2023-10-06
用途:
キャリパーボルト
対象商品:
44346208

キャリパーボルトが結構硬くてコンビや普通のメガネでは手が痛くなるので
購入してみました。
手が痛くなくて良いと思います。
若い時は気にならなかったんだけど...

2人が参考にしています
2023-10-23
用途:
トラクターのローターやハンマーナイフの刃交換
対象商品:
44346226

商品が届いてからトラクターローターの爪を一つ替えてみました。長くて力が入りやくて良かったです。全部交換するときも今回みたいにスムーズに終わるといいですが。ハンマーナイフモアには2本必要だったので、2本購入しました。

1人が参考にしています
ソフィア 様2023-11-23
用途:
車両メンテ
対象商品:
44346183

12-14購入。今までメガネよりラチェットの方が使用頻度高かったけれど、錆び付いたボルトなどラチェより力入れやすく使いやすいから最近よく使う。

2023-06-27
用途:
車両メンテナンス

モノタロウブランドには、ガッカリさせられることが多いが、これは大当たり。ブランドものに勝るとも劣らない。既に購入していた方の感想を読んで購入。かなり使い倒しているが、問題ないです。13×15と19×17

3人が参考にしています
中野商店 様2023-08-05
用途:
ブレーキディスクローターとブレーキパッド交換
対象商品:
44346208

ブレーキディスクローター交換で使用する17ミリのナットを緩めるのにはこの長さではやや短い。あと50ミリ長ければ良い。また、力をかけるのとは90°の方向の剛性がやや劣る。大丈夫か?と思ったが折れる事は無かった。製品の仕上げやナットの噛み具合は良い。

2023-06-12
用途:
超ロングフラットレンチで軽々です
対象商品:
44346226

一般作業に多い17ミリと19ミリ
長いので、スペースに余裕あれば使った方が良いです。
角度が無い分、力も無駄無く伝わります。

1人が参考にしています