充電式ファンのレビュー

平均満足度 4.56 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電式ファン マキタ
マキタ
9,690 / 税込 10,659
夏の作業現場やレジャーに涼風 羽根径235mm自動首振りモデル登場 自動首振り&風速アップ! 自動首振り90° 渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現 135°角度調整(手動) カバー工具レス脱着 ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。 キャリングハンドル付 風量調整3段階 強/中/弱の切替えが可能 切タイマー機能 1/2/4時間の設定が可能 ACアダプタジャック付 AC100V使用可能
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-02
用途:
子供のイベントに参加する為、タープ内で使用
対象商品:
44405787

信頼出来るマキタ製を購入
14.4Vで半日は使用出来ました。

2024-08-01
用途:
休憩時、アウトドア
対象商品:
44405787

風力を弱以上にするとかなり音が大きいのが気になります。

2人が参考にしています
シンワ技研コンサルタント株式会社 様2023-08-11
用途:
熱中症対策
対象商品:
44405787

夏場の熱中症たのため購入した。
マキタのバッテリーが使えるのが特に良い
電源のない場所でも使用出来る

1人が参考にしています
有限会社荒木工務店 様2022-08-06
用途:
内装工事など
対象商品:
44405796

大きさ、軽さが手軽で持ち運びしやすく助かっています。

2022-10-14
用途:
アウトドア
対象商品:
44405796

マキタのバッテリーが使えるのはありがたいが、運転音がうるさい。

1人が参考にしています
株式会社伸和工業 様2023-06-30
用途:
鉄の加工中
対象商品:
44405787

弱でもかなり涼しいと思う。羽がもっとあればいいと思う。

2021-06-21
用途:
ハウス作業、室内扇風機代わり
対象商品:
44405796

マキタシリーズを複数所持しています。
今回は、ハウス作業時にコードレスで置いて暑さ対策で購入しました。
思ったより、機器自体大きい印象と強い風量です。
1860vバッテリーを使用しているので、午前作業中は持ちます。午後フルで使うには2個あったほうが安心ですね。
室内扇風機代わりに使えなくはないですが、ちょっと音がやかましいので、室内は素直に静音扇風機の方が良いかもしれません。コードレスなのは良いですけども。
性能と材質と見た目が若干のチープさがありますが、値段帯としては良い買物と思います。

2人が参考にしています
OPUS 様2020-07-18
用途:
建物内部解体作業中の休憩の時に
対象商品:
44405787

まだ使用はしてませんが、以前に他の方が使用してたのでこれは良いと思い購入しました。

1人が参考にしています
2020-07-14
用途:
塗装休憩時間に
対象商品:
44405787

この時期熱中症対策に使ってます
2日3日休憩時間に使ってクールダウンしてます
首降りも風速も良いです
あとチョトした塗装乾燥にも使えそう
良いです。

3人が参考にしています