簡単ブレーキエア抜きツールのレビュー

平均満足度 3.58 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
簡単ブレーキエア抜きツール プロト
プロト
1,198 / 税込 1,318
中間バルブが逆流できない構造になっており、見やすい透明チューブによって、ブレーキフルードのエア抜き作業が簡単にできます。逆流を防止するワンウェイバルブ機構を採用したブレーキエア抜きツール。 【用途】ディスクブレーキ車
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-15
用途:
自作よりは...

安くするために水槽用の逆流防止弁を利用したり
するアイテムですがこちらの方がガッチリ固定出来て
素材も安心ですね(#^^#)
※問題無く使用できました!

2025-05-09
用途:
キャリパーOH
対象商品:
46400324

使いやすい(ホース径、長さ)、コスパ最高!
フルード交換、エア抜き完了できました。

2025-07-12
用途:
ブレーキオイル交換
対象商品:
46400324

ホースクランプを使用せずに、ブリーダーにそのまま刺して使用しているとホースが緩くてホースが外れて地面がブレーキオイルまみれになりました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2024-02-23
用途:
DIYでの作業
対象商品:
46400324

使用はこれからですが、お値段相応かなとおもいます。
質感は廉価品ほどわるくなく、そのかわりパッケージはしっかり気味、あとは耐久性です。コスパも普通かなとおもいます。

1人が参考にしています
株式会社イトコキ 様2022-11-28
用途:
JA11のエア抜き
対象商品:
46400324

JA11のエア抜きに使用 エア抜きセットにプラスして使用 一人でのエア抜きに最適

2023-04-04
用途:
二輪車ブレーキ液交換
対象商品:
46400324

まず普通にニップルに接続してポンピングしてみるが一向に液が出て来ないので、
ホースを口に咥えて息を吹き込んだり吸ったりしてみると順方向も逆方向も
同じようにスースーと空気が抜けて、チェックバルブとして機能していない。
思いきり強く吹くと一応逆方向の抵抗が大きくなるものの、
これではマスターシリンダーからの微妙な液の流れを制御できるわけがありません。
本体を振るとカタカタ音がする状態で、中で部品が遊んでいるような感じ。
幸い、ねじ込み式で簡単に分解できるので中を見てみると、
逆流を防ぐため、内部にチェックボールとコイルばねが組み込まれているのですが、
ばねの長さが足りておらず、ボールがバルブシートに収まらず遊んでいる状態でした。
急ぎでしたので仕方なく、本体が上を向く方向にセットし、
重力でボールがバルブシートに座るようにすると共に、
スポイトで本体内部にフルードを注入して液体で弁の密着度を上げることでなんとか使用できましたが、
これでは製品として未完成な欠陥品と言わざるを得ません。
.                             .
入っていたバネは外径5mm・自由長10mmほどでしたが、必要な長さは13mmほどのようです。
試しにスペーサーを作って隙間を埋めてみましたが、バネの線形が太く、セット荷重が過大なようで、
今度は順方向にも流れづらくなってしまったので、
ジャンクの中から適当な柔らかいバネを探して組み込んだところ、
やっと普通に使える状態になりました。
こんな面倒を避けたいのなら、この製品は買わないほうがいいですね。

13人が参考にしています
有限会社ケイズコレクション 様2023-08-14
用途:
ブレーキ液のエア抜き交換作業
対象商品:
46400324

ワンウェイバルブの耐久性の無さには驚きました。使用後必ず水洗いして乾燥させておりましたが数回の使用で詰まってしまいました。不良品に遭遇したのだと思いもう一度購入しました。再度このような事になれば購入は断念致します。

2023-06-01
用途:
ブレーキフルード交換
対象商品:
46400324

ブレーキフルード交換のために使用するつもりで購入しました

1人が参考にしています
2022-04-30
用途:
エア抜きのツールとして
対象商品:
46400324

ホースが短いのが逆に使いやすいです。チェックバルブもしっかり機能していて申し分ありません。

1人が参考にしています
2021-12-31
用途:
ブレーキフルード交換時
対象商品:
46400324

まず届いて振ってみると、カラカラと中のボールが動きました。
スプリングがボールを押してない状態でした。
分解してスプリングを調整しましたが、スプリングが固すぎます。これではフルードが押し出せなくてチューブに負担がかかり外れると思いますね。
仕方ないのでボールペンのスプリングを適当にカットして交換しました。
逆流もしないし、ちゃんと機能するので★2にしておきます。
あ、それから付属のチューブですが、固くてブリーダーバルブに挿せないです。
購入される方は別途シリコンチューブを買って交換した方がいいですよ。

6人が参考にしています
笠井インテリア 様2020-10-02
用途:
オイル交換
対象商品:
46400324

ストレスなく、使えております。
興味が、アル方に。お薦めします。

1人が参考にしています
2021-02-12
用途:
ブレーキフルード交換
対象商品:
46400324

ジョイント部分から漏れるし、ワンウェイなはずが逆流するし、全く使えないものでした。

5人が参考にしています