インバーター12V 矩形波 USB 2ポート 付きのレビュー

平均満足度 4.64 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
インバーター12V 矩形波 USB  2ポート 付き モノタロウ
モノタロウ
3,198 / 税込 3,518
DC12V直流電力をAC100V交流電力に変換して電子機器に給電可能です。6つの保護機能を搭載していますので製品とご使用の機器を保護します! 1.出力オーバー保護 2.出力ショート保護 3.異常温度保護 4.入力電圧低下保護 5.入力過電圧保護 6.入力ショート保護。アルミアルマイトボディーなので頑丈です。 またファンの音がうるさくない静音タイプです。 【用途】DC12V直流電力をAC100VやUSB出力(2ポート合計2.4A以下)に変換して電子機器に給電するために
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-04-06
用途:
自動車バッテリーからの100v電源供給

USB全盛における現在でも、自動車バッテリーからの100v電源供給が必要となることが多く便利となります。比較的高い電力に対応しますので使用幅が広がります。

ファーム保坂 様2026-01-23
用途:
車載時100V機器利用

車載時に100V機器詳しくは、野外作業時家庭用扇風機もしくは、業務用扇風機
を持ち込み利用

有限会社仙台ジオックス 様2024-07-23
用途:
観測機器の電源
対象商品:
46758313

音も静かで大変良い買い物をしました。これからも良い物を見つけたいと思います。

1人が参考にしています
2023-08-03
用途:
外出時に車両からAC電源取り出し
対象商品:
46758304

小容量機器の電源用に購入
使用頻度も少なく安価が一番の魅力
ファン音量も少なく使用感良好
良い商品である

1人が参考にしています
2023-10-14
用途:
車載用
対象商品:
46758304

USBが2ポートあるのが非常に便利。
なんといっても価格が安い!

2023-02-03
用途:
いつかは使えると思って買いました
対象商品:
46758313

ラジオは電波妨害は無かったです、USB充電できました、送風機小さいのはちゃんと回りました、値段が安いですよねー

2022-06-20
用途:
安価で大出力、これでテレビが見れる
対象商品:
46758313

安価で大出力、このような商品は国内だと高いので海外から輸入しようと思いましたが、モノタロウで発見! 即効ついで買いしました。これでテレビを車内で見れます。280Wですよ。120Wとか150Wが多い中、余裕の280W。これは、絶対!おすすめの逸品です。

3人が参考にしています
2021-02-07
用途:
車内での電源確保に
対象商品:
46758304

①シガー接続のオスが長めで少し抜け安い。直結で解消。
②ファンの音は聞こえる。Onの時、ジーーと音がします。
③電源OffでもUSBポートは出力してます。良い誤算でした。

3人が参考にしています
2021-01-19
用途:
自家製ソーラー発電
対象商品:
46758313

最初はほかのものを買おうと思っていましたが、こちらの方が安かったので変更しました。物としては十分です。

5人が参考にしています
APLUS 様2020-07-02
用途:
運転中にAmazonアレクサを使う為。
対象商品:
46758313

最近のアレクサはAC電源ではなく、100Vコンセント仕様です。
車載USBでは安定しないのか、アレクサが使えない状況になるのでバッテリーからインバーターを介し、100V電源を取れるようにしました。
使うのはもっぱら運転中ですし、バッテリー上がりを考慮してスイッチでON/OFF出来る様にしております。
使った感想は、車体後部に置いてる事もありますがファンの音が静かです。
運転席近くに置いてもさほど気になるレベルではないと思います。
星4つにしたのは280Wではなく、360W程度の物が出れば良いとの期待値です。
大きくなればその分熱量が増し、ファンの音が大きくなる可能性もあるのですが、それくらいの大きさであればコードレスインパクトレンチ等の18Vバッテリーの充電が可能となります。
大工さん達みたいにほぼ一日同じ現場で作業される方はその現場で充電できますが、幾つも移動しながら現場廻りをされる職人さん達には重宝されると思います。

3人が参考にしています
2020-07-18
用途:
現場車両で使用
対象商品:
46758313

現状ノートラブルです。価格等考えてもいい商品です!

1人が参考にしています