充電式デュアルドライバーのレビュー
- 用途:
- 住宅機器等のメンテナンス
- 対象商品:
- 46425813
ベッセルの電動ドライバーも使っていますが、手動で回している時にスイッチに触れてしまって電動が作動してしまいますが、こちらの方はそれがないので、買ってよかったです。
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 46425847
自動車の内外装の脱着等に使用してます使い勝手はよいのですが、少しトルクをかけすぎたりすると、すぐに壊れます。
バッテリーの持ちはまあまあだと思います
サブで使う分にはよいとおもいます
- 用途:
- バイクのメンテナンス
使用機会わずか3回で動かなくなりました。
もはや持ちにくいただのドライバーに成り下がりました。不良品で交換してもらいたいくらいです。
二度と買う事はないでしょう。
- 用途:
- 機械の分解、主にタッピングネジのネジ締め
- 対象商品:
- 46425804
・持ちやすい
・スイッチが押しやすい
・電池持ちもまあまあ
・電気のないところで機械をバラすのは最適
・トルクは自分で管理すると割り切ればトルククラッチはなくても全然問題なし。
最初に私が1台購入、その後他部署からの要望で2台購入、今回さらに1台購入、
合計4台購入しました。
電池寿命になったらまた新しいのを買う予定でいます。
- 用途:
- おもちゃの修理
- 対象商品:
- 46425813
おもちゃは物によっては、ねじが多く一度に10本を超す事があり緩めたり・締めたりするのが大変、電動だと早く楽に作業ができます。
ドライバーも軽く充電早いので大変重宝しています。
- 用途:
- 二輪点検整備、修理
- 対象商品:
- 46425804
スクーターの外装を外したり、4連キャブのオーバーホールの時にとても重宝しています。グリップがもうひと回り太い方が力が入りやすそうで良かったのではないかと思います。
- 用途:
- 電話通信工事の時使用します
- 対象商品:
- 46425829
同業者友人が、違うメーカーのものを、使用しており、同じものではないものを探していて、これがあったので、買ってみたところ、手によくなじんで、使いやすい、なかなか力も、まあまあ良いかと思います。今も使用していますが、ペンドラよりちょっと劣りますが、なかなか使い勝手良いと思います。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 46425804
使用感は大変良かったのですが、2~3回使ったら壊れました。耐久性に問題ありかと(初期不良かも)。残念です。
- 用途:
- 電気のコンセント等の配線
- 対象商品:
- 46425838
2時間ぐらいで本体ケースカバーが開いて使用不可になりました。破棄し、今後このメーカーは購入をしないです。
※仕事には影響しました。