充電式インパクトドライバーセット 18Vのレビュー

平均満足度 4.56 (152件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電式インパクトドライバーセット 18V モノタロウ
軽量・コンパクトながら18Vで強力なパワーを発揮します。 リチウムイオン電池採用で作業効率が向上します。 トリガーを引くとライトが点灯し、作業がしやすく便利です。 左右反転スイッチを操作することで回転方向を切り替えることができ、締め作業とゆるめ作業のどちらも対応可能です。 取り外し可能なベルトフックが付いているため、お好みの方向にフックをかけることができます。 電池残量を表示するランプがあるため、作業時に常に電池残量を確認することができます。 【用途】ねじ・ボルトなどの締め付け、ゆるめ作業に。 木材・樹脂の穴あけ作業に。
152件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-04
用途:
DIY

迅速にご納品いただきありがとうございます
私の作業にはパワーも十分で満足しております

2025-10-22
用途:
DIY

主な目的が同時購入の「充電式ポリシャー 18V用 本体のみ」のバッテリ確保のため。ドライバドリルは別メーカのを所有してるがインパクトドライバは持ってなかった事もあり、興味半分で購入。
ハードな用途には使うことは無いが、木工主体の作業ならこれで十分と判断。

1人が参考にしています
プロショップエム 様2026-01-10
用途:
機械のメンテナンス

少しバッテリーが重い気がしますが、
有名メーカー品と比較して遜色なく使えます。

アンプロジェクト 様2026-01-05
用途:
舞台設営
対象商品:
46745948

某人気メーカーの物を使っていましたが、予備で購入しました。これで十分使えると思いますし、なんと言っても価格が安い。

2人が参考にしています
2025-08-15
用途:
棚の組立など

パワーがある割には軽量で使用感も良く、大変コスパの良い製品です。
二個のバッテリーも長時間使用時は便利です。
附属のピットが(+)1本だけでした。
ピットセット付があればよいかと思います。

1人が参考にしています
2025-05-14
用途:
部品の取り付け、取り外し、加工等

これくらいのを探してました
こういうのでいいんすよ
モード切り替えとか音楽鳴ったりとかいらないんすよ
モノタロウカラーも目立つ割に嫌味がないし
現状とても満足しています

3人が参考にしています
2025-07-17
用途:
建物の修繕、スポーツ用品の修理

説明道理軽くて、旧型の14Vより18Vでパワーが有って使いやすくてとても満足してます。

1人が参考にしています
2025-07-14
用途:
DIY全般

いままで12Vを使ってましたが、早く変えたらよかったと後悔してます。この電池セット付のインパクトと、本体だけのドリルを一緒に購入がお薦めです。

1人が参考にしています
中茂製作所 様2025-07-03
用途:
機械の据付け、解体、撤去作業

充電工具バッテリーの電圧が9.6V→12V→14.4V→18V→36Vと
どんどん強くなり、+ネジを締め過ぎて空回り失敗が怖くて使ってませんでしたが
この18Vだと使いやすくて大丈夫でした。
その後、借り物の36Vで やはり失敗しました。

1人が参考にしています
2025-02-11
用途:
車両磨き、ネジの締め緩め
対象商品:
46745948

大型ダンプを磨いた感想ですが、1つのバッテリーで7割方磨けました、そんなにもつとは思わなかったので驚きです。バフがけしていてもパワフルかつスピーディーなので8センチのスポンジでもめんどくささは無く、むしろ楽しく磨けました。ネジの締め緩めも全然パワフルで強弱をつけながらネジをナメずに使用出来る所も買って良かった点です。

1人が参考にしています
2025-02-28
用途:
電気工事一般

握った感触、重量、トルク感、期待どおりでした。予備バッテリーが付属のセットが有りがたいです。収納ケースは購入時に要不要を選択できれば好いと思います。

3人が参考にしています
社会福祉法人苫小牧市社会福祉協議会 様2025-02-20
用途:
木工作業

非常に使いやすく使いやすいものでした。工具類もすべてついていました。

2024-12-15
用途:
職場で物品修理等に使用

職場での修理やDIYに使用しています。割とパワフルで使用感もいいです。

2024-09-23
用途:
家庭用 自動車部品の交換作業での ボルトナット締付

早速木ねじの取り付けに使いました。パワーがありサクサクと仕上がりました。
ドリル用にチャックも考えています。

3人が参考にしています
2024-11-26
用途:
自動車、バイク整備 日曜大工

タイヤ交換や5cm以上のコースレッドのねじ込みに使用していますが、7.2Vのペンタイプとの併用ですべて賄えます。

2024-08-30
用途:
DIY
対象商品:
46745948

現在、使っている充電池ドライバーのバッテリーパが、充電してもすぐに電池切れする為、インパクトドライバーが欲しかったので早速注文しました。商品が届き使ってみましたが、軽くてインパクトドライバーだけあってねじ込みも強く大変満、コスパも最高

1人が参考にしています
2024-06-20
用途:
職場の備品修繕
対象商品:
46745948

以前より国内外大手メーカーの物を使っていましたが、故障によりこの商品を購入しました。性能的に全く遜色なく、ちょっとした修繕やDIYなら全く問題ありません。コスパの良いなかなかの優れものです!

5人が参考にしています
株式会社アイ・シー・エス 様2025-06-02
用途:
木箱などの開閉の工具として

この値段でこの品質なら問題ありません。どこを探してもなかったので、モノタロウで探せて大満足です。

株式会社SK.SHIMIZUオート 様2025-05-20
用途:
電気工事など

値段勝負で買ってみました。ある程度は消耗品扱いなので・・長持ちしてくれると助かります。

2024-05-25
用途:
日曜大工時
対象商品:
46745948

今まで他メーカーのインパクトを使用していたのですが、当品を使用してみて、本体が非常に軽い、回転力が強い等、申し分ないです。
ただ外観部分が見た感じ少し安っぽい感じがします。素人が使用するには価格的にも問題ないと思います。
バッテリーもある程度使用しても容量の減少は少ないです。
色々迷いましたが購入して正解でした。

4人が参考にしています