18Vバッテリー用充電器のレビュー

平均満足度 3.73 (73件のレビュー)
商品レビューを投稿する
18Vバッテリー用充電器 モノタロウ
モノタロウ
2,498 / 税込 2,748
モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。 【用途】モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。
73件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-07-27
用途:
バッテリー充電
対象商品:
46745957

とくに問題なく使えてます。電池容量がリアルタイムで表示されたらベターでしょうが、手頃な価格で相応かなと思います。

2022-06-23
用途:
充電
対象商品:
46745957

高速な充電ではないものの発熱は少なめで、今のところは安定しているようにみえます。速度を求めると冷却のためのファン搭載が避けられないため、この製品の価格帯からすると妥当な仕様と考えます。

2022-08-31
用途:
モノタロウブランド18Vバッテリーの充電時
対象商品:
46745957

モノタロウ電動工具に使用する18Vバッテリーの充電に必須な充電器
充電器とバッテリーのセット販売をしてもいい気がします
時期によって欠品となっているのが気になります

1人が参考にしています
2022-05-22
用途:
DIYによるクルマのメンテ用
対象商品:
46745957

専用のバッテリーパックに併せて購入しました。何度か充電してみましたが、充電時間について特段不満はありません(スマホのように急速充電の必要がないので、これで十分です)。

2023-07-13
用途:
18Vセイバーソー用
対象商品:
46745957

特に問題なく使用できているが、肝心のバッテリーの価格が高く、かっ汎用性がないのが問題か。

カージャパン 様2022-05-13
用途:
車の整備など
対象商品:
46745957

かれこれ2年ぐらい使っていますが非常によいです。
僕はインパクトと家の掃除機のバッテリー用に買いましたが、満足しています。

2022-04-25
用途:
充電式ヒートガンのバッテリー充電に使用。
対象商品:
46745957

筐体の大きさの割に軽かったので、出張先までの移動が比較的楽でした。

2022-04-06
用途:
掃除機のバッテリー充電
対象商品:
46745957

18Vの掃除機を買ったので一緒に購入。特に問題なく使用しています。18Vのシリーズとしては他メーカーよりも安くてよいと思います。

2022-02-23
用途:
ドライバドリルの充電
対象商品:
46745957

充電時間も早く、バッテリーの持ちもdiyでは充分です

1人が参考にしています
2022-11-05
用途:
現場作業
対象商品:
46745957

今回初めて購入しました。今のところ問題無く使用しています。

2021-09-08
用途:
ヒートガンの充電
対象商品:
46745957

価格も安くてコスパ最高だと思われます!!1点課題があるとすれば即日配達の記載を信じて購入すると納期が3ヶ月後という他社の追随をゆるさないレベルの遅延が起こるコトがあり、そもそも作業が何も出来ないという事くらいですね!それさえ問題なければベストバイなはずです!3ヶ月間充電器の夢を見ながら心待ちにしましょう!欲しいものを待つ時間って楽しいですよね。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。

2021-02-07
用途:
電動機の充電
対象商品:
46745957

充電池の取り付けに特段の問題なしだった。ややごつい。

2021-04-27
用途:
18Vバッテリーの充電用に
対象商品:
46745957

エアーポンプとバッテリーと一緒に購入。
特に不満はなし。
耐久性はこれから。

2021-02-07
用途:
粗大になる物の切断、資材の切断
対象商品:
46745957

標準バッテリーから2回り大きいくらいで驚く程軽いです。
2個買って持ち運んでも邪魔にならなそうです。
充電完了時に音は鳴りませんので充電器の完了ランプで要確認です。

3人が参考にしています
2024-03-08
用途:
モノタロウバッテリー充電
対象商品:
46745957

電極が2本むき出しで生えているのが怖い、ショートさせることはまず無いとしても、カバー等の対策品は欲しいと感じます。

2023-05-18
用途:
充電クリーナー用
対象商品:
46745957

インパクトとバッテリー共用できる充電クリーナーを買いましたが、バッテリー消耗が予想以上に多く大容量バッテリーを買うことに。
すると充電時間が長くなり、待ちが発生するので充電器をもう一個買い足しました。
充電器はお安いのでいくつか買っておくと便利だと思います。

2021-02-09
用途:
当面は掃除機用として
対象商品:
46745957

18Vのモノタロウ工具汎用。ハンディ掃除機他、工具も買い足そうと考えています。

2022-04-16
用途:
バッテリーの充電
対象商品:
46745957

もっと値段が安いといいなぁー---ーと思いました。

2022-03-12
用途:
4.0Ahバッテリーの充電に
対象商品:
46745957

ファンの付いていない低電流タイプは出力1.5Ahを多く見ますがこちらは出力2.3Ahなので少し出力が高めです。
充電中は底面が温かくなる程度で熱くはありません。

2021-10-13
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
46745957

ワークライトと一緒に6月末に注文したのに充電器は9月になってから届いた。ワークライトも暫く使用出来ず困った。使用に関しては特に問題なし

1人が参考にしています