18Vバッテリーパックのレビュー

平均満足度 4.56 (103件のレビュー)
商品レビューを投稿する
18Vバッテリーパック モノタロウ
モノタロウ
4,998 / 税込 5,498
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。 モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。 【用途】モノタロウの18Vシリーズ本体作動用
103件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-02-09
用途:
木工作業/クルマのメンテナンス
対象商品:
51953826

作業時は重たくなりますが 持ちや力強さは増しますので重宝しています。バッテリーに両側と底面に貼られている18Vバッテリーパックのシールが光沢があって安っぽく見えます。艶消しシールにした方が安っぽさは無くなると思いますが検討してみてはいかがですか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-07-14
用途:
熱中症対策として扇風機に使用
対象商品:
51953826

学童野球での試合や練習中の熱中症対策としての扇風機に使用してます。時間が長いのでこのバッテリーだと4時間連続で使用でき替えのバッテリーが不要なのが助かりました。

2人が参考にしています
2025-08-21
用途:
事務作業、現場作業

モノタロウブランドの充電工具をいくつか使っています。インパクトやブロワーなどに使うには4.0Ahのバッテリーは重いですが、コードレスの扇風機は2.0Ahだと1日中はもたないので、こちらを使用しています。今回二つ目を買ったので、使いまわしできるようになって便利です。

1人が参考にしています
2025-09-22
用途:
自動車 バイク整備他

モノタロウブランドの電動工具には必須です。またいくつかの他メーカーの電動工具とも共通で使えますので大変重宝しております。バッテリー自体も高品質のもののようで長持ちします。

2025-10-13
用途:
ブロワーを使って洗車後の水滴の除去作業でバッテリー一個では足りない為、予備として購入しました、他メーカーの自由出来でも使用可能なアタッチメントなど作られたら利便性が高くなると思うので、検討されてはいかがでしょうか?
対象商品:
46745966

充電スピードが早いので助かってますが、電気の消耗も早いですが

1人が参考にしています
Lohas club 様2025-07-19
用途:
ブロアで連続してゴミ飛ばし

すでに2個あり、交互に使っていたが買い足して3つでのローテンション出来るようになった

2025-05-26
用途:
車のメンテナンス時

ヒートガンを使用してステッカー剥がす時や、エアロパーツを貼り付け作業する時に必要になるので購入しました。長時間は使用できませんが、短時間で作業する場合は問題ないのでとても良い商品だと思います。

2025-04-26
用途:
クリーナー、ブロワ用

2個で使いまわしてます。
価格が手ごろなのでもう1個買い増す予定です。

2025-01-26
用途:
ハンディークリーナーに使用
対象商品:
46745966

ハンディークリーナーで使った感じは、重くもなくて取り回しやすく、言い感じです。
2つ買い足して、3個でローテーションして使ってます。

2人が参考にしています
ムーンオート 様2025-04-17
用途:
自動車整備

自動車整備 タイヤ交換で大活躍でした
もの凄いパワーで使いやすいです 初めまして電動インパクトを使用しましたが
良い商品です

2025-05-26
用途:
日曜大工

思っていたより強力で満足している。バッテリーは2つあってもいいな。

2025-02-20
用途:
交換
対象商品:
46745966

安くていい、1年以上使っているが特に不都合はありません。素人なので有名メーカーより安さです

2025-01-07
用途:
車両整備、日常のDIY

未だ一回の使用でバッテリー切れに成る作業をしてないので
耐久性が分かりませんが値段的にはコスパが良いと思います。

2024-10-08
用途:
18ボルトシリーズの工具に使い回してます

レシプロソー、エアポンプ、LED照明などで共用していて、同じバッテリーを使用できるのは便利です。最初は2Ahを使用していましたが、容量の多い4Ahを購入して使い分けています。LED照明には4Ahを使用した方が長時間使用できるので作業中断を防げます。あとはリチウムイオン電池特有の寿命の問題があるので、できるだけ80%充電に留めて、完全放電を防ぐような使い方で長持ちさせたいと思います。バッテリーの耐久性は使い続けないと分かりませんので、今のところ★4つです。

2025-02-23
用途:
バイク整備時ライトで使用

問題なく使えます。コスト的には充分です。冬季使用なので少し減りが早い気がしますがその点は2個購入して賄っています

立川自動車整備工場 様2024-07-30
用途:
2個目のバッテリーとして
対象商品:
46745966

モノタロウブランドのドリルなどを購入の際、失礼ながらどれ程使えるか分からなかったので、とりあえずバッテリーは1個だけでした。
良い具合に使え、しかもブロアーやポリッシャーも購入したので、予備のバッテリーが必要となり今回購入。2個のバッテリーをローテーションで使っています。

2024-06-19
用途:
充電式シリーズ用
対象商品:
46745966

充電式シリーズを購入したので、バッテリーも当然必要なので購入しました。
インパクトや、ドライバーとかでの使用は電池もなかなか減りませんが、USB充電器でスマホを充電したり、掃除機に使用した場合は、すぐに電池が減ります。

2024-09-19
用途:
消火設備点検

作業のスピードが上がった。作業時間の短縮が可能になりました。

医療法人恵仁会 様2024-09-02
用途:
室内換気の為、サーキュレータを4台使用しています。
対象商品:
46745966

室内換気の為、サーキュレータを4台使用しています。電源ケーブルなしで停電時にも使用でき、便利です。

踏みッパ 様2024-05-20
用途:
整備
対象商品:
51953826

カラーリングが異なる企業の18V電動工具にも使用可能で、助かった

3人が参考にしています