充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみのレビュー

平均満足度 4.26 (42件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電式ドリルドライバー 18V用 本体のみ モノタロウ
速度調整が2段階で調整可能です。 締め付けトルクが19段階で調整可能です。 【用途】木材、樹脂、鉄板の穴あけ作業に
42件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-08-31
用途:
電気工事や車のメンテナンス

バッテリーと充電器と一緒に購入。安いけど十分使えてとても良い商品だと思います。

1人が参考にしています
2025-06-25
用途:
日曜大工

今までのものがだめになり、新調した。今まで他のメーカーを使用していたが、バッテリーが共用できるのでモノタロウを使ってみることにした。今のところぐっとです。

立川自動車整備工場 様2024-03-26
用途:
穴開けや電ドラとして
対象商品:
46616588

やはりこれだけの電圧があるから、しっかりとしたトルクがかかる。今のところ一流メーカーと遜色が無い。この金額はとても嬉しい。

2人が参考にしています
2023-12-20
用途:
ねじ回し、ドリルでの穴あけ
対象商品:
46616588

価格が安いのが本当に助かる。DIYで使うのには十分な能力。耐久性はこれから確認していく。

2024-08-16
用途:
作業
対象商品:
46616588

リーズナブルな価格ですが、品質は十分満足できる商品だと思います。

2023-03-16
用途:
工作事、現場改善など
対象商品:
46616588

ドリルの固定も予想以上にしっかりしていて途中で緩むことなく穴開けが可能です。
何と言ってもこの価格でこの性能は満足ものです。ただ、高回転側がもう少し回転が
高かったらまだ良かったと思います。(使用開始2週間程での感想です)

2人が参考にしています
2023-05-04
用途:
日常的なDIY全般
対象商品:
46616588

電池なし商品であったが、既に同タイプのトルクレンチ型を所有しており、電池共用メリットあってこのタイプを入手した。永年使ってきたドリル丸棒形状アタッチメントのものが不具合となっていたので購入決めた。問題なく確実に固定でき、回転もスムーズ、トルクも程よくあり、使いやすい。もっと早く購入しておけばと悔やむ。今後も活躍してくれる期待する。

2023-03-10
用途:
木工作業
対象商品:
46616588

モノタロー製品のインパクトドライバーやエアーポンプのバッテリーと共通なので、本体のみの購入で安く済み、助かりました。商品の性能(トルク)もあり、満足しています。

1人が参考にしています
2023-02-20
用途:
家のリフォーム
対象商品:
46616588

以前使っていた充電器が合わなくて、最近充電器を購入しました。未だ、少ししか使用していませんが、以前使っていたより軽く使い易そうです

2023-01-16
用途:
自動車のDIY
対象商品:
46616588

以前、インパクトドライバーセットを購入したが、バッテリーが余っていたので、購入しました。
届いたので試しに使用しましたら、ライトのプラ製レンズが半分に割れていて脱落しました。
さすがのチャイナ製です。性能的には、インパクトドライバーを半年程度の使用で不満がないし、電池のもちも良好だったので期待しています。

3人が参考にしています
2022-12-13
用途:
穴あけやネジしめに使用
対象商品:
46616588

トルクが必要な径が大きめのドリルやザグリ用のボアビットでの作業も可能です

TEC櫻井 様2022-09-12
用途:
通常の穴あけ、ネジ締め作業に使用する。
対象商品:
46616588

18Vなのでトルクが有り使いやすい。ニッカドの電池と違い、メモリー効果がないため
充電後の使用時間が確保されているため安心して使える

株式会社INVISIBLEdesign 様2022-09-11
用途:
孔開け全般
対象商品:
46616588

電動工具はバッテリーの汎用性が重要だと考えていましたが、35N・mに惹かれて試しに買いました。愛用の工具となりバッテリーも追加購入して使っています。インパクトドライバーで35N・mまでハンマー動作しない機種は無いと思います。孔開けには遅い回転で粘るトルクが必要です。

1人が参考にしています
2022-04-22
用途:
木工細工
対象商品:
46616588

コードがないので何処でも穴あけネジ締めが出来て楽になりました。

1人が参考にしています
2022-03-11
用途:
ねじ類の締め付け本数が多い時など
対象商品:
46616588

1.本体を振ると内部から何か小さなもの(アッセンブリの際に樹脂部品を留める爪が折れて中に残っているような)がチャラチャラと音がするのが気になる。
2.軸はぶれます。ただ精度を要する作業に使うつもりはなかったので大きな問題ではない。穴あけなどのときはBOSCHの電気ドリルを使います。
3.チャックは固く締めてもすぐに緩むので注意が必要。
4.パワーは十分。
5.トルクを選ぶダイヤルは目盛りが多すぎて却って使いにくい。
6.回転方向切り替えのボタンがもう少し後方にあればグリップを握ったっまま親指または人差し指で切り替えできて便利だと思う。
7.ちょっと雑な作動音は馴染めない。
8.グリップを握ったフィーリングは悪くない。
9.ストラップが意外と便利。脚立に上って作業するときなど落下防止に利用できます。
10.同じバッテリーで使用できるツールをもっと充実させてほしい。

6人が参考にしています
2021-11-05
用途:
家庭でDIY時
対象商品:
46616588

家庭用電源を用いるタイプを長年使用してきたが、野外での作業が増えてきたのでこの度購入。コンセント、ケーブルの事を考えなくても良いことで助かる。

2021-09-28
用途:
木工DIY

バッテリー2つとインパクトのセット、とても快適に使用できています。
長めのビスも2x4材にグイグイ打ち込めます。さすがにトルクのあるメーカー品よりもインパクトは早めに作用しますが、私の用途では十分すぎるくらいです。

1人が参考にしています
2021-07-18
用途:
木工加工、金属加工等に重宝しています
対象商品:
46616588

この価格でこの性能は十分満足できます。
インパクトとバッテリーが共通なのがイイですね。
確かに他の方がレビューされている通り、チャックが緩いと感じる事はありますが、
都度締める事でそれほど困っていはいません。
18Vシリーズがどんどん展開される事を期待しています。

2人が参考にしています
2022-11-05
用途:
現場作業
対象商品:
46616588

今回初めて購入しました。今のところ問題無く使用しています。

2022-10-11
用途:
測量作業時
対象商品:
46616588

お値段の割に非常に使いやすく、たいへん満足しています。