充電式インパクトドライバー 18V用 ブラシレスタイプ 本体のみのレビュー
- 用途:
- DIY全般作業に使用
- 対象商品:
- 46616606
3年ほど使いましたが、だんだんビットがブレて、同心円状に回転してくれなくなり、ビスが真っ直ぐ打てなくなって来ました。
- 用途:
- デコトラ装飾のステンレス板穴開け用
- 対象商品:
- 46616606
驚く程に音が静かなので住宅街での騒音問題も大丈夫そうです。
トルク(175Nm)、電池の持続時間(4ahタイプ)も充分にあり買って良かったです!
- 用途:
- 車、バイクの整備等
- 対象商品:
- 46616606
主に9.5ソケットで使用しています。
力は申し分ないです。
150kgmで閉めてあるホイールナットも緩みますが、キツそうです。
M10位までなら十分使用できます。
ビットの部分が押し込むだけで入るタイプならよかったなと思います。
- 用途:
- 色々解体、修理、組立使用
- 対象商品:
- 46616606
非常に素晴らしいコストパフォーマンスが良い商品だと思います。パワーはやはりマキタ、ハイコキ、ボッシュには勝てませんが。。。安く、カラーリングも好みで特に軸ブレも無く。毎日使っています。できれば!同シリーズでコードレスグラインダーが出ることを熱望してます!ご検討お願いします!!!
- 用途:
- DIY作業
- 対象商品:
- 46616606
一度不具合で交換していただいて本来の能力の物が届きまして、木ネジ(M5x30mm)を杉材に...何本も楽々と頭まで入ります。そこで、試しにドリルで下穴開けないとまともに打てない、丸釘(N115)が負けてしまう硬い赤ラワン材に下穴無しで挑戦。ねじ込めます。ムリに回すと木ネジの方が負けて頭が捩じ切れます(笑
使うことは無いでしょうが、硬い木に使うには要注意かもしれません
それだけのパワーがあります。
- 用途:
- 一般DIY
- 対象商品:
- 46616606
注文後2日後に商品到着しました。早い対応さすがに大きな看板のモノタロウですね。商品はいろいろ試しましたけど何の問題もありませんでした。ま、これから使っていく過程で問題が起きるかもしれませんが、1年間の保証付いてるから安心です。他にいろいろ考えましたがここで買って良かったと大変に思っています。安心感が違います。
- 用途:
- DIY作業
- 対象商品:
- 46616606
収納にお困りの方参考までに
本体のみの本商品ですが、マキタの「マックパックタイプ1」が本体+バッテリーパック2ヶ+充電器(箱に入れたまま、バッテリーパックは箱のままだと2ヶはムリ)がうまいこと収まります。(多少は中で遊びますが)
- 用途:
- DIY木工など
- 対象商品:
- 46616606
アマゾンなどでは中国製の安くて怪しいインパクトドライバーがあります。一応使える物が多いようですが、これなら中国製でもモノタロウが保証しているので安心感があります。値段も変わりません。
プロ用途だと耐久性/連続稼動時間など問題があるのかも知れませんがDIYレベルだと大丈夫そうです。同じシリーズのインパクトレンチ、ドリルドライバーも買いましたが問題なく使えています。
- 用途:
- 多量のビスの取り外し
- 対象商品:
- 46616606
大型トラックのコルゲートパネル交換作業に伴う内貼り外しに使用。
多量のビスで固定されているのであると便利。
以前の14Vと比べるとパワーが増しているように感じる。あとはどれだけ長持ちするか?
- 用途:
- DIYでの作業時
- 対象商品:
- 46616606
他社製品とバッテリーが共通なので、組み合わせて使っています。
ハイトルクタイプなのでパワーも満足ですv
- 用途:
- 水道工事とその他修繕
- 対象商品:
- 46616606
今までは、ブラシタイプの18Vインパクト使用しましたが、今回のブラシレスのタイプがパワーもあるし、小ねじを外すときビスがすぐ空回りする。びすの+穴がつぶれるのが困る。