充電式レシプロソー18V用 本体のみのレビュー
- 用途:
- フェンスの撤去
- 対象商品:
- 46616649
経営している駐車場のフェンスの一部を切り取って撤去する為に使用致しました。
現場は電気も無いので充電式は重宝しました。
金属用の刃を使いましたが、難なく撤去できました。
- 用途:
- 鋼材の切断で
今まで2台購入したが、2台とも、あっという間に煙が出て壊れた。
3台目は、他のメーカーにする。
- 用途:
- 角パイプの撤去工事
- 対象商品:
- 46616649
30角のスチール角パイプを100本ほど切りましたが全然問題なく使えます。
ただバッテリーの予備は必須。
- 用途:
- 枝切り
- 対象商品:
- 46616649
セイバーソーはどうしても刃がぶれるので、正確な切断作業向かないですが、枝切り作業にはいいのではないかな。
まだ、製品についていた刃でしか切っていないので何とも言えないですが、少し良い刃だともう少し切れ味がいいのかもしれません。
- 用途:
- 解体時の鉄の切断。
初めてレスプロソーを使用したが、こんなに時間がかかるののなんだという感想。時間がかかると熱くなるし内部が焦げて壊れていまう。取説には熱くなると高速でカラ運転するように書いているが、どこまで熱くなったらその必要があるのか解らない。電池の消耗が激しい。
- 用途:
- 小枝・塩ビ管のカット
- 対象商品:
- 46616649
かなりのコストパフォーマンスなので仕方無いかもしれませんが、重量が少し重く取り回しが、しずらいです。またスタート時にロックボタンを解除するのはいいのですが、作動トリガーが固く引きっぱなしだとかなり力がいるので、作動トリガーを固定出来るとかなり作業はしやすいと思います。
- 用途:
- 庭木の剪定
- 対象商品:
- 46616649
以前勤務していた会社で購入していましたのでリピート購入(2台目)となります。
庭に生えた木や竹を剪定するために使用しています。
一般で使用(剪定、家具処分、DIYなど)するのであれば刃を替えて使用すれば十分かと思います。
18Vバッテリー容量2.0Ahを装着し、10分程度連続使用できました。
- 用途:
- 切断
- 対象商品:
- 46616649
一台目は10回程で煙が出て壊れて、今回は一回使っただけで煙が出て壊れました。
流石に販売してはダメなレベルの商品かと思います。
- 用途:
- 不用品解体
- 対象商品:
- 46616649
片手で扱うにはパワフルなレシプロソーです。
対象物によりますが騒音はかなり有ります。
4.0Ahバッテリー装着時2.1kg、トリガー付近が重心位置になります。
ストレス無くブレード交換が出来ますし作業中ブレードが外れるトラブルも現在ありません。
両手持ちモデルで採用が多いシュー(ベース)の位置調整がツールレスで可能な機構が採用されると嬉しいですね。
- 用途:
- 庭木の枝の切断に
- 対象商品:
- 46616649
庭の枝をそのまま燃えるゴミでは出せないので、短くするために使用しています。
最初は刃がブレブレになるので困っていましたが、切断する対象をしっかり押さえるとブレはかなり減りました。
やりたい事が出来るので満足しています。
- 用途:
- 果樹の枝の剪定、家庭での木工
- 対象商品:
- 46616649
大きなパワー、長いバッテリーの持続時間は外での畑作業に最適。一方で、バッテリー、ノコギリ刃を含めた重量は男性には問題ないが、女性にはかなりの負担になりそう。
- 用途:
- 木材、金属の切断
- 対象商品:
- 46616649
レシプロソーは刃の交換で色々な材料を切れる汎用性の高さが魅力です。
持ち方、使い方に多少の慣れは必要ですが、十分使えます。
- 用途:
- 整地作業
- 対象商品:
- 46616649
竹の根がはびこっている土地の整地に使用しました。
少し掘ればたくさん出てくる竹の根が、すいすい切れて助かりました。