LED流し元灯・センサー付(配線工事必要)のレビュー
手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯。
手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能。
配線工事が必要。
棚下にも壁にも設置可能。
長寿命・省エネ型照明器具。
株式会社大川工務店 様2024-04-09
- 用途:
- 流し元灯の交換
- 対象商品:
- 46745905
既存の配線委繋ぎ直し設置した
LEDなので蛍光管の設置も無くて
作業は簡単15分ほどでかんりょうした。
1人が参考にしています
2022-10-04
- 用途:
- 台所に使用
- 対象商品:
- 46745905
いつもは普通に使えるレベルだと星4個しか付けないようにしているのですが、これはなかなか良いです。
元々は15Wの蛍光管、引き紐スイッチが付いていました。
元ついていた場所より10㎝程手前に取り付けました。
これは、奥側からの光よりも、より手前から照らしたほうが影ができにくいので、対象物がはっきり見えるからですが、使用者のお好みになるかと思います。
天棚からの配線は通常は単線のVVFというタイプだと思いますので、取り回しは苦労するかもしれませんが、カチッと形が決まるので私は好きです。
とにかく15W蛍光管と比べてとても明るいです。
色が少し青すぎるかなという感じですが慣れるのではないでしょうか。
センサースイッチの感度は良く、誤作動も有りません。
天棚の高さにもよりますが、家内が身長156cmなのですが、背伸びせずにセンサー反応位置まで手が届きます。
2020-08-08
- 用途:
- 台所流し元用
従来品を取り外し代わりに取り付けました。配線の処理スペースが10cmないぐらいで固い単線の処理に悩みました。また、配線カバーの切り欠きも小さく、ドンピシャでなければ入線不可能。おかげで、蛍光灯の取り付け穴を何度かやり直して取り付け完了。穴だらけです。機能に不満はありません。
3人が参考にしています