LED警告灯 菱型 ソーラー式のレビュー

平均満足度 3.93 (28件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウ
モノタロウ
1,198 / 税込 1,318
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。 【用途】工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。
28件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-03-12
用途:
獣害対策
対象商品:
46859698

作物を獣害から守る為に設置しています。設置して場所と無設置の場所では差は歴然です。特に警戒心の強いイノシシには効果が絶大で購入して良かったと感じています。約2年程前に購入しましたが、今の所不良箇所は出ていません。積雪時や氷点下では動作しなくなりましたが、気温上昇とともに元に戻ります。コストパフォーマンスが非常に良いと感じています。

2024-08-28
用途:
イノシシ除け
対象商品:
46859698

イノシシ除けに10個購入し公園内に設置。昼間の太陽光を電源に、夜間に赤と青が交互に点滅します。アダプタにカチッとハマらないのがスッキリしませんが、この値段では良い品かと思います。さすがに1~2年経つと、徐々にLED6球のうち、何球か光らなくなります。個体差はやむを得ないですが、イノシシ除けには多少の効果はあると思います。

5人が参考にしています
2024-08-31
用途:
獣撃退
対象商品:
46859698

イノシシ侵入防止に効果的で電気柵と併用でイネを守っています、長く使えると良いてすね

2024-01-14
用途:
自宅の駐車場入り口
対象商品:
46859698

自宅入り口が暗いので、三角コーンに設置。
ソーラー発電と明るくなったら自動に消えるので、便利。
道路からの視認性も良い。

2023-10-21
用途:
単管バリケードへの取付
対象商品:
46859698

別売りのアダプタと合わせて、単管で作った車止めバリケードへの取付用に購入しました。側面で赤・正面で青という感じの点滅なので方向によって見えやすい色が変わってきます。また点滅の明るさ自体は6燈全部が同色で点滅擦る平形単色の製品の方が明るいので、明るさが必要な場合は注意が必要かもしれません。

2人が参考にしています
2024-02-22
用途:
害獣の威嚇用
対象商品:
46859698

害獣の畑への侵入妨害用に購入、今は冬なので、畑には設置できないので、効果はわかりません、結構遠くからでも視認できるので多少は効果があるかもと期待しています。

1人が参考にしています
2023-07-24
用途:
夜間の境界表示
対象商品:
46859698

LEDの数が少ないですが、マルピカソーラーjrより明るく光ります。突起部分がループになってるので結束バンドでの固定もできるのがよい。

1人が参考にしています
2023-07-05
用途:
動物除け
対象商品:
46859698

他社と二種類購入しました。そぐに届きました。設置も簡単でソーラー充電もしっかり持ち夜間点滅して効果がありました。耐久性はまだわかりません。こちらの方が安価でしたので問題なければ今後はこちらをと思います。

2023-05-15
用途:
害獣対策
対象商品:
46859698

同様の他社製品を使用していたが、今回価格が安かったのでこの製品を購入した。今のところ問題なく使用できている。「日光に事前に数時間あて充電が必要である」いった取説が無かったのが残念である。(私は、他社製品で知っていたので問題無かったが、初めて購入された方は戸惑われるのでないだろうか。)

2023-02-24
用途:
従業員駐車場出入り口付近
対象商品:
46859698

視認性・コスパ・コンパクト・トータルのメリットが良いと思います。

canadianSP 様2022-12-08
用途:
自家用
対象商品:
46859698

値段の割には良くひかり、お買い得商品だと思います。二回目の購入です。

2023-07-21
用途:
獣除け
対象商品:
46859698

道路などの警告灯としては十分かなと思います。ソーラー式で価格も手頃なので良いと思います。獣除けとして使用するには光量が弱いかなと思います。まあ警告灯なので・・・

2022-02-14
用途:
駐車場管理時
対象商品:
46859698

モノタロウの警告灯は何度か購入していますが、値段の割には夜は良く光ります。
駐車場の障害物に夜に分かるようになりました。

1人が参考にしています
AMC大野 様2025-09-02
用途:
目印(進入路)に使用
対象商品:
46859698

道路からの進入が夜間見えにくいため使用している。
★(この項目は25文字は必要ないと思う文字数を限定しないで欲しい)

2021-11-27
用途:
害獣対策
対象商品:
46859698

害獣対策でソーラーなので簡単設置で効果も期待してます。

1人が参考にしています
2021-03-07
用途:
駐車場入り口ゲートの夜間判別用に取り付けた。
対象商品:
46859698

雨の日でも問題なくピカピカ光っています。あとはバッテリーがどのくらいもつかですね。

2人が参考にしています
2024-08-27
用途:
自宅の駐車場
対象商品:
46859698

雨が降った後から隙間から水が侵入したらしく中に水滴が残る様になってしまい時間が経過しても水滴が消えてくれなくなりました。
2つ購入してどちらも同事象が出てるのでこの商品の特性かもですね

4人が参考にしています
2023-12-18
用途:
道路から自宅への進入路目印用
対象商品:
46859698

1年前に購入したものが故障したので買い替えました。
半年ほどで真ん中の青いLEDが点灯しなくなり、その後両端の赤いLEDがだんだんと暗くなって最終的に全く点かなくなってしまいました。
充電が不十分だと思って太陽のよく当たる場所へ移動してみましたがやはりダメでした。
安価?なので1年間使えればいいと割り切ってしまえばいいのかもしれません。

2人が参考にしています
2020-03-05
用途:
イヌの糞害!字の読めない飼い主に次の手段光でアピール!!!
対象商品:
46859698

ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。と説明にあるのですが、8角形の頂点に一致しているために壁面などに固定するのには工夫が必要でした。
機能は抜群で、明るくなると消灯するので非常に便利です。一日の雨くらいでは点灯しますので電池容量も適量のようです。
使用目的が違い年中無休で昼夜外ですので耐久力がどれほどか楽しみです。
星ひとつ減点は、取り付けに工夫が必要でしたので。

1人が参考にしています
2020-05-20
用途:
猪被害対策
対象商品:
46859698

青色のみの点滅もしくは点灯のものが有れば、猪予防にはさらに効果が有ると思います。

1人が参考にしています