Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 Vのレビュー

平均満足度 4.88 (8件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Cree COB LED XLamp CXA1507 シリーズ 36 V CREE
CREE
369 / 税込 406
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
エンパイヤドライ 様2025-11-05
用途:
ダウンライトの交換用LEDモジュールとして。

□探す際の確認順序、ダウンライトLEDドライバの定格に沿うものとして、
①形状:COB(チップオンボード)タイプであること
②サイズ:15.85×15.85×1.7mmであること
③順方向電圧:36Vであること(ダウンライトLEDドライバの定格に沿うもの)
④色温度:2700K(電球色)に近いものであること
⑤配光角:115°程度であること(広角)
⑥光束:700lm前後であること(60W相当)
⑦接続:2ピン仕様であること(極性注意)
●CREEの1507N だけでは、選定が大変なので困りものです。
諦めずに探す根気が大切です。
モノタロウさんで購入出来て助かりました。

2025-12-28
用途:
不良部品交換
対象商品:
50081965

梱包も問題なく無事交換完了しました 部品代も安くあがり助かりました

村山工房 様2024-09-21
用途:
自宅のシーリングライトのLEDチップ交換に
対象商品:
50081947

とても明るくて良かったです。どこに行っても無かったのでこのような部品だけ販売はありがたいです。

2022-07-07
用途:
照明交換
対象商品:
50081938

発送もすばやく
設備屋さんに頼まずに自社で交換できたので
コストを大幅にカットできました。

1人が参考にしています
医療法人育柿会 様2022-08-23
用途:
点かなくなった照明器具の部品交換のため
対象商品:
50081938

良い商品です。と言ってもそれで普通なんでしょうが、点かなくなったら全取っ替えという無駄なことをしないで済むことは今の時代、良いことと思います。

2021-08-16
用途:
住宅用ブラケット照明器具の修理
対象商品:
50081938

国内大手住宅照明器具メーカー製の壁付けブラケットライト。一日あたり18時間点灯、6年経過で累計4万時間で故障したのはほぼ標準的寿命と思われる。給電部に問題が無かったのでシリコンサーマルコンパウンドを塗りLEDチップのみ交換で復旧した。未交換のブラケットと色温度の違いも無く良好。

1人が参考にしています
2021-05-03
用途:
住宅照明設備メンテナンス
対象商品:
50081938

自宅天井照明が切れたので交換しました。色味は複数ありますが2400,3000K複数購入し2400Kでばっちりでした。ハウジングメーカーはユニット交換で2万数千円かかる+色が合わない可能性があると平気で抜かしましたが、300円以下で復活して大満足です。MonotaROはこういうマニアックな製品も取り扱っていてほんとうに助かる。

1人が参考にしています
2020-06-30
用途:
住宅用照明器具修理
対象商品:
50081938

LED照明器具が点灯しなくなった。メーカーは修理不可の回答。
ダメもとで分解したところ、LEDモジュールの寿命という事が分かりこちらの商品を購入。
ボルトオンで交換し見事復活した。照明器具は実売2万円程度だが、\300×2個で修理出来たうえ明るさも増した。大満足です。但し自分で修理する際は自己責任で!

2人が参考にしています