産業用 小型制御弁式鉛蓄電池のレビュー

平均満足度 4.74 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG
LONG
1,598 / 税込 1,758
ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。 【用途】UPS/防災・防犯システム等
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-03
用途:
初期型パッソルにぴったしでした!
対象商品:
50629837

ただ圧着ペンチで接合部端子の加工は必要です 電圧 サイズともジャストインでオススメです
持ちはわかりませんが安いから気にしないです

2025-10-23
用途:
UPS用BT取替用

UPS用BT取替用として購入しました。寸法はバッチリです。耐久性はこれからですが、概ね5年もてば、他のBTと変わらないと思います。

2024-06-13
用途:
原付に使用
対象商品:
50629837

1980年代の原付に使用。平形端子等を配線施工して無事取り付け完了しました。 
又、テスターで測定すると開封時6.45vありました。 
問題なく動作する事を確認。
車両のバッテリーを納める箇所にも納めることができました。  
この商品を検討しているユーザーはリード線とギボシと圧着ペンチが必要なことを前提に検討すると良い。

1人が参考にしています
2024-07-23
用途:
魚探用のバッテリー
対象商品:
50629819

前回も同じものを使っていましたが、個人的には劣化が遅く長持ちできたと思っています。
実際に必要な容量は18A程度ですが、余裕をもって20Aにしています。

有限会社池石 様2024-08-31
用途:
乗用カートの電源
対象商品:
50629855

なかなか6Vの合うバッテリが、なかったがやっと見つけました。付いていたものより容量が大きく長時間つかえそうです。

SSSG 様2024-05-13
用途:
バイクに使用
対象商品:
50629837

旧車の原付きの電源が6Vなので購入しました。容量も良く助かりました。

有限会社BIGサポート 様2023-05-06
用途:
カスタムビルダー試作機の電源
対象商品:
50629785

コスパ的にも大変満足です。純正品の1/4です。性能は必要十分です。

コスモソリューション 様2022-12-03
用途:
電子機器の修理
対象商品:
50629837

機器の内蔵バッテリーの交換用に使用します。4-6サイズに問題なく代替できました。

2023-02-13
用途:
バイクメンテナンス
対象商品:
50629837

6Vモンキーに取りつけましたが問題無く取りつきます。あとは何年使えるかですね。

2022-10-08
用途:
車のバッテリー補助、非情時証明。スマホ充電、等々
対象商品:
50629794

今度は容量が大きくなり良かったと思います、長時間持属しますから。

レザーテック神戸 様2021-11-23
用途:
バックアップ電源装置の交換用バッテリーとして購入
対象商品:
50629776

パソコンなどの停電時対策として無停電電源装置を使用していますが 交換用のバッテリーが
入手できず 仕様(電圧、容量、サイズ)が同様な この商品を見つけて購入しました
大きさも互換性が有り 問題なく使用できています

1人が参考にしています
株式会社 すまいるはぁと1 様2021-12-22
用途:
スポーツ機器のメンテナンス
対象商品:
50629776

使っている機器が古くて同じ型の物が無くて困っていたが、丁寧に説明が有り購入した所、
ピッタリ合い良かったです。

テックインター株式会社 様2021-11-17
用途:
戦前のオートバイ
対象商品:
50629855

LONGシリーズは小型で予備のバッテリーとして重宝しております♪

1人が参考にしています
株式会社鈴大 様2021-10-28
用途:
ジャンプスターターの中のバッテリー交換に
対象商品:
50629819

寿命のきた有名メーカー品と何ら変わりなくCCAも到着時(補充電なし)で380A出ているので元通り使用できるようになりました。

2021-10-21
用途:
電動おもちゃ用

子供の電動おもちゃ(車)用に購入。他サイトの送料を含め半額に近い値段で購入できました。
取り付けも、平型メスのギボシを付ければ簡単でした。

2021-04-01
用途:
6N4-2Aの代用
対象商品:
50629837

6Vカブや50ccオフ車に多かった6N2-2Aとほぼ同サイズで、6N4-2Aにも適合します。ダイオード整流、レクチファイアの両方で問題なく使えています。
当方の車種はレクチファイアを用いた全波整流の車種ですが、整備記録上はこのバッテリーは平均して大体4年から6年位保っています。アイドリングで停車中にもきちんとウインカーが点滅しますし、ホーンもちゃんと鳴らせます。6Vが寿命直前まで安定して出続けるので、点火も強くなるし、ヘッドライトもかなり明るくなります。これはバッテリー自体の電圧出力で充電電圧が制御されている6V電装ならではの特性で、7.2V組めば電装全体に7.2Vが供給されるようになってるんです。
開放バッテリーは寿命が近づいても補充電すれば4Vや2Vとか出ながら騙し騙し「使えてしまう」ので、大概の人は夜間にヘッドが我慢できない位暗くなるか、寿命が限界に来て電圧が0Vになって(ショートしたのと同じ事になる為)ヘッドやテールなど交流灯火系の電球が全部切れてしまってからバイク屋に駆け込む事が多いのですが、MFは寿命直前まで6Vが出続けてから、ある朝いきなり電圧が0Vになって、ニュートラルランプも点灯できない状態になり、補充電しても全然回復しないという寿命の迎え方をするので、交流灯火の電球類を台無しにする危険性もかなり減らせます。
6V車はこの辺りに不満があって高額な12V化をする人がとても多いんですが、個人的にはこうしたMFバッテリーを組んで、ヘッドにマツシマのハロゲン、テールにLED球組めば5000円以下で「少しヘッドが暗めな12V車」程度の実用性は確保できるのではないかと思っています。

7人が参考にしています
2021-06-07
用途:
猪よけの電気柵
対象商品:
50629776

猪よけの電気柵のバッテリーが3年目で、だめになり、小型のバッテリーを探して購入しました。
今のところ良好です。

2021-06-18
用途:
トレーニングマシンに使います
対象商品:
50629855

業者から買うと高いのでモノタロウで見たらあったので、買いました。
安価で同じものでした。よかったです。

2020-11-13
用途:
UPSのバッテリー交換
対象商品:
50629794

LONGのバッテリーは以前から使っているので心配していません。全く問題なく使えています。

2020-06-03
用途:
古い原付のバッテリー代用
対象商品:
50629837

古い原付は、6Vなかなかバッテリーが見つかりません。
なので代用品にもってこいです。

4人が参考にしています