LED電球 E26 人感センサー付のレビュー

平均満足度 3.98 (48件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LED電球 E26 人感センサー付 アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ
1,298 / 税込 1,428
必要な時だけ点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約120秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
48件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
幸和サービス 様2025-10-13
用途:
廊下、玄関に取り替え。
対象商品:
50637284

以前の電球より思ったより明く良い買い物でした。
他も古くなったらリピートします。

佐伯農園 様2025-02-10
用途:
トイレの電球をLEDに交換。
対象商品:
50637309

トイレの照明をLEDに交換することにしたが、自動点灯させるためにこの人感センサー付のものにしました。
センサー付のLEDシーリングライトより安価で簡単に自動点灯できるので使用しました。
計画通り自動点灯するので快適です。

2025-04-04
用途:
玄関に設置

消えるまでに時間が掛かるが点灯が速く便利です
LED特有の症状がいつでるか気にはなります。

2024-09-06
用途:
トイレの照明に使用
対象商品:
50637309

人感センサーのみの商品がほしかったのですが、
明暗センサーも付いており思ってた商品ではありませんでした。
でも、明暗センサーのセンサーが露出しているので
その部分だけテープを貼って人感センサーのみに変更できました。
人が離れたら約2分くらいで消灯します。
トイレに入ると自動で点灯してくれるのでとても便利になりました。

4人が参考にしています
2024-02-01
用途:
商品倉庫内の電球として使用中
対象商品:
50637309

思っていたより明るく、少しの動作にもしっかり反応し点灯します。
LEDなので蛍光灯より電気代も気になりませんし、満足しています。

2024-02-17
用途:
電球の交換
対象商品:
50637309

電球色の電球から交換しましたが、センサーも反応しており、非常に良いです。
ただし、ガラスの反射・風を受けやすい場所だと、センサーが反応しますので、設置場所に注意してください。

1人が参考にしています
2024-04-22
用途:
日常利用
対象商品:
50637309

屋内の通路部用に購入しました。何の問題もなく使えています

2024-01-09
用途:
トイレの照明
対象商品:
50637318

反応も良く、明るさも充分でした。リピート購入すると思います。

2023-11-13
用途:
倉庫防犯
対象商品:
50637309

センサーライトよりお手軽で十分に機能しています 耐久性に期待しています

前田輪業 様2023-10-14
用途:
廊下、玄関の照明交換
対象商品:
50637309

玄関の照明に使用しました。
以前は毎回出勤時にスイッチで消してたので楽になりました。
ただ誤作動が多いです。

1人が参考にしています
OKA冷凍サービス 様2024-04-08
用途:
自宅の玄関用に
対象商品:
50637309

なにに反応するのか感度が良すぎるのか夜中に何度も点灯する

1人が参考にしています
2023-11-26
用途:
夜間の鍵穴確認
対象商品:
50637309

点灯する時間がちょっと長すぎて消えないのかと心配しました。
使用に問題ありません、明るいし防犯に良いです。

有限会社乾薬草園漢方薬局 様2022-08-07
用途:
廊下のダウンライト
対象商品:
50637309

人感に対する反応も過不足なく、人がいなくなってからの消灯も早いので、点灯時間の無駄が少ないと感じています。

1人が参考にしています
2023-06-07
用途:
車庫に取り付ける
対象商品:
50637309

問題なく使用しています。耐久性がどれくらいあるのか計測中です。

2022-06-16
用途:
トイレの照明
対象商品:
50637318

人感センサーが便利です。多数が利用するので消し忘れがなくなり助かってます。

2022-03-12
用途:
電気工事
対象商品:
50637284

通路の照明に使ってます。じかんが調整できないですがいいですよ。

1人が参考にしています
2022-02-01
用途:
玄関の照明に
対象商品:
50637318

明るくて、とても満足しています。以前は同メーカーE17かな口の人感センサーライトを使用していたのですが、小さいため暗く、物足りなさを感じていました。E26かな口の60形は段違いに明るく、家族もすぐに気付くくらい効果がありました。私の場合変換アダプタが必要でしたが、それでもこれを採用して良かったと思いました。

有限会社並木商店 様2021-11-17
用途:
倉庫の照明に使用
対象商品:
50637318

センサーライトなのにこんなにコンパクトで、従来の通常電球と変わらない大きさです。照射範囲も全く問題ありません。

2022-01-30
用途:
トイレの照明
対象商品:
50637309

使用時スイッチの入り切りしなくても良いので便利です

2021-12-29
用途:
玄関・階段
対象商品:
50637284

安価で便利、とても重宝してます。
寿命よりも点燈回数が気になりますね~