バリアスコートのレビュー

平均満足度 4.81 (124件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バリアスコート WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
4,598 / 税込 5,058
【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。 【用途】自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。
124件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-05-21
用途:
黒のボディに。
対象商品:
50648825

黒のボディに使用しました。屋内で明かりを当てながらの施工がおすすめです。ムラが出来にくくなったとはいえ、決して出来ないわけではありませんので。仕上がりは満足いくもので、安価なコーティング剤と比較するとコスパは良いと思います。

2022-08-05
用途:
愛車のメンテナンス用
対象商品:
50648825

愛車のメンテナンス用に購入しました。評判通りのコート性能です。

2022-06-24
用途:
車のコーティング
対象商品:
50648825

2回目の購入です。以前はもっと高いものを使っていましたが、これで十分。と言うか現在はこちらを気に入っています。

2022-02-15
用途:
旧車のメンテナンス
対象商品:
50648825

さまざまなワックスやコートスプレーを使用してきて、最終的に本商品に落ちつきました。洗車後に軽く水気をとっていれば、クロスにスプレーして揉んでから薄く拭き上げればツヤピカでムラも出ません。つけすぎるとムラが出ます。特に今回新型になったバリアスですが、耐久性が上がった感じです。撥水性が前モデルより保たれているように感じました。無塗装樹脂パーツの白化防止と艶出し効果も高いです。これだけでも汚れにくいですが、ワックス併用で使用すると効果も長持ちしています。

2人が参考にしています
2021-12-31
用途:
ボディコート
対象商品:
50648825

大量買したらすぐ新タイプが発売になり 旧タイプが最近やっとなくなり新タイプを使いました。旧タイプより塗り広げの伸びがよく 光沢もかなり上がっていると思いました。旧タイプはどちらかと言うと親水で一ヶ月ほどで効果が薄れてきていましたが 新タイプは撥水で効果も長くなったと思います。石油系の臭いも若干改善されているようで いいとこばっかりの新タイプです。ちなみに施工は説明書とは違い 洗車後に水気を切ってからスポンジにスプレーして 固形ワックスのように塗り込み 硬く絞った付属のクロスで拭き上げると簡単で使用量が少なく 乗用車で20回は施工出来ますよ。

6人が参考にしています
2022-06-08
用途:
ワックス
対象商品:
50648825

簡単に施工ができ、使い勝手が良いです。定期的に施工するには最適だと思います。

株式会社オーエムシー 様2022-01-26
用途:
車のボディコート
対象商品:
50648825

説明に洗車後すぐ使えると有りますが
私は洗車後拭き取りして
バリヤスコートをタオルに馴染ませボディを拭き取りしてます
仕上がりも艶が出て
雨も良く弾き効果も洗車2回に一度ペースでコートしています
良い商品です

1人が参考にしています
2021-12-04
用途:
スクーター・クルマの塗装面メンテナンス
対象商品:
50648825

保有しているスクーターとクルマ購入時よりずっと使用しています。
使い方も簡単で、説明書に記載してある通り、さっとスプレーして付属のクロスで伸ばすように拭きあげれば、ムラになることもなく美しく仕上がります。
細かなところはクロスに吹き付けて塗れるので、とても作業しやすいです。

2022-04-14
用途:
車両洗浄用
対象商品:
50648825

もともと量販店で購入していたが、特売の時にお得に買うために乗り換えた。

2022-03-09
用途:
洗車用
対象商品:
50648825

旧パッケージからのリピーターです。作業の手軽さに惚れてます。

1人が参考にしています
2022-01-22
用途:
洗車後の塗装保護に継続的に使用中
対象商品:
50648825

定番商品ですね。濃色の塗装なので、ふき取りムラには気を付けますが、塗装の艶は満足です。スプレーは、風が強い日は使いづらいですが、それ以外は今のところ満足です。

相川運送有限会社 様2021-11-29
用途:
トラック洗車、ワックスがけの後に使用しております。
対象商品:
50648825

さすがのワコーズ。効き目抜群です。トラックの洗車、半練りワックスがけをした後に、キャビン、ガラス、箱をバリアスコートがけをしています。水弾きは他のワックスなどとは段違いにすごく、ガラス周りのゴムもサンバイザーもピカピカで、汚れも付きにくくなりますので、次回の洗車の時短になります。持続期間は毎日走っている地場輸送のトラックで3ヶ月くらいでした。リピート購入しておりますが、お値段をもう少し下げていただけると嬉しく思います。

上田モータース 様2022-02-26
用途:
自動車仕上げ
対象商品:
50648825

以前から、使用しているため、自社にとってはかかせないものです。
仕入れができ、助かりました。

2022-03-08
用途:
自動車販売など
対象商品:
50648825

数年前に使用していた時の感覚では 以前は艶がかなり出て好印象だった。今回使用してみて あまり艶が出ないことに気が付きました。中身の成分量が減った感じです。

1人が参考にしています
2022-01-30
用途:
マイカーの洗車後の手入れ
対象商品:
50648825

洗車後の手入れに使っております。ボディの艶出しの時間短縮に最高の商品です。

府中綿業株式会社 様2021-12-04
用途:
車のホイールに施工
対象商品:
50648825

車のホイールワックスとして利用しています。ブレーキダスト等の汚れ防止に良いと思います。

2021-12-02
用途:
車の洗車後の仕上げ
対象商品:
50648825

毎回使用しているが、WAKO'Sの製品はどの製品にしても、お値段が若干高いが内容は申し分ない。

2021-09-29
用途:
ボディ洗車時
対象商品:
50648825

簡単に光沢を出すことが出来て長持ちするワックスを探していたらワコーズの「バリアスコート」に辿り着きました。
スプレーしてクロスで拭き取るだけで簡単ですが、乾くまで少し時間がかかるのでダマにならないように注意が必要かも知れません。
非常に良い製品だと思います。

2021-10-31
用途:
車の洗車時
対象商品:
50648825

こちらは、いつも使っていて安定の仕上げ感です。多少、ボディーが濡れていても気にせずに綺麗に塗れます。洗車の度に使っていれば、持ちも良くなる感じがします。おすすめです。

2021-11-02
用途:
洗車後のワックスがけ
対象商品:
50648825

簡単に水洗いをし、バリアスコートでスプレーすると、光沢がでて車が新しく見えます。細かな傷も見えなくなり重宝しています。