バリアスコートのレビュー

平均満足度 4.81 (124件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バリアスコート WAKO'S(ワコーズ)
WAKO'S(ワコーズ)
4,598 / 税込 5,058
【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。 【用途】自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。
124件中 61~80件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-08-18
用途:
バイクと車、両方に使っています!
対象商品:
50648825

なんと言っても簡単に施工できて、輝きや保護もしてくれるので前から愛用しています。
又ボディーだけでなく、プラスチック部分も大丈夫なので、いちいち材質毎に分ける必要が無いので、本当に気楽にきれいにできるので気に入っています。
中身が良い物に変わったと言う事ですが、前の状態でも不満はありませんでしたが、期待しています。

2021-10-31
用途:
マイカーの手入れ
対象商品:
50648825

スプレー式で、使いやすく、つやつやの仕上がりになりました。ワコーズの商品はいづれも満足のいく商品が多いです。

2022-08-04
用途:
エンジンルームのコート用
対象商品:
50648825

お値段はけっこうしますが、耐熱性とギラギラしないところが気に入っています。

2021-10-22
用途:
自動車の艶出しに
対象商品:
50648825

強く塗り込むことで耐用期間が長くなります。手軽で良いです。

有限会社 馬場製作所 様2021-09-08
用途:
車のコーティング
対象商品:
50648825

凄く艶もでるし、ツルツルになり、雨弾きも気に入ってます。

2021-08-22
用途:
自家用車、バイクに使いました
対象商品:
50648825

水洗いしたすぐに使用して良い仕上がり具合でした。
使用範囲が塗装面だけじゃ無いのがいいですね。

2021-07-08
用途:
メルセデスベンツCクラスで使用しています。
対象商品:
50648825

ぬれていても使用出来ますし、艶が良く撥水性も良い。今まで沢山のコ-ティング剤使ってきましたが一番良い。使いやすいので初心者にもお勧めできます。

2021-08-01
用途:
バイクのメンテで使用

バイクを、洗車後
濡れてる状態で使用しました。
ツヤ、触り心地が最高です。

2021-07-08
用途:
バイクメンテ
対象商品:
50648825

あまりたくさん出さないようにすると綺麗に塗れます。
ゴムやプラスチックにもいけるので便利です

1人が参考にしています
2021-05-06
用途:
車のコーティング
対象商品:
50648825

黒の車のコーティングに使用。
扱いやすく短時間で終了するのが良い。
毎日、時間に振り回されててる人なら
これが1番。撥水も問題なし。耐久性は普通かな?
価格は高いが、時間削減でコストはそれなりになるでしょう!

自家焙煎フォルニトゥータ 様2021-03-17
用途:
車、換気扇等の羽根のコーティング
対象商品:
50648825

車のボディ、ホイール、樹脂パーツ、換気扇の羽根のコーティングに使用しています。
また、屋外設置の金属製品等にも効果を発揮します。
洗車直後の水滴がついた状態で施工すると、ムラがなくよく伸びます。
また、換気扇の羽根に施工すると、水拭きするだけで非常に綺麗になります。
屋外に使用する看板やプロパンガスのカバー等に使用すると、防錆効果を発揮します。

2021-02-05
用途:
ソリッド黒、マイカ黒色車のコートに
対象商品:
50648825

トヨタ黒(202)とマイカ黒に使用しています。
ボディーが熱くなっていない、直射日光が当たらない状況下で
ボンネット・ルーフは1/4、他は1/2程度の面積毎に塗布して直ぐに拭くことでムラになることはありません。
作業も簡単で艶感も良く気に入ってます。

1人が参考にしています
2021-03-23
用途:
洗車の仕上げ用として
対象商品:
50648825

濡れた状態でも塗布可能という昨今のはやりの光沢材ですが、これまでの大手カー用品メーカーのケミカルと比較して、同じ労力ながら、光沢感はかなり優れている印象です。願わくば価格をもう少し安く提供願えれば最高です。

2021-02-13
用途:
車のコーテングとして活用!
対象商品:
50648825

当方の場合、新車時よりワックスの使用は一度も無しです。
(ワックスの場合、良く拭き取らないと隅々に白くカスが残りますが、この製品は液体なので、その様なことは全くありません。)
車も何台か買い換え、当製品を継続して、使い続けて来ているが、車のカラーに関係なく新車時同様、輝きを満たしてくれております。
車ボディーのガラス窓以外は全てに気にせず使用しております。
窓枠のゴム、アクリル等々、経年変化による劣化等も見受けられず、輝きが保たれております。また、汚れが付いても洗車時に汚れ落ちが良く手間いらずです。
多少、ワックスに比べ割高かと思いますが、是非、当方の実績よりお薦めしたい製品の一つです。

1人が参考にしています
2021-06-08
用途:
車のコーティングに使用
対象商品:
50648825

ボディが濡れたままでも使え簡単にコーティングができるのがいいですね

2021-02-22
用途:
車両のメンテナス用
対象商品:
50648825

前に車を購入した時に、コーティングのメンテナス用にデーラーより頂いて使用してみました。以前より色々な物を試してみましたがこの商品は簡単で使用でき時間を掛けて
車の掃除をした後の仕上がりが非常に満足します。
新車時にコーティングをした後のメンテナス用として使用した方が良いと思います。

2021-03-05
用途:
(GIVI)TOPBOXクリアコートアルミ地のメンテナンス
対象商品:
50648825

数々試した有名コート剤の中で一番艶出し(復活)効果があり、また透明で伸びが良く塗布・ふき取り時に余分なムラや成分が一切残らず、作業性もすこぶる良好。
ただ定価では購入する気にならない程高価なのが欠点。(キャンペーンやクーポンが適用時のみの購入になる)

2021-02-14
用途:
車のワックスがけ
対象商品:
50648825

バリアスコートは、車体、プラスチック部分等素材を気にせず一回でコーティングができて非常に使い勝手が良いです。特に、黒のウレタン、プラスチック部分などのモール部分等をコーティングすると黒に光沢が出て新品感が戻って気持ち良いです。もう少し安価であれば最高ですね。

2021-05-14
用途:
車や自転車の仕上げに
対象商品:
50648825

一度使うとやめられないです。塗装面だけでなく、樹脂面にも使えます。

2021-03-01
用途:
日頃の洗車
対象商品:
50648825

洗車後にスプレーして吹くだけでつやもでてとても満足しております。

2人が参考にしています