マグネット付LEDズームライト ZOOM X(ズーム・エックス)のレビュー
- 用途:
- バイクのメンテナンス
バイクのシート下のスペースに、本体と予備の電池をビニール袋に入れて保管しています。
小型の本体で、スポットと広域への照射が簡単に使い分けられるのが便利。暗い場所で広域の照射で30分ほど簡単なメンテナンス作業をしてみましたが、とりあえず充分な明るさだと思いました。
充電ができるリチウムイオンバッテリーのライトのは発火の危険性が否めないため、全国どこでも簡単に手に入る単4電池の選択が正解だと思います。
- 用途:
- 電気製品の内部構造確認(仕事)
- 対象商品:
- 50819467
買ったばかりで耐久性は不明ですが、期待通りの機能が揃ってます。
・前面発光は照射範囲が可変
・側面発光はより広範囲を照射
・底面に磁石付
・クリップ付
・単3電池1本で動作
これだけの機能が揃った商品は他に見つけられませんでした。
それでいて価格もめちゃくちゃ安い。
この倍くらいの価格でも買ったと思います。
素晴らしいです。
- 用途:
- 一般的なフラッシュライトとして
- 対象商品:
- 50819467
他所で買ったペン型cobライトがあまりに耐久性が悪すぎて代わるものを探してました。二役あるのも悪くないです。今の所壊れないし。
- 用途:
- 機械のメンテナンス
- 対象商品:
- 50819467
メインライトのズーム可。サイドのCOBライト。マグネットでの固定可。単三1本での使用でコンパクト。と欲しい機能が全て揃っています。1.2Vの充電池でも十分使用できます。
- 用途:
- 非常用懐中電灯として利用
- 対象商品:
- 50819467
かなり明るく、横向きのライトの方は手が塞がらずに使用出来るので便利です。
使用電池が1本なので仕方ないですが、連続点灯時間が少し短めなのが少し残念ですが、壮語してとても良い商品だと思います。
- 用途:
- 工場内作業
- 対象商品:
- 50819467
ちょうど手のひらに収まるサイズで扱いやすく、電池1本で済むのも楽でいいですね
マグネットもずり落ちてくることなく便利です
ストラップは結んであるだけなので簡単に外せます
スイッチを押すたびに
OFF→ON(頭)→OFF→ON(軸)→OFF→ON(頭)→・・・
と動作するのですが、スイッチ半押しで、ON/OFFの状態を保ちながら点灯方向のみを切り替えられます
これが仕様なのかは分かりませんが、いちいち消さなくても良いので気に入っています
頭のほうは青白く、軸側のほうは白い光です
(高い品ではないので、個体差かもしれませんが)
色味を見る必要があるような作業では軸側を使用しています
個人的に青白い光は好きじゃないのですが、まぁ贅沢は言えませんね
- 用途:
- 水道設備工事
- 対象商品:
- 50819467
コレ、最高です。 単三電池1本で明るくて多用途!
器具への給水給湯排水管接続でキッチンや化粧台の収納内部での作業時、
ペンライトを利用しています。
ランタンの方が理想的ですが、工具箱で邪魔になるし、遠くを照らす時に
不便になります。
このペンライトは、短くて太いので、立てても安定してしてるし、見たい方向へ
のみ光が飛ぶので、狭い場所で使いやすい。
造りが雑だったり、テールのボタンが若干押し難かったりとかは気にしません。
仕事中の最高の相棒として、手放せない。
しかも他の通販よりも断然安い。予備にあと2本は買おうかと思ってます。