FMアンテナ 中電界(中距離)のレビュー
2025-07-02
- 用途:
- 新設
室内アンテナとは比べようもなく
期待通りの性能でした
2025-05-04
- 用途:
- ラジオ電波FM放送受信
やはり専用の アンテナ! エレメントも5本 分離度もノイズも違います これからクラシック放送を堪能します
2023-10-04
- 用途:
- FM放送が強力に受信できるように追加して使用
- 対象商品:
- 51455304
FMステレオ受信が弱いので、屋根裏に5エレ八木を設置、テレビANTブースタのVHFラインに入力して、全部の端子で受信可能とした。周波数局が
いまいちだった。8エレが良かったが、ほぼ満足
1人が参考にしています
2021-11-22
- 用途:
- FM放送エアチェック
- 対象商品:
- 51455304
これまで、FM放送の受信はCATVを介して行っていましたが、FPGAフルデジタルチューナを導入するにあたり、FMアンテナを購入しました。このアンテナの前に4素子のアンテナを購入し使用していましたが、アンテナ設置スペース的に、このFM5Aでも十分立てられそうであったため、購入に踏み切りました。さすが安心のマスプロ、アンテナ出力レベルも従来の4素子に比較して5dB、CATVに対し10dB向上し、満足しています。
1人が参考にしています
阿部歯科医院 様2021-10-14
- 用途:
- TVアンテナ支柱へのFMアンテナの追加
- 対象商品:
- 51455304
FM放送をチューナーで受信するのにVHFテレビのアンテナを使っていましたが、感度が悪く受信が安定しないため、今回FMアンテナを購入しました。久々に感度よく受信でき、FM放送のクオリティがずいぶん向上しました。組み立て、取り付けは説明書通りで簡単にできましたが、大きさが大きく屋根の上での作業となりました。
1人が参考にしています
2020-10-29
- 用途:
- 位相差給電アンテナから交換
- 対象商品:
- 51455304
以前は他社の位相差給電方式のアンテナを利用していました。我が家の立地条件では、SN比は、RTL-SDRでSDR sharpでのSNRを比較しましたところ、この5素子八木アンテナと以前のアンテナとの差はほとんどなかったので、「ウドの大木状態」のFM5Aは期待ハズレとなりました。
2021-01-21
- 用途:
- BCL のために
FMのBCL用に設置しましたが残念ながら養老山脈向こうの'いなべFM'は受信出来ませんでした。
その他は良好に受信出来るので良しとします。