ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじのレビュー

平均満足度 4.42 (36件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ モノタロウ
モノタロウ
179 / 税込 197
ステンレス製で耐食性製があります。 【用途】扉や引き出しの取手や保護棒に
36件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-31
用途:
枕木の取手

しっかりしていて見た目も良いと思います。
大量に使用するときはボリュームアカウントの相談にのってください!

2025-08-24
用途:
ネジなし、M5です
対象商品:
52253408

レビューでM4だった。とあったのですがM5ネジです!!ネジが付属してないので用意する必要があります。商品はとてもよく満足しました。

2人が参考にしています
2025-04-22
用途:
安価でとても良いです

同等品のハンドルよりもかなり安価ですが、遜色のない良い商品です。品切れで購入できないことがあったので、在庫を切らさないようにお願いします

株式会社ADSムラカミ 様2025-04-05
用途:
公共機関での設備工事に使用されます。

毎年購入をして、設備メンテナンス用として使われるそうです。使い勝手がよいそうです。

佐伯農園 様2025-02-09
用途:
300×300×250のボックス上部に取り付け取手として使用
対象商品:
52253444

可搬型ボックスの上部に取り付け、下げて持ち歩けるようにして使用しました。
強度、持ち味も丁度良くて満足です。
可搬型ボックス装置には最適です。

2025-02-08
用途:
家具のリフォーム
対象商品:
52253399

商品は満足。ネジ寸法M5って書いてあったのでM5×25mmのボルト買ってきたら入らず。M4でした。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2024-04-09
用途:
自転車後部の持ち手として
対象商品:
52253435

持って力を入れられる程度に手のひらが入るクリアランスがあり、頑丈で良いです。湾曲した形でありエッジが無いため、自転車運行時にも安心です。高い剛性、シンプルな取り付け方法という事で、汎用性が高い良い商品だと思います。

1人が参考にしています
2024-06-07
用途:
小扉のノブ
対象商品:
52253426

屋外で使用です。ステンレス製で、取付ビスもM6なので安心です。

2024-02-12
用途:
ドカットの取っ手に
対象商品:
52253383

工具箱ドカットに取っ手を追加するために使いました。
幅、高さ共にぴったりです。ネジは別途4㎜×10㎜を用意する必要がありました。
取っ手自体はバリもなくネジ受け部分が平らなのでぐらつくこともなく取り付けできました。

三共医療機株式会社 様2023-12-22
用途:
機器の保護用
対象商品:
52253408

強さと美しさを兼ね備えた一品です。取り付けも容易でした。

1人が参考にしています
2023-08-02
用途:
デジタルはかりの風防
対象商品:
52253374

アクリルボックス5面体を風防として使う為、その取手として使用。エアコンやファンの風の影響をほとんど受けないので現場で使うのに非常に便利です。しかも専用風防の数分の1の費用で出来てしまいます。高さ30mmの取手が収納ケースの蓋に当たるので今回ワンサイズ低い高さのものを使用。収納ケースにもきっちり収まりました。

1人が参考にしています
2023-04-14
用途:
機器移動
対象商品:
52253453

特に問題なく使えます。他社同等品と遜色なし。
誰がどんな用途でどんな板厚に取り付けるのかわからないのに、付属ネジがないとかどうこう言ってる方がいますね。

1人が参考にしています
2023-05-18
用途:
宅配BOX制作時、投函口の蓋の取っ手
対象商品:
52253453

大きくて立派 重量感あり 取り付けビス8mmでしっかりします コスパ良しステンレスが安心で綺麗

2023-07-03
用途:
商品の部材
対象商品:
52253408

他社のも使用しましたが、こちらの商品がコスパが良くリピートで購入しています。価格の割に性能も良く高価なものとほとんど変わりない気がします。

1人が参考にしています
株式会社 里見不動産 様2023-02-08
用途:
キッチンドア
対象商品:
52253383

なかなかぴったりサイズがなかったのですが、ようやく見つかりました。ねじについてもご対応いただき有難うございました。初めからついていたら、さらに良かったですが、アフター対応がよかったので満足です。有難うございました。

1人が参考にしています
2023-06-17
用途:
製品箱に取り付ける
対象商品:
52253417

シンプルで扱いやすく、高耐久であり、とてもいいです。

フィルテック株式会社 様2023-04-14
用途:
扉のハンドル
対象商品:
52253408

他社のものより安く買えた。使用には問題ありません。

合同会社西正商事 様2022-09-02
用途:
トイレの棚に観音開きにするため
対象商品:
52253374

しっかりとした金具なのですが、ビスが付いていればよかったです。

1人が参考にしています
日本エレパック株式会社 様2022-12-25
用途:
板金物ハンドル
対象商品:
52253374

他社の一流製品と同じで品質が
なかなか良いと思います。

ミツモリデンキ 様2022-02-23
用途:
ハンドルが壊れてしまった時
対象商品:
52253408

前はプラスチック製だったので壊れましたがステンレス製は壊れない。

1人が参考にしています