防犯小型カメラ(AHD、100万画素)のレビュー

平均満足度 3.00 (6件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防犯小型カメラ(AHD、100万画素) ブロードウォッチ
ブロードウォッチ
3,298 / 税込 3,628
広角レンズを採用した超小型防犯カメラで屋外使用可能(水中使用は不可)です。 付属のビス又は両面テープでカメラを固定してください。 面倒な設置作業が必要ありません。 高感度センサー使用しているため市街地程度の明るさがあれば夜間でも撮影可能です。暗闇では撮影できません。 【用途】屋内・屋外の監視・防犯用カメラとして
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-07-15
用途:
屋外の防犯カメラ

初期不良がありましたが、直ぐに対応してもらったので、助かりました。小型で100万画素ありますので、とてもきれいに映るので、満足しています。

株式会社フォーク 様2023-09-29
用途:
監視機器 作動試験用
対象商品:
52237204

AHD/HD画質でこの金額であれば監視用録画装置の作動試験用途には十分です。
欲を言えばFHD。

2022-10-16
用途:
屋外防犯用
対象商品:
52237204

想像上に広角レンズだったので今まで使用していたカメラより広い範囲が写ります。ただ、暗くなると赤外線照明がないので真っ暗です。夜間の防犯を考えている方ら赤外線照明がついた機種を検討されるといいと思います。昼だけの防犯であれば問題ない画質です。

1人が参考にしています
2022-05-31
用途:
現在使用中のカメラの更新
対象商品:
52237204

超広角度の映るカメラを探して当器にしました。
AHD仕様でそのまま取り替え出来ませんでした。
コードの分割部分にDC-24Vとなっていましたが仕様ではDC12Vのはずですが?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
ケーブル分岐部分の「DC-24V」の表記は、ケーブルが最大24Vまで許容する意味になります。
本製品については、一般的な防犯カメラとしての使用を想定しており、
その範囲においては「12V」で充分なため、マニュアルその他の表記は安定してご使用いただける「12V」にしております。
何卒宜しくお願い致します。

2022-01-25
用途:
車のバックカメラ

AHD25fps対応のモニターで動作しました。
左右反転はモニター側で変更。
画質はNTSC方式よりきれいでした。
配線同じですが、明らかに画質が違います。
夜の画像も車のバックランプ程度で明るく見えます。
ただ、カメラは水平に取り付けてますが、モニター画像はかなり斜めに表示されました。微調整では誤魔化せない程です。
おそらく中身が水平垂直が取れてない物が届いたのだと思います。メーカーの検査が良くないのかもしれません。
現在問合せ中です。

ムサシ電子株式会社 様2022-01-06
用途:
自動機のモニター
対象商品:
52237204

セット販売の様な見出しでしたがモニターと相性が合わず不可

1人が参考にしています