ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール)のレビュー

平均満足度 4.86 (22件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブラインドリベット/エコパック(アルミ/スチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
549 / 税込 604
片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。 【用途】輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
22件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-27
用途:
バイク整備作業

旧車バイクのリベット打ち直しに使用。見える部分はアルミで芯は鉄なので「外観防錆と強さ」を両立しております。

2025-04-28
用途:
台のメンテナンス

近くにある数ヶ所の大手ホームセンターでは、このメーカーのサイズはお取り寄せで3~4日掛かるが、在庫があり昼過ぎに注文したら翌日の午前中に届き問題なく使用出来ました。

2025-04-20
用途:
機械組立
対象商品:
52278364

エビのブラインドリベットしか買わないので他メーカーと比べようが無いが良い商品です。

平中工務店 様2024-11-19
用途:
ハンドリベッターと同時購入で、同じくアルミ板同士の接続に使います
対象商品:
52278267

同メーカーロブスター品なのでとても相性が良いです。仕上がりも綺麗です

2024-11-02
用途:
サイズ

サイズが、かなり選べるので便利でした。細くて小さいのがほしかったので良かった

2024-07-02
用途:
アルミアングルの固定
対象商品:
52278434

サイズ違いのリピート購入ですが今回も必要本数に近かったので無駄が無く作業できました。もちろん品質にも全く問題ありません。

2024-05-25
用途:
リベット止め
対象商品:
52278285

機械のリベット止めの部品が摩耗したので交換する際に、ホームセンターに、このサイズの在庫が無かったので、モノタロウさんに注文、3日で届き、ピッタリサイズで、何の問題もなく部品を止めることが出来ました。

2023-10-24
用途:
部品の仮組み
対象商品:
52278407

部品の仮組み時に使用 パッケージは樹脂でできた箱で丁寧だが、使い終われば廃棄する物なので、紙や袋などにしてはどうか  製品は問題ありません

スーパーヘアー 切りっT 様2023-04-25
用途:
接合
対象商品:
52278233

小さい接合につかいます。
今までは3.2mm径で使用してましたが下穴開ける手間が減るので楽になりました。
商品自体はロブスターですので信頼性はあると思います。

1人が参考にしています
スーパーヘアー 切りっT 様2023-04-25
用途:
接合
対象商品:
52278249

小さい接合につかいます。
今までは3.2mm径で使用してましたが下穴開ける手間が減るので楽になりました。
商品自体はロブスターですので信頼性はあると思います。

1人が参考にしています
2022-08-30
用途:
アルミ材で木工治具を作成中
対象商品:
52278337

アルミ材を使い、丸のこ・ルーター・ジグソー用の定規ガイドや治具を作るのに使っています。ボルトナットと違って緩むことなくしっかりと留めることが出来、頭の部分も薄く仕上げることが出来るので重宝しています。板厚違いのサイズが多いので、頭を小さく纏める選択が出来るのも気に入っています。下穴サイズごとに、パッケージの何処か1か所くらい色分けをするなどして見分けやすくしても良いのではと思います。

1人が参考にしています
2023-04-15
用途:
ボデーメンテに
対象商品:
52278276

メーカー商品なので安心感があります。良い商品です。

有限会社 柴藤自動車 様2023-06-15
用途:
リベット打ち作業
対象商品:
52278285

リベットの補充に購入。
以前から使っているブランドなので特に問題もなく使用しています。

2022-03-04
用途:
バイク整備
対象商品:
52278355

バイクマフラーのヒートガード取り付けのために購入しました。メーカー(ロブスター)品であり何の問題もなく簡単にリベット打ちができました。

1人が参考にしています
丹羽商株式会社 様2022-08-12
用途:
トラックの修理に使用しました。
対象商品:
52278468

トラックの修理に使いましたが問題なく使えました。また、購入します。

K.Tech 様2022-05-17
用途:
安全コーン及びバーの補修
対象商品:
52278459

規格もしっかりしていて使いやすく便利で重宝しています。

2021-12-20
用途:
樹脂ボックスに鉄板プレート取付け
対象商品:
52278398

低価格な商品は軸が抜けてしまう物がありましたがそのようなことはなくしっかり取り付けられました ホームセンターには無いサイズが手に入り助かっています

1人が参考にしています
遠藤組 様2021-08-15
用途:
面格子にポリカーボネート板で目隠しとして取付
対象商品:
52278319

いろんなサイズの物が小分けで販売されていて、数種類を購入しました。
価格も手ごろなので予備の物も準備して、不測の事態に現場対応が出来るようにしました。

松田通商株式会社 様2022-03-11
用途:
弊社製品のXLRコネクタ固定
対象商品:
52278276

全く問題なく使用できました。価格も手ごろです。ケースが使用後に小物入れになりそうなくらいしっかりできています。

2021-01-19
用途:
ブリキ板のカシメ
対象商品:
52278398

プラスチックパックになって便利。紙パックより良いが 100本程度の入り数も用意して頂きたい。50本位は面積が広いとすぐ使ってしまう。

1人が参考にしています