PTFE丸棒のレビュー

平均満足度 3.89 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
PTFE丸棒 モノタロウ
モノタロウ
71 / 税込 78
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。 【用途】ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ヤノシルクライン 様2025-06-04
用途:
塗装用治具パーツ作成のため購入

小型旋盤でも加工しやすく、目的通りのパーツを作ることができました。

2024-08-16
用途:
実験用
対象商品:
52623123

なかなか長いサイズのものが見当たらなかったので、モノタロウさんですぐに購入できて助かりました。

1人が参考にしています
2022-07-07
用途:
攪拌用
対象商品:
52623139

粘性の高い液体の攪拌用にリピート買い。PTFEなのでくっつかずにメンテできて助かります。たった1本でも届けてくれるところもGOOD。

2022-09-06
用途:
粘性溶剤の攪拌等
対象商品:
52623139

直径が5mmもあるのに軟らかい。できるだけ短くして使い、”しなり”が気にならない程度にしているが、中心に針金でも通したいぐらい。PTFE素材としては満足。

1人が参考にしています
2023-04-14
用途:
カットして、攪拌棒に使用する予定
対象商品:
52623148

他のものと注文したので、送料無料かと思いましたが、1mと長いため、送料が別途かかってしまいました。思ったより、柔らかく、撓っているので、期待通りにつかえるかまだわかりません。

2020-11-26
用途:
軸受け、スラストワッシャーの製作
対象商品:
52623184

ワイヤーシャフトの軸受けとスラストワッシャーを作るのに利用しました。
自由な寸法に作れるので重宝します。
市販品を購入する事を考えれば大変安く作れるので満足しています。

2022-02-09
用途:
室内掲示物の支持棒として
対象商品:
52623123

想像していたより、やわらかい材質で予定の用途には使用できませんでした。表記の材質から
理解・想像できれば良かったのですが…。 何か、ほかの用途に使用します。

2020-11-07
用途:
機械部品製作
対象商品:
52623139

このような部品が安価で,かつ迅速に入手ができて助かります.材質については,信頼しています.

1人が参考にしています
2020-08-11
用途:
ピアス製作
対象商品:
52623148

Φ6ということで購入したが、実際にはΦ6.35あり、太すぎて使いものにならなかった。表示より太い場合があるとされているが、ここまで太いならもはやΦ6とはいえないのでは? 他社からΦ6を何度か購入した際は全てΦ6.15以下だった。

4人が参考にしています