ブレーキシュー ナット無のレビュー
- 用途:
- Vブレーキ補修
16インチの折りたたみ自転車に使用
まったく問題ありません
コスパいいです
- 用途:
- 自転車のメンテナンス
前からナットが無駄にあまるので今回はナットなしを購入しました。
試乗では問題ありませんでした。
- 用途:
- クロスバイクで使用
消耗品なのでナットが無くてコスパが良いです。ブレーキの利きも文句ありません。
- 用途:
- 自転車の減速、停止
価格はリーズナブルですが、問題なく機能していて満足です。
- 用途:
- MTBの補修
安いけど悪くなかったです。減りも効きも良好でした。次はナット付きにします
- 用途:
- クロスバイクのブレーキシュー交換
元々ついていたナットを流用し、簡単に交換できました。
ブレーキの効き具合は良好です。
安価に良いものを購入できました。
- 用途:
- MTBのブレーキシュー交換時
- 対象商品:
- 52888466
リピート購入です。前回交換から1ヶ月経過し、不都合なかったのでスペアとして購入しました。効きも普通で鳴きもありません。ナット不要なのが地味に助かります。ゴミが増えないので。
- 用途:
- 自転車修理
- 対象商品:
- 52888466
トーインを正確に出す為に、シューの当たり面は平面を出してから取り付けしています。
制動力に関しては問題ありません。
- 用途:
- 自転車(クロスバイク等)の修理に
- 対象商品:
- 52888466
自転車(特にクロスバイク等)の修理に使用しておりますが、まったく問題ありません。
ナット類がないためコストカットしておりますが、交換なら流用できるので、大丈夫です。
持ちもそれほど悪くありません。
- 用途:
- 安いし使える
- 対象商品:
- 52888466
余計なナットやワッシャーが変にだぶらなくていいので、便利です。
良心的な商品だと思います。商品の機能や取り付けなど扱い具合はまったく問題ありません。
- 用途:
- 自分用(マウンテンバイク スピードは出しません。飛んだり跳ねたりで遊んでます)
- 対象商品:
- 52888466
普通によく効きます。お値段以上です。
今回は「リアブレーキのみ」交換しました。
「人差し指1本」「アスファルト道路」「座ったまま」の条件で簡単にロックさせる事が出来ました。
ナットは今まであった物を使えばいいので、ナット無しがいいですね。
- 用途:
- ブレーキシュー交換
- 対象商品:
- 52888466
シュー自体は可もなく不可もなくといったところで満足しています。通常の商品だと当たり前のようにワッシャーナットがついてくるが交換の度に在庫が増えてしまう(捨てればよいのだが貧乏性で捨てれない…)。金額的なメリットより無駄なものが付いていないのがとても良いと思いました。
- 用途:
- 子供のMTB補修
- 対象商品:
- 52888466
毎年取替をしています。値段も安いので気にせず交換できます。
ゴムが程よい柔らかさなのでタッチもよくコントロール性も穏やかで使いやすいパッドだと思います。ナットは都度再利用しているのでシューだけの補給でナイスです。
- 用途:
- 通勤使用の自転車のブレーキシューの交換
- 対象商品:
- 52888466
通勤使用の自転車のブレーキシューの交換しました。
ホームセンターで販売しているのものより安価で、ナットも今付いているものを使用するので必要なかったので、ナット無のものを購入しました。
ブレーキの効きもよくなりました。
- 用途:
- クロスバイクのメンテ
- 対象商品:
- 52888466
パッドの接触面が大きく、効きが良いです。
細かいことを気にされる向きにはいろいろご意見もあろうかと思いますが、費用対効果という面ではかなり価値の高い商品だと思います。