LEDセンサーライト 7W×2灯のレビュー

平均満足度 4.55 (78件のレビュー)
商品レビューを投稿する
LEDセンサーライト 7W×2灯 モノタロウ
モノタロウ
5,898 / 税込 6,488
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
78件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
NFSサービス 様2023-06-21
用途:
作業場の暗いところを照らす
対象商品:
52936547

常時電源をONにしておくにはもったいないし作業時に毎度電源を入れたりするのも手間だったのでLEDで省エネなので設置してみたら。見た目より明るいしある程度の明るさがあっても作動するので良い商品だと思います

1人が参考にしています
2023-07-17
用途:
玄関と車庫の街灯
対象商品:
52936547

センサ-の感度も良く、明るさも予想以上に明るいので、期待以上の物でした。

2023-07-13
用途:
階段の照明に使用
対象商品:
52936547

ライトが2つ有り双方の角度を任意に調整出来、消費電力も17Wと省エネで時間調整もできて最高と今は思っています。この後どれ位仕様出来るかが問題です。

1人が参考にしています
株式会社エムエムデーシー 様2023-09-04
用途:
来客者確認用として
対象商品:
52936547

来客者確認用として設置しました。点灯時間の強弱調整が今一つ出来たらよいです。場所によるが、明るすぎる(夜の点灯で強く感じます)

立川自動車整備工場 様2023-04-05
用途:
防犯のため
対象商品:
52936547

今迄ハロゲン式の物を使っていたが、それに比べてかなり軽量で明るいです。
スクリュでの直付けだけでなく、角パイプ等にもつけられるブラケットが付属されており、とても便利でした。

2人が参考にしています
2023-07-21
用途:
防犯及び日常生活
対象商品:
52936547

明るさについては申し分ありません。真下を照らすためライトの角度調整がもう少し下まで欲しかったです。

2023-02-11
用途:
半地下の駐車場に設置
対象商品:
52936547

センサーの感度が安定している。明るさもあり、非常に良い、コスパの高い商品だと思います。結果リピートして3台購入させていただきました。
もう少し下向きに可動出来ると、申し分ないです。

3人が参考にしています
2022-12-21
用途:
住居玄関
対象商品:
52936547

電源コンセントまでの距離が4メートル程あり5メートルの製品を探していました。販売されているものは3メートルの製品が多く、屋外なので延長が面倒なため、大変重宝しています。

2人が参考にしています
2023-03-05
用途:
職場の防犯対策
対象商品:
52936547

センサーライトは必要だがバルブが短期間で切れてしまうことが多いので、設計寿命の長いLEDライトのものが気になったので購入しました。
消費電力が小さいのに十分な明るさで技術の進歩を感じます。
センサーの感度が説明書によると8m先まで反応するとのことでしたが、取り付けたところ15m程度先まで反応してしまい必要以上に点灯するのが想定外でした、これはセンサーを覆うことで調整できるとは思いますがちょっと残念でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

付属品の『エリアマスク』を付けていただくと、探知範囲を狭めることができます。

2023-02-26
用途:
夜間の防犯対策
対象商品:
52936547

以前使用していた物が壊れてしまい買い替えで購入しました、とても使い勝手がよく明るく防犯に役立っています

2023-02-21
用途:
照明があたりにくい棚の前
対象商品:
52936547

センサーの範囲が広く、明るいため光のあたりにくい棚の前に設置しました。また必要になった場合は、リピートします。

2023-01-05
用途:
夜間の照明
対象商品:
52936547

駐車場の照明に購入しましたが、除雪する時に明るく作業ができて重宝してます。
あとは耐久性ですね。
今のところ雪は問題なく使えてますが、雨が降ってきてどうかです。

2023-03-07
用途:
玄関防犯用に使用
対象商品:
52936547

センサー感度がよく、夜間の施錠時に手元が明るいので便利になりました!

2023-01-05
用途:
防犯灯、勝手口の照明として
対象商品:
52936547

非常に明るく、広範囲に照らしてくれる為安心できる。車庫、勝手口の照明として、また庭の照明として家の壁の照明灯と取り替えました。消費電力が少ないので助かります。

2022-12-31
用途:
ガレージ出入口の防犯
対象商品:
52936547

明るさやセンサーの感度など満足できる商品です。
AC電源が確保できる場所であればお勧めです。
欲を言えば、2灯の照射方向の可動範囲が上下左右更に広がれば尚良しです。

2022-09-21
用途:
仕事場の入り口に取り付けています。
対象商品:
52936547

20年くらい前のものが壊れたためこちらを取り付けました。以前のものに比べ感度がいいので満足しています。

2022-03-17
用途:
住居の入口の夜間照明
対象商品:
52936547

センサーの調子も良く、良好です。
辛口で要望記載すると
高い位置に付ける事の多いライトなので下方向にライトが可動すると良い、角度が浅すぎる
センサーの範囲をもう少し微調整出来ると良い、標準ではセンサー範囲を変えられるものはついていますが、もう何パターンがあると使える場所が広がる。私は自分でビニールテープなどで目隠しをして調整した。
光量調整もできると嬉しい。

1人が参考にしています
2022-05-11
用途:
架台下の作業用
対象商品:
52936547

十分明るく点灯しているので、コスパの良い商品です。また機会があれば
購入します。

2022-04-27
用途:
夜間出入り口の照明
対象商品:
52936547

3年ほど使用していたセンサーライトが故障したため交換用に購入しました 交換前と同様に使えています リーズナブルの分満足しています

2022-10-07
用途:
防犯等として
対象商品:
52936547

思いのほか明るくて良い。耐久性が良ければ問題ないのだが、少しお高い気がする。