充電式 ポールバリカン18Vのレビュー
- 用途:
- 草刈り、枝の剪定
直進方向だけのバリカンよりも使い勝手が良い。
収納時の長さをもっと短くしてほしい。
バッテリーの持ちも結構長かった。
まだ、枝は切っていないので、どの程度の太さまで切れるか不明?
草刈り時に一定高さに揃える「滑る底板」が欲しい。
- 用途:
- 草刈り用として
エンジン式の草刈り機を持っていますが、振動と音で疲れるのでヘッジトリマー式を探していました、草刈りの場合満充電で約1時間もちました、草刈りが約2時間かかるので蓄電池をスペアで準備する予定です、垣根の刈り取りは揃える程度で約5mm以上の枝ではヘッジトリマーが止まってしまいます、重量は草刈り機と同じ位なので肩掛け用のベルトがあった方が楽です、私はエアコン室外機カバーのベルトがあったのでヘッジトリマーの持ち手に掛けて使用したところ楽に作業ができました、また充電式なので使いたい時にすぐ使えるのがよかったです。
- 用途:
- 下草刈り、斜面の草刈り
- 対象商品:
- 52944877
50代女性です。
高い所もラクラク作業・・・なのでしょうが、私は下草刈りに活用してます。
回転刃の草刈り機はちょっと怖いですし、石とか跳ね上げて車に当たる不安も
あり、こちらにしました。
結果、確かに回転刃タイプより作業時間はかかりますが、危険も不安もない分
こちらの方が使い勝手は良いです。
男性陣にはダルいのかもしれませんが。
バッテリーは丁度1時間で切れました。その後の充電は1時間10分くらいだった
と思います。初日に使い始めてすぐ、交換用バッテリーを発注しました。
本体は確かに軽量化されてるとは思うのですが、長時間だとさすがに腕がつらい
です。ベルトが付いてればもう少し楽かなと思いました。
全体的に、良い製品だと思います。
- 用途:
- 管理施設内の景観保持
- 対象商品:
- 52944877
充電型にしては、使用可能時間が長くて重宝しています。
バッテリーを余分に1個購入したので、充電しながら使えて便利です。
- 用途:
- 急な法面の草刈りや庭木の剪定作業
- 対象商品:
- 52944877
今まで、若い時は、急な法面(急な斜面が約4mで50mの広さ)の草刈りも、一般的な草刈り機で可能でしたが、高齢となり、斜面での踏ん張りが出来ず、草刈を諦めていました。今回、充電式のポールバリカンを使い、斜面下方と上方から、バリカンの長さ調整をして、草刈を行ったところ、狙い通りの草刈が可能となり、満足しています。斜面に合わせ、バリカンの位置と角度が変えられるので、綺麗に草刈が出来ました。また、植栽の剪定にも、効果が有ることが分かりました。従来の電動剪定バリカンと比べ、コードレスや、バリカン位置の調整(長さと角度)が出来ることで、剪定作業が、大幅に短縮出来ることが、確認出来ました。欠点と言えば、バッテリーの使用時間が、1時間と短いことです。バッテリーのコストダウンを希望します。
- 用途:
- 庭木の剪定。
- 対象商品:
- 52944877
購入から雨続きで中々使えず梅雨明け後の使用です、購入前から思ってましたがバリカンをのばした状態で使用すると釣竿と同じで重くなるかなと思っていましたが実際に使用したところ体力差もあると思いますが10分くらいで重くて疲れます、短い状態では疲れもなく普通のバリカンより使いやすいです、でも脚立&はしごを使用しなくなり安全に剪定作業が出来るようになりました、購入後に知ったのですが草刈りもできるようです今後故障がなければ良い道具だと思います。
◎連続使用バッテリーの持ちがいいですよこれが一番よい!