クラッシックサドル テリー型のレビュー
2025-09-26
- 用途:
- ママチャリ(軽快車)の交換用サドルとして(4年9ヶ月使用してのレビュー)
- 対象商品:
- 52998655
【実測寸法・重量】幅189mm/全長237mm/高さ78mm(本体部)/重量:サドル本体576g+ヤグラ部145g=総重量721g
【乗り心地】同種の商品の中では小ぶりな部類ですが、特筆すべき点としてサドル本体の左右へのしなりが柔軟なので乗り心地はかなり良いです。
【耐久性】使用開始は2020年12月初頭からなので4年9ヶ月が経っていますが、(紫外線にさらされる屋外駐輪場でも)目立って劣化している様子はありません。耐久性は(価格から考えて)十分以上にあると思います。
【満足度】安価であることも考慮して満足度は★★★★☆(★4つ=普通よりやや上)とさせて頂きます。
1人が参考にしています
2025-01-06
- 用途:
- 普段使い
まだちょっとしか乗ってないのでわからない後は耐久性かな
2023-11-21
- 用途:
- 自転車に乗る
- 対象商品:
- 52998655
簡単装着、見た目良く気に入っています。価格は他サイトと比較していないのでわかりませんが、それ程高いとは思わなかったので買っちゃったのです。
株式会社春日不動産 様2024-05-28
- 用途:
- サドルが壊れたので
- 対象商品:
- 52998655
注文してすぐに届きました。思ったより小ぶりではありますが、簡単に取り換えられ重宝しています。
1人が参考にしています
2022-08-29
- 用途:
- 使用中のサドルが劣化したため交換品として
- 対象商品:
- 52998655
質感もデザインもコスパはとても良いと思います。取り付けはスパナかモンキーレンチがあれば誰でも交換できると思います。
1人が参考にしています
2021-08-11
- 用途:
- 自転車メンテ用
- 対象商品:
- 52998664
嫁さんの電動チャリのシート表面が荒れて硬くなっていたので交換しました。
一般的なママチャリサドルに比べ横幅が若干狭いがクッション性はGOOD!
とても座りごごちが良いので娘のチャリ用に再度購入した。
耐久性はまだ分からないけれどレザー調の表皮がけっこう厚めに感じるので長持ちしてくれそうです
3人が参考にしています