充電式扇風機 18V用 本体のみのレビュー

平均満足度 3.90 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電式扇風機 18V用 本体のみ モノタロウ
モノタロウ
4,298 / 税込 4,728
充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。 【用途】夏の暑さ対策に。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
亀城接骨院 様2025-08-14
用途:
車中泊
対象商品:
53260753

「弱」でもパワーと音が気になり、車中泊には???
です。電源の無い野外では、とても頼りになります

2025-07-14
用途:
学童野球で熱中症対策として
対象商品:
53260753

学童野球の試合や練習中の熱中症対策としてベンチ内で使用しました。風力も強であれば十分活用出来ます。

医療法人恵仁会 様2024-08-23
用途:
室内換気の為、4台使用しています。
対象商品:
53260753

充電式の為、非常事態時、地震天災の為に購入しました。
一緒に発電機も購入しております。

1人が参考にしています
2025-07-24
用途:
整備工場で使用

風が弱すぎてガッカリしました。期待して買ったのに残念。

水本牧場 様2023-08-07
用途:
牛に風を当てる
対象商品:
53260753

この暑さで、牛が熱中症だったので、電気のないところにも持ち運び出来るので、助かりました。

1人が参考にしています
2022-12-02
用途:
夏季作業時
対象商品:
53260753

モノタロウのインパクトドライバーを購入したのと合わせて、共通バッテリーで使用出来る本品を購入しました。
一人作業用になりますが、しっかりとした風が出て満足しています。
バッテリーの持ちも弱であれば日中の作業の間は時間を気にせず使えるレベルかと。

3人が参考にしています
2023-07-27
用途:
エアコンレスの車の運転時

風量は、予想以上にあり満足していますが、
音が予想以上に大きいのとスイッチが裏側にあって押しにくいので改善の余地はあると思います。

1人が参考にしています
2021-07-08
用途:
電気配線作業
対象商品:
53260753

携帯して使用でき酷暑期にあたり周辺工具と一緒に可搬出来るので大変便利です。また風量もバッテリー駆動としては十分と感じます。

3人が参考にしています
ケミカルクリーンサービス 様2021-05-22
用途:
一般家屋のワックス乾燥
対象商品:
53260753

思っていた以上に風量が有り、コストパフォーマンスに優れている。もう少しコストUPしても
100V交流が使えると便利かな。

3人が参考にしています
2021-05-21
用途:
外でイベント使用
対象商品:
53260753

フレームがごつい分、しっかりしています。
重さは気にならず、風量はあるし便利です。

2人が参考にしています
2023-07-20
用途:
車両整備時に使用
対象商品:
53260753

暑いシーズン、快適にしたいと、再販売を待っていました、ACアダプターが有れば室内で利用出来るのですが?、検討下さい!。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

2022-05-13
用途:
サーキットで走った後
対象商品:
53260753

真夏のサーキットは何もしなくても暑いですが、これがあれば快適です。
バッテリーも連続で使うわけではないため1日保つのでありがたいです。
本体+バッテリー+充電器で10000以内で収まるのでコスパ良いです。

2人が参考にしています
2020-10-07
用途:
車庫にて作業に
対象商品:
53260753

軽くて移動が楽で、使い勝手がとても良いです気に入りました。

2人が参考にしています
2023-08-17
用途:
日常 キャンプ メンテ

日常でも使用してるが
いい加減
首振りつくってくんないかなぁ
みんなはそうおもいませんか?

1人が参考にしています
2023-08-02
用途:
首振り機能が欲しいところ。
対象商品:
53260753

軽量で運びやすく風量もそこそこあります。
専用バッテリーと充電器が必要なのが残念なところ。
バッテリーに関しては汎用性が欲しい。

2022-06-23
用途:
電源のない部屋での扇風機として
対象商品:
53260753

弱でも音が大きく、事務系オフィスでは使用できない。もう少し低回転でユルユルと風を流すモード、あるいは別製品があればなぁと思います。

2人が参考にしています
2021-08-19
用途:
自動車整備
対象商品:
53260753

屋内ガレージ作業では、弱の風量でも十分に過ごせます。強ではペーパーウエスが飛ぶので、この程度でOKと思います。
充電器が発注後に納期延期になったので、★一つマイナスです。

1人が参考にしています
2022-08-08
用途:
工場での扇風機代わり
対象商品:
53260753

ダメでした.音が大きい割に風量は少ないです.羽の設計の悪さでしょうか?残念です.

3人が参考にしています
2021-10-13
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
53260753

風量に関しては充分だと思うがもう少し静かであればと思う。

2021-07-15
用途:
機械のメンテナンスなど
対象商品:
53260753

風切り音が大きいです。あと風の調整が思っていたよりも出来ません。弱、中、強あるといいと思います。お値段以上ではなかったので残念です。正直な感想です。

3人が参考にしています