スパイラルチューブのレビュー

平均満足度 4.57 (49件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スパイラルチューブ モノタロウ
モノタロウ
259 / 税込 285
電線に巻きつけて保護できます。分岐も自由に設定できます。従来品と比べピッチが細かくなったので取り回ししやすくなりました。 【用途】分岐の多い配線束、配線の整理などに。
49件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-05
用途:
バイクメンテナンス

バイクの配線を纏めるのに購入しました。今のところ問題はありません。

2025-12-04
用途:
主に配線の保護として

お願いがあります。
6mmと10mmもラインナップしてください。価格、販売単位ともに購入しやすいと思っています。
あとは6mmと10mmがあれば文句なしです。

2025-09-18
用途:
電源コードの被覆

電源コードの被覆が劣化し、はがれてきました。絶縁ビニールテープを何か所も巻くのは大変なのでこれを巻き付けました。

2024-12-15
用途:
電線の保護
対象商品:
53277824

コスパいいです。
100均で黒色のスパイラルチューブが最近ないので
探していた所、こちらの商品に行きつきました。
使い切ってなくなったら、また購入したいと思います。

久野興業 様2024-09-19
用途:
電気工事
対象商品:
53277806

品質に問題なく、価格も安くて大変満足です。
箱では長すぎて邪魔なので、長さ5メートルでとても使いやすいです。

株式会社ケーイーシー 様2025-03-27
用途:
機械のメンテナンスに使用

お値打ちに使用できて良いです。
機械のメンテナンスで使用していますが、
お値打ちなので使用しやすくて気に入っています。

2025-01-14
用途:
自動車整備

いつもこの商品を利用しており、どこよりも安価で購入できています。すぐ配送してもらえるので助かってます。

阪和精密工業株式会社 様2024-05-10
用途:
機械配線の保護
対象商品:
53277815

取り付けやすく機械配線の保護に使えます。
価格も安いので傷んだら交換します。

2024-03-05
用途:
電源コードの養生に
対象商品:
53277797

ACラインでも、バイクなどのDCラインでも、振動やこすれが発生する箇所にはこれを使用しておくと安心できます。

2024-02-01
用途:
配線ケーブルのまとめに
対象商品:
53277797

DIYで電気配線敷設時の配線ケーブルのまとめに
とても使い勝手がいい

1人が参考にしています
K.ELE 様2024-04-05
用途:
検査機器内部配線に使用。
対象商品:
53277973

使用していた物が足りなくなり購入しました。性能的には満足で、切り売りしていただけるのは大変うれしく思います。

2023-12-21
用途:
機械の配線保護に
対象商品:
53277815

工場内の油圧機器押しボタンスイッチの配線保護用に購入しました。必要な長さに切って使えますし、安価なので助かります。耐久性についてはこれから確認していきたいと思います。

2024-01-31
用途:
アンテナ同軸コードの養生に
対象商品:
53277797

こすれるコードの保護用に購入しました。パンドウィット製と比べても遜色ないようです。

山内 電工 様2025-04-16
用途:
配線処理

購入前に長さをチェックしたが どう見ても長すぎる 仕方なく購入したが もう少し短いもの希望

2023-12-13
用途:
ガーデンライトのケーブルのまとめに使用しています。
対象商品:
53277876

思ったよりも腰があって使いやすいです。
はさみで簡単に長さを調節できるところがよい。

2023-07-16
用途:
乗用車
対象商品:
53277797

ETCやドライブレコーダーなど細い配線用の保護に丁度良い大きさで良かった。

2023-06-08
用途:
センサー用リード線保護
対象商品:
53277797

長さも用途に丁度良く、コスパもいいので購入。中々このサイズは見つからない。

2023-03-31
用途:
電子部品配線保護に使用
対象商品:
53277867

素材も良く配線に巻き付けやすく耐久性もあり毎回注文するときは、この商品にしています。

2023-02-11
用途:
サスペンションスプリングの緩衝材
対象商品:
53277824

そもそもの目的から外れるが、車のサスペンションのスプリングの線間密着の防止と
ショックアブソーバーの座との緩衝材に使用している。
車両メーカー純正品もあるがものに対して相応の値段ではないので
代用として重宝している。
座に使用すると柔らかさのせいか持ちが悪いようだが目的外使用の為こんなものか。

2人が参考にしています
エヌケイ電気商会 様2023-04-24
用途:
既設引き込みケーブルの紫外線保護
対象商品:
53277815

耐久性は未知数ですが、紫外線からケーブルシースを保護するのに使用。保護有り、無しとでは差が出ると信じてます。取り扱いは良好!