サーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式のレビュー

平均満足度 4.56 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
サーキュレーター 14畳 固定 ダイヤル式 アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマ
2,490 / 税込 2,739
《14畳》《静音》《上下手動角度調整》《ダイヤル式》 パワフルな大風量のコンパクトサーキュレーターです。 手動で縦に360°風向き調節が可能です。 シンプルなデザインなので、オフィスでのご使用にも最適です。 すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 【用途】サーキュレーターは、1年中お使い頂けます。 エアコンと併用して夏は冷気を部屋全体へ、冬は暖かい空気を足元へ循環! すばやく空気を入れ替えられるので、ウイルス対策にも最適です。 窓を開けてサーキュレーターをご使用頂くと、換気効率がUPします! オフィスや工場の中でもご使用頂けます。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
おもしろ屋ささき物流部 様2025-07-12
用途:
自室(6畳間)での扇風機として
対象商品:
53354885

手軽な価格帯の扇風機を探していましたがこの商品の価格が魅力だったのと全商品10%引きの日と重なっていたので即、注文しました。

2025-07-10
用途:
室内の換気の際に使用

夏の時期は、必須商品だと思います。こだわりがあるわけではなかったですが
価格も安かったので、購入しました。実際に使用して、音も気にならなかったですが、強モードは、流石に気になります。

2024-08-29
用途:
空調改善
対象商品:
53354894

首振り機能は無いものの、そこそこ一定の風量で空調改善ができるので、使えます。最低限の機能でお値段も比較的お求めやすく。

有限会社安比まいたけ 様2023-12-22
用途:
培養室空気循環
対象商品:
53354885

いつもこのファンを使ってます。コスパがいいので、出来れば耐久性がもっとほしい

2023-08-09
用途:
納涼まつり景品として使用
対象商品:
53354885

景品もらった人たちの意見はコンパクで性能もよく部屋の中での持ち運びに便利と好評

2023-07-21
用途:
自宅、家庭大工
対象商品:
53354885

自宅、家庭大工工事に購入しました。暑い日が続きますので、活躍を期待しています。

2023-01-11
用途:
居間の暖房温度の平均化
対象商品:
53354885

居間に設置している蓄熱暖房機で温まった空気がどうしても天井付近に溜まりやすく、この暖空気を足元の床まで循環させるのに使用し重宝しています。部屋は20畳位ですが、この14畳タイプでも十分です。ただ、風量スイッチの取り付け位置はファンの裏側で手探りです。このスイッチの位置は一考を要すると思います。

2023-02-06
用途:
お店のエアコンと併用
対象商品:
53354894

天井が高めなのでエアコンだけだと足元と温度差が気になって併用してます。コンパクトですがパワーがあるので空気が循環してとても良いです。

水本牧場 様2023-07-07
用途:
換気
対象商品:
53354894

見た目も機能も、とても良いものでした。
ありがとうございます。

2022-08-30
用途:
高湿度の部屋の換気
対象商品:
53354894

風量は非常に満足するものと感じます。風はかなり直線的です。サーキュレーターならすべてがそうかもしれませんが。首振り機能は無いため、スポット的な当たり具合になるのもまた当然なのですが、室内全体の空気の流れを。。。と言った目的でどれだけ機能しているのかが良く分かりません。広い部屋だと尚更で、数台必要かもしれません。ただ、風量と値段から言うとコストパフォーマンスは高いと思います。

1人が参考にしています
有限会社エンカツ社 様2022-07-14
用途:
オフィスのクーラーの冷気をかき混ぜるため
対象商品:
53354885

弱でも強力。部屋全体がちゃんと冷えるようになりました。音も弱ならしずかです。

2021-07-05
用途:
台所用
対象商品:
53354885

梅雨や夏の台所は熱気対策に購入しました。小型で静かなので、重宝しています。

2021-03-25
用途:
家庭の換気
対象商品:
53354885

軽いのに十分な風力があります。試しの寿司飯を冷やすのにも使ってみましたが、団扇であおぐよりよりも早く楽でした。

1人が参考にしています
2022-03-25
用途:
リビング用
対象商品:
53354885

カバーを外して羽のホコリ掃除ができないようです。羽が汚れたまま。
寿命が5年と短いようです。それでこの安い値段は購入後、納得でした。

2人が参考にしています
中井建材株式会社 様2020-10-12
用途:
お風呂上り
対象商品:
53354885

コンパクトな割に、風量は思った以上にあります。風向きも上下設定可能なので便利です。
長湯後のドライヤーなど、体の熱を冷ますのに重宝しています。小さく軽いので、持ち運びも
楽々です。

1人が参考にしています
2020-08-16
用途:
エアコンの冷気の偏りをなくし部屋全体に冷気がなるべく均等に広げる攪拌用
対象商品:
53354894

天井裏を作らずリビングの天井が斜めで、その一番高い部分にエアコンが取り付けてあるので、必然的に屋根の傾斜に沿って窓側が低くなっており、どうしても冷気が窓側に集まり冷えすぎるので、部屋全体に冷気を回す為に部屋の中の空気を攪拌する為に使っている。性能的には、何よりモーター音が静かで、その割には風力も強くて気に入っている。ただ、不満点は「弱」「中」「強」とスイッチがあるのですが、「強」の風力がちょっと弱く、もう一つ「超強」の風力が欲しいと思います。プロペラノ形状に関係すると思うが、この静かさと「超強」の風力が実現すると完璧。

1人が参考にしています